Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri
Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Mobil robotlar bu sırada sürekli daha fazla sürüşe katılıyor. Ürün çeşitleri, otomatik yönlendirmeli araçlardan hareketli Cobot'lar ve otonom hareket eden mobil robotlara kadar geniş bir yelpazeye dağılmış durumda. Kısaca: Otonom mobil robotlar artık geleceğin bir parçası. Bu, robot teknolojilerini daha esnek bir hâle getiriyor ve tamamen yeni kullanım alanları ve iş modellerine olanak sağlıyor. Mobil robotları güvenli şekilde hareket ettirmek ve çok sayıda zorluğu aşmak için akıllı sensör çözümleri gerekli.
SICK ile dijital dünyada işbirliği
Daha fazla öğrenin
Üretim lojistiği akıllanıyor
Üretim ve şirket içi lojistik tamamlanıyor. Daha önce birbirinden farklı olduğu varsayılan iki disiplin, gelişen otomasyon ve dijitalleştirme sayesinde giderek daha fazla birlikte büyüyor. Buradaki hedef, malzeme teslimatından hazır ürünün teslimatına kadar malzeme akışını kesintisiz şekilde şeffaf yapmaktır. Nihayetinde her şeyin her zaman nerede olduğunu bilmek, akıllı ve ağ bağlantılı bir üretimin önkoşuludur.
SICK AppSpace sayesinde özel ve kolay yapılandırılabilen 2B ve 3B görüntü işleme
Endüstriyel görüntü işleme yardımıyla sunulan çözümler üretim prosesinizi daha verimli ve daha rekabetçi hale getiriyor. Peki taleplerinizi de daima tam olarak yerine getiriyor mu? İhtiyaçlarınıza özel 2B ve 3B görüntü işleme sensörlerimizi artık beğenilerinize sunduk.
Creating Safe Productivity. Now.
Makinelerinizin ve tesislerinizin verimliliğinin yüksek olması ve yüksek esneklik ve otomasyon derecesi, dijitalleşme çağında belirleyici rekabet avantajlarıdır. İş ortağı olarak bizimle, proseslerinizin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan, insan ve makineyi ekip haline getiren ve birlikte, yapılabilecek şeylerin sınırlarını genişlettiğimiz güvenlik çözümlerinden kâr edebilirsiniz.
Smart Fluid Power – SICK'in hidrolik ve pnömatik sensörleri fark yaratır
Günümüzde, çok sayıda endüstride yaygın şekilde kullanılan servo motorların yanında pnömatik ve hidrolik sistemler de kullanılıyor. SICK, sürücülerdeki akıllı sensör sistemiyle her zaman işin içindedir. SICK'in Fluid-Power sensörleri pnömatik ve hidrolik alanında akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapar.
Konveyör bantları için verimli çözümler
Lojistik akıllanıyor – tüm tedarik zinciri için daha fazla verimlilik
Şirketler, büyük bir zorlukla karşı karşıya: mümkün olduğunca verimli şekilde hareket etmek. Malzeme akışları ve kurum içi lojistik süreçleri her zaman optimum şekilde birbirlerine uyarlanmış olmalıdır. Sürecin bir noktada takılması, tüm değer yaratma zincirine ve nihayetinde rekabet kabiliyetine etki eder. Akıllı sensör sistemleri ve ağ bağlantılı sistemler, Endüstri 4.0 kapsamında lojistik alanında verimli süreçler elde edilmesini sağlar.
Uzmanlar daha çoğunu bilir : Akıllı motor sensörleri ile işin tam içindesiniz
Akıllı motor Sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür. Bundan daha yakını olamaz! SICK, akıllı motor sensörleriyle doğrudan üretimin merkezindeki bilgileri kullanıma sunar. Makinelerin ve servo motorların durumu hakkındaki bilgiler, fonksiyon hatalarının erkenden tespit edilmesine, daha hızlı giderilmesine veya tamamen önlenmesine yardımcı olur. SICK, müşterilerin bu bakış açısını kazanmasını ve bu sayede öngörülü bakım yapmasını sağlamak için yine tüm bilgisinden faydalanır.
Endüstri 4.0 yola çıkıyor: Mobil platformlar için sensör çözümleri
Esneklik artık kendiliğinden öğreniliyor: Mobil platformlar için geliştirilen modüler çözüm portföyü ile şerit takibi, navigasyon, pozisyonlama, ortam algılaması, güvenlik ve yük taşıma işlemleri artık kolayca hayata geçirilebiliyor. Küçük AGV’ler veya AGC’lerden (Automated Guided Carts) uzmanlaşmış AGV’ye (Automated Guided Vehicle) kadar SICK’in sensör çözümleri tüm otomatik yönlendirmeli araçlar alanını kapsıyor.
Göz seviyesinde işbirliği: Robot teknolojileri için sensör çözümleri
İnsan ve robot giderek daha çok birlikte el ele çalışıyor. Bu sırada, SICK sensörleri belirleyici bir rol oynuyor. Robota hassas algılama becerisi kazandırıyorlar – Robot teknolojilerinde yaşanan tüm zorluklarda göz seviyesinde işbirliği için olmazsa olmaz koşul: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ve Position Feedback.
More than a vision: Tanımlama çözümleri
RFID, lazer tabanlı barkod okuyucular ve kamera tabanlı kod okuyucular: Tanımlama görevlerini gerçekten verimli şekilde çözmek için bir teknolojiden daha fazlasına ihtiyacınız var. SICK ile tercih sizin: SICK; kamera ve görüntü işleme çözümleri alanında onlarca yıldır yol gösterici, endüstriyel kod okuma alanında pazar lideri ve RFID teknolojisinin mucididir. Münferit veya bir uygulama içinde birleştirilmiş olması fark etmez – SICK, tanımlama görevlerinizi üç teknoloji ile güvenilir ve verimli şekilde çözer.
From micron to mile: Tüm boyutlarda mesafe ölçüm ve LiDAR sensörleri.
Mobilite, alt yapı, lojistik veya üretim. Otomasyon, tüm alanlarda ilerliyor. En başından itibaren: SICK’in mesafe ölçüm sensörleri, ölçüm ve algılama çözümleri. Akıllı veri kaynakları olarak neredeyse her uygulama için hassas bilgiler verirler. Her ortamda, her mesafede. Yüksek oranda gelişmiş teknolojiler ve çok yönlü arayüzlerle donatıldı.
Kesintisiz ağ bağlantılı: endüstriyel iletişim ve sensör entegrasyonu
Karmaşık makine ortamlarındaki ağ bağlantılı üretim ve kontrol prosesleri, endüstriyel geleceği belirliyor. Sensör zekası, fiziksel sinyallerin yüksek oranda karmaşık şekilde sensör bilgilerine dönüştürülmesinin önkoşuludur: Sensör sistemlerinin sekazıyla dinamik, gerçek zamanlı optimize edilmiş ve kendi kendine organize olan endüstri proseslerini daha bu günden destekliyoruz.
Parıltılı, yansıtıcı ve sarsıntılı ortamlarda W16 ve W26 akıllı fotoseller ve cisimden yansımalı sensörler gerçekten başarılıdır: Zorlukları severler. Yeni teknolojiler sayesinde, parlak, düz olmayan, delikli ve şeffaf nesneleri diğer her şeyden daha güvenilir şekilde algılarlar. İstenmeyen ışık yansımaları, bu sensörleri yoldan çıkartmaz. Nesne algılamanın dikey yol vericilerinin gözleri kamaşmaz, neyin söz konusu olduğunu bilirler.
Baggage Connection – Bagaj takibi için lazer, kamera ve RFID teknolojisi
End-to-end-Baggage-Tracking, hava yolları şirketleri, hava alanı işletmecileri ve yer görevlilerinin bagaj işlemlerinde karşılaştığı büyük zorluğu tanımlar. Verilen bagajlar, bir uçak yolculuğunun başından sonuna kadar güvenilir şekilde takip edilebilmelidir. SICK’in hedefi, IATA’nın Resolution 753 uygulamasına uygun olarak müşterilerle el ele kesintisiz bagaj takibini realize etmektir.
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – Endüstri 4.0’ın temeli olarak sensör zekası
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD, bu konudaki taleptir. Gelecek, bu gündür. Dördüncü devrim, retim ve lojistik alanındaki veri tabanlı, ağ bağlantılı ve kendi kendini kontrol eden değer yaratma zincirini tanımlar ve tam hızıyla devam ediyor. Dünya çapında. Karmaşık makine ortamlarındaki ağ bağlantılı üretim ve kontrol prosesleri artık geleceğin müziği değil.
Pozisyon ve hareket ölçümü: SICK’in enkoderleri ve eğim sensörleri
SICK’in enkoderleri ve eğim sensörleri, hassas ve etkin hız ölçümü ve pozisyon belirlemeye olanak sağlar. Alınan sinyalleri zaman kaybetmeden verilere dönüştürürler ve bu verileri, proses kontrolüne veya buluta iletirler. Ürün programı, tahrik teknolojisi için Motor-Feedback sistemlerinden makine imalatı için kullanılan enkoderlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
Etkili şekilde yolda: Otomasyon mobil olacak
Elektronik sistemler ve sensör sistemlerine atılan hızlı adımlar, mobil iş makinelerinin yenilik seviyesini belirlemektedir. Tarım ve orman makinelerinin, inşaat ve madencilik makinelerinin ile özel araçlar ve belediye araçlarının üreticileri ve kullanıcıları akıllı sensörlerin potansiyelinden yararlanmaktadır.
Bir üst seviyeye yükseltme: Elektronik endüstrisinde otomasyon
Elektronik endüstrisi, endüstriye ilerlemenin itici gücüdür. Bu nedenle pazar değişikliklerini çok erken ve net şekilde hisseder. Ürün kullanım çevrimleri giderek kısalıyor ve kalite gereklilikleri sürekli artıyor; bu durum, sektöre büyük zorluklar getiriyor.
Ensek üretim: Esneklik ve verimlilik uyum içinde
Parti büyüklüğü 1 ve kişiselleştirilmiş seri üretim ürünler, Endüstri 4.0’ın sloganlarıdır. Bunları hayata geçirmek için, bir makine veya tesis değişken ürün beslemesi ile çalışabilmeli ve farklı formatlara adapte edilebilmelidir. Sensörler ve aktüatörler bu tür bir adaptasyona olanak sağlar. İstenen ürün boyutu formları, bir makine üzerinde esnek şekilde mümkün olabilir.
Güvenilir ve verimli: bir bakışta daha fazla kalite
Gerçekliği güvenli ve güvenilir şekilde belirlemek için, endüstriyel alanda sadece vizyondan fazlası gerekir. Bu nedenle SICK; kompakt, kolay entegre edilebilen cihazlardan, yapılandırılabilen bağımsız çözümlere ve en yüksek gereklilikler için esnek şekilde programlanabilen yüksek hızlı kameralara kadar geniş bir görüntü işleme sensörü yelpazesi sunuyor.
Lojistikte esneklik: Kişiselleştirme ve verimlilik uyum içinde
Müşteri ve ortaklar bugün yüksek ölçüde seçme serbestliği istemekte ve ürünlerin ve hizmetlerin yüksek bir kişiselleştirme derecesini beklemektedir. Aynı zamanda örneğin lojistik proseslerinde daha fazla saydamlık talep edilir. Tüm değer yaratma zincirini etkileyen ve görünürde etkinlikle ters düşen ve daha çok verimlilik gerektiren talepler.