Lojistik akıllanıyor – tüm tedarik zinciri için daha fazla verimlilik

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

Şirketler, büyük bir zorlukla karşı karşıya: mümkün olduğunca verimli şekilde hareket etmek. Malzeme akışları ve kurum içi lojistik süreçleri her zaman optimum şekilde birbirlerine uyarlanmış olmalıdır. Sürecin bir noktada takılması, tüm değer yaratma zincirine ve nihayetinde rekabet kabiliyetine etki eder. Akıllı sensör sistemleri ve ağ bağlantılı sistemler, Endüstri 4.0 kapsamında lojistik alanında verimli süreçler elde edilmesini sağlar. Veriler toplanır, gerçek zamanlı olarak hazırlanır ve bağımsız ve kontrollü prosesler için karar verme temelini oluşturur. Pratik: Ürünlerin ve sistemlerin kesintisiz izlenebilirliğinin akıllı sistemlerle birleştirilmesi, süreçlerin bağımsız olarak optimize edilmesine olanak sağlar.

 

Stoklarınızı gerçek zamanlı olarak tespit eden ve ek siparişler veren malzeme depoları. İş emirlerinize ve sürüş yollarınıza uyarlanan Shuttle'lar. Veya güzergahlarını kendi kendilerine organize eden taşıma sistemleri: Bu tür karmaşık sistemler, güvenilir şekilde çalışmak için yüksek performanslı ürünlere ve teknolojilere ihtiyaç duyar. Lider üreticilerden biri olarak SICK, çok sayıda sektördeki tüm değer yaratma zinciri boyunca daha fazla güvenlik, esneklik ve verimlilik sağlayan gelişmiş sensör ve yazılım çözümlerine sahiptir.

 

 

Logistics interconnection

Akıllı ağ bağlantısı sayesinde daha esnek prosesler

Ağ bağlantısı, değer yaratma zinciri boyunca daha fazla esneklik elde edilmesinin temelidir. Lojistik süreçleri, veri tabanlı akıllı hizmetlerle gerçek zamanlı olarak kontrol ve optimize edilebilir. Fakat ağ bağlantısı bina kapısında bitmez. Prosesler, bulut üzerinden global olarak bağlanabilir, senkronize edilebilir ve birbirlerine uyarlanabilir.

 

Lojistik proseslerinin kesintisiz ağ bağlantısı için geniş bir olanaklar yelpazesi bulunmaktadır. Programlanabilen bir Sensor Integration Machine (SIM) veya TDC Gateway sistemi, daha sonra yerel sunucularda veya bulut hizmeti üzerinden hazırlanabilen çeşitli veri sinyallerini birleştirir ve aktarır. SICK, International Data Spaces Association (IDSA) kurucu üyesi olarak veri hakimiyeti konusuna büyük önem vermektedir. Her şirket, kendi verileri üzerine tam kontrole sahip olmalı ve bu verilerle ne olacağına kendi karar vermelidir. SICK, işbirliği yapan ortaklar arasındaki güvenli veri alışverişini de destekler.

Yüklerin güvenli şekilde nakliyesi ve kesintisiz takibi

Logistics transport
Logistics transport

Konteyner limanı, ray, depo alanları veya hava alanı fark etmez: Takip ve izleme sistemleri ürünlerin kesintisiz şekilde izlenebilirliğini garanti eder. Sürücü asistanlığı, hareket denetimi ve güvenlik alanlarındaki sistemler sorunsuz bir taşıma sağlar.

Liman lojistiği örneği: Terminaller ve taşıma prosesleri geniş kapsamda otomatikleştirilmiştir ve sabit kuralları takip eder. Çarpışma ve bununla birlikte yük ve liman ekipmanının zarar görme riskini asgariye indirmek için, örn. konteynerleri algılayan, mesafeleri ölçen ve taşıma araçlarını koruyan çok sayıda sensör kullanılır.

Araç koruması, endüstriyel alanda önemini giderek daha da arttırıyor. Kamera, RFID ve lazer teknolojileri, insanlı ve otomatik yönlendirmeli araçlarda güvenilir bir çarpışma koruması sağlar ve yüklerin zahmetsizce taşınmasına olanak sağlar.

Yük trenlerinin takip edilmesi ve uçakların yarı otomatik geri itme işlemlerinde de bu teknolojiler kullanılır. Sonuç: taşıma araçlarının yüksek uygunluğu ve bu sayede hatalı gönderimler olmadan kısa taşıma süreleri ve çalışanlar için iyileştirilmiş çalışma koşulları.

 

Taşıma çözümleri yelpazesi

Hava nakliyesi konteyneri taşıması – sensörlerin güvenli ağında

Dolu sürüşte trenlerin tanımlanması

Portal vinç

Kıyı taşıma ekipmanı

Kurum içi lojistik uygulamaları yüksek oranda verimli şekilde çözülür

 

Depo lojistiği ve nakliye merkezleri, otomatik çözümlerin daha fazla verimlilik ve yüksek çıkış adedi potansiyeli sunduğu iki sektördür. Bunun nedeni, son derece hızlı yük taşıma ve artan depo ve alan maliyetleridir. Malların, A noktasından B noktasına sürekli olarak daha hızlı şekilde taşınması gerekir; alıcı, hatalı gönderimleri cezalandırır.

Kurye, ekspres, paket kargo ve posta sektöründeki (KEP) başarı esas olarak iki faktöre bağlıdır: Çıkış adedi ve sınıflandırma doğruluğu. Takip ve izleme sistemleri, paketleri yüksek tempoda da güvenilir şekilde ölçer ve tanımlar. Boyut verileri sayesinde, istek üzerine oluşan taşıma maliyetleri tespit edilebilir. Örnek olarak konveyör bantlarına takılan takip ve izleme sistemleri, tedarik zinciri boyunca şeffaflık sağlar.

SICK'in Package Analytics yazılımı, ayrıca sistemlerin izlenmesi ve performanslarının kontrol altında tutulması olanağını sunar. Bu sayede; bir konveyör bandındaki, bir nakliye merkezindeki veya tüm ağdaki izlenebilirlik sağlanır ve sınıflandırma proseslerinin doğruluğu ve verimliliği arttırılır.

Sensör çözümleri, karmaşık depo sistemlerindeki depolama alanlarının optimum şekilde doldurulmasını ve depo mekikleri ile kazasız bir taşımaya olanak sağlar. Entegre kameralar ve fotoseller, nesneleri otomatik olarak algılar, olası taşmaları kontrol eder ve Shuttle'ları rafların önüne hassas şekilde götürür. Güvenli ve verimli.

Robot teknolojisi çözümleri ile otomatik paletleme ve toplama işlemleri, SICK sensör sistemleri ile sorunsuz şekilde gerçekleşir ve veri akımları sayesinde, optimum ağ bağlantılı bir sanayi ortamının parçası hâline gelir.

 

Kurum içi lojistik çözümleri yelpazesi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otomatik üretim tedariki

 

Sensör destekli kurum içi lojistik çözümleri üretimde giderek önemini arttırıyor. Verimliliğin yanında, bağımsız prosesler genellikle güvenliği ve kaliteyi de arttırır.

Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV) veya güzergahlı çekiciler fark etmez: Yeni parçalarla üretim tedariki veya boş kapların geri akışı, bu mobil platformlarla yüksek oranda verimli ve esnektir. Yükleme veya boşaltma sırasındaki algılama işlemleri, en yeni RFID ve kod okuma teknolojileri sayesinde neredeyse her tür üründe esnek ve hızlı şekilde tasarlanabilir. LiDAR sensörleri, kameralar ve radar sensörleri, üretimdeki bağımsız, yarı bağımsız veya insanlı araçları daha güvenli hâle getirir. Güzergahlar üzerindeki engeller hemen algılanır ve etrafların dolaşılabilir.

Üretimdeki malzeme yükleme/boşaltma işlemleri kolaylaşır: Örn. UWB veya LiDAR teknolojisi tabanlı yer tespit sensörleri, üretimdeki tüm önemeli nesneler hakkında tam şeffaflık sağlar. Kaplar ve kanban rafları için otomatik siparişler veya robotlar ve vinçlerle zamanında malzeme beslemesi. Akıllı kurum içi lojistik çözümleri zamandan, elle yapılan müdahalelerden ve manüel malzeme taleplerinden tasarruf sağlar.

İlaç ambalajı veya makine parçası fark etmez: SICK sensörleriyle gerçekleştirilen özel takip ve izleme çözümleri, münferit nesnelerin her an benzersiz şekilde tanımlanmasına ve üretim zinciri boyunca yollarının kesintisiz şekilde takip edilmesine olanak sağlar.

 

Üretim lojistiği akıllanıyor

Daire tamamlanıyor - Üretim sırasındaki en küçük ara boşluklar için de üretim lojistiğindeki sensör çözümleri

Daha fazla öğrenin

Alıcı için tam şeffaflık

 

Üretimdeki çalışan için bir cihaz veya kurye ile müşteriye gönderilecek bir paket fark etmeksizin her ürünün bir alıcısı vardır. Akıllı lojistik ile iş akışları şeffaflaşır. Alıcı, yükün o an nerede olduğunu veya tahmini olarak ne zaman kendisine ulaşacağını gerçek zamanlı olarak öğrenir.

Bir bileşen gelince, takip ve izleme sistemi aracılığıyla kolayca alıcının sistemine kaydedilebilir. Kesintisiz izlenebilirlik, birden çok istasyon aracılığıyla garantiye alınır.

Veri koruma ve veri hakimiyeti, alıcılar ve göndericiler için merkezi önemdedir. Veri alışverişi sadece güvenilir ortaklar arasında gerçekleşir. Bu sayede her şirket, hangi verilere kimin erişebileceği konusunda tam kontrole sahip olur.

 

Alıcı çözümleri yelpazesi

Düzensiz şekilli nesnelerde manüel temel veri tespiti

Ürün girişinde ve ürün çıkışında RFID ile otomatik tanımlama

Toplama alanlarında barkod okuma