İnsanları temassız sayma ve mesafeleri güvenilir şekilde koruma. Bu, SICK’in mevcut konumu kontrol etmek için pazara sunduğu iki yeni çözümden oluşan basit bir başarı formülüdür. PeopleCounter ve DistanceGuard, mevcut 3D ve 2D-LiDAR sensörlerini temel alır ve SICK AppSpace ekosistemi ile yukarıda belirtilen görevler için geliştirilmiştir. Bu özel dönemdeki yeni gereklilikleri karşılamaya yönelik şık ve verimli olmanın ötesinde bir çözüm. SICK, bu çözümle, akıllı şekilde kullanılan sensör sisteminin özellikle sivil hayatta ve sağlık alanında nasıl büyük bir öneme sahip olduğunu ispatlıyor. Bu da, teknolojiyle insanları desteklemek ile mümkün oluyor.
İnsan sayacı: Kullanım düzeyini ve mesafeleri ölçme
Sensör çözümleri, kişiye özel hiçbir veriyi kaydetmez; bu sayede, şirketler sadece hijyenik açıdan değil, aynı zamanda veri yasalarıyla ilgili düzenlemelere de uyabilir. Bu sayede kamusal hayatta, turizmde, gastronomi alanında, perakende satışta ve çeşitli endüstrilerdeki tesislerin işletmecileri, alanlardan maksimum düzeyde faydalanmayı ve insanlar arasındaki minimum mesafeyi kontrol altında tutmayı sağlayan bu basit çözümün avantajlarından kâr sağlar.
PeopleCounter – insanları temassız sayma
PeopleCounter insan sayacı, nesneler ile insanları güvenilir şekilde ayırt eder. Bu çözüm, uzak mesafelerden de çok iyi şekilde çalışır. Sensör, insanları, konturlarından faydalanarak uygulama yardımıyla tanımlar. Yani bu yöntemle sadece insanların silueti sayılır ve diğer nesneler karartılır; kişiye özel veriler hiçbir durumda kaydedilmez.
Fakat teknik olarak bu çok zorlu bir iştir: Uygulama, MRS1000 3D-LiDAR sensörünün donanımını temel alarak ölçüm verilerini bir nokta bulutu formunda oluşturur. Sensörün dört konumu sayesinde bir kişinin hareket yönü benzersiz şekilde belirlenir ve bununla birlikte tanımlı bir bölgedeki güncel yoğunluk denetlenir. Maksimum insan sayısını kontrol altında tutmak için, toplanan veriler, mesajlar ve dijital çıkışlar üzerinden yayınlanır. Uygulama yelpazesi, küçük giriş alanlarından yüksek ziyaretçi miktarlı büyük lokasyonlara kadar geniş bir alanı kapsar. Birden çok sensörün kombinasyonu, örn. alışveriş merkezleri, hava alanları veya fuarlar gibi çeşitli girişleri ve çıkışları olan daha büyük alanların da kapsanmasına olanak sağlar.
DistanceGuard – ölçülü alarm verme
Zemine yapıştırılmış kırmızı-beyaz mesafe bantları, birçok yerde yaratıcı ancak geçici çözümlerdir. SICK, DistanceGuard ile bu tür geçici çözümlerden ayrılırken, kendi sevilen yaratıcı ruhunu koruyor. SICK’in çözümü, mesafe kuralları değişse de sistemin çalışmaya devam etmesi avantajını sunuyor. DistanceGuard SensorApp, bir 2D-LiDAR sensörü ile birlikte iki insan arasındaki uzaklığı güvenilir şekilde belirler. Bu özellik; toplantılarda, bekleme kuyruklarında veya diğer dinamik insan birikmelerinde çok yardımcı olabilir.
Ortak bekleme sırasında mesafenin ne olması gerektiği veya olabileceğine bağlı olarak, insanlar, mesafe kuralına uymadıkları konusunda bilgilendirilir. İki insanın arasındaki asgari mesafe, yapılandırılan minimum mesafenin altına indiğinde bir sinyal üretilir. Müşteri, bir dijital anahtarlama çıkışı bağlanarak örn. ışıklı, sesli veya görsel bir sinyal arasından seçim yapabilir. DistanceGuard, aynı şekilde, seçilen algılama alanındaki insan sayısını da belirler ve tanımlı maksimum sayı aşıldığında bir uyarıda bulunabilir. Bu sayede, çok sayıda insanın toplanması önlenebilir ve metrekare kısıtlamalarına daha iyi şekilde uyulabilir.
SICK AppSpace, bunu mümkün kılar
PeopleCounter ve DistanceGuard, SICK AppSpace'in neler yapabileceğini gösteren başlıca örneklerdir. Bu sayede, programlanabilen sensörler, yeni görevler için SensörApp'ler ile hızlı şekilde yapılandırılabilir. MRS1000P ve TiM8xxP LiDAR sensörlerinin açıklanan yeni uygulamaları da SICK AppSpace ile geliştirildi ve hazır uygulama aracılığıyla çeşitli ortamlar için yapılandırılabilir. Burada, kişiye özel ve kolayca yapılandırılabilen 2D ve 3D nokta bulutları çok pratik şekilde kullanılır.
Daha bir çok SensorApp, SICK AppPool üzerinden indirilebilir. Özel uygulamalar için, SensorApp'ler müşteri tarafından veya SICK uzmanlarıyla birlikte bir geliştirici topluluğu tarafından desteklenerek geliştirilebilir. Ve burada da gördüğünüz gibi – kullanım alanlarını dönüştürme becerisi hakkında burada bildirdiğimiz her şey, tabi ki diğer yönde de gerçekleşir. Çünkü burada insanlar için mümkün kıldıklarımız, üretim prosesleri için de geçerlidir ve nokta bulutundan görüntü dosyasına kadar endüstriyel veri işleme yardımıyla geliştirdiğimiz çözümler sayesinde bunları daha verimli ve rekabet gücü daha yüksek ürünler hâline getiriyoruz.
Diğer katkılar:
3D LiDAR sensörü, siyah frak giyinmiş bir pengueni dahi algılar
2B lazer alan tarayıcılar Seul metrosunun peron kapılarını denetliyor
Pick-and-place görevleri için Belt-Picking SensorApp ile 3B yer tespiti
Martin Klingele
Mesafe ve Mesafe Tespiti İş Birimi Başkanı
Martin Klingele, 2009 yılından beri Mesafe ve Mesafe Tespiti bölümünün müdürüdür ve kendi alanında mutlak bir uzmandır. Kendi ekibi ile birlikte; ölçüm, pozisyonlama, tespit, denetim ve kalite kontrolüne yönelik gelecek odaklı çözümler sunuyor. Eğitimli elektrik teknisyeni, SICK'te uygulama mühendisi ve ürün müdürü olarak çalışıyordu ve 20 yılı aşkın bir süredir şirket bünyesinde.