Her şey yolunda mı? Kesinlikle! Palet taşıma için komple güvenlik çözümleri

31.Ağu.2020

Güvenlikle ilgili gereklilikler ve yönetmelikler yıllar içinde değişiyor. Teknolojik gelişmelerin de zamana ayak uydurması ve müşterilerle birlikte, güvenlik cevabını aşan sürdürülebilir çözümler bulunması da çok önemli. SICK, güvenlik ve verimlilikten oluşan bu verimli bağlantıyı, Almanya'da gıda endüstrisindeki büyük müşterilerden birinin komple güvenlik çözümleriyle iki merkezde kısa bir süre önce kanıtladı. Her iki siparişte de palet taşımaya yönelik karmaşık tesislerin modernizasyonu söz konusu. Bu tesislerde Europaletler, boşaltma işleminden kontrole ve duruma bağlı olarak tahliyeye, yeniden yüklemeye ve kabule kadar sevk ediliyor. İşletmeci yükümlülüğü kapsamında, tesisin güvenlik tekniği açısından modernize edilmesine ve en son teknolojiye uygun hale getirilmesine karar verildi. SICK'in yeni güvenlik çözümü ile müşteriler artık güvenlikle ilgili sorular karşısında gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyen, kalıcı ve üretimi arttıran bir cevaba sahip.

SICK’s expertise won them over: As a complete solution provider in the field of logistics, it can give customers functional and sustainable answers to all kinds of questions.
SICK’s expertise won them over: As a complete solution provider in the field of logistics, it can give customers functional and sustainable answers to all kinds of questions.

 

Tüm planlama, kurulum, devreye alma işlemlerini tek elden gerçekleştirebilecek ve çok sayıda projeyi paralel olarak yürütebilecek bir ana yüklenici gerekiyordu. SICK'in uzmanlığı ikna ediciydi: Şirket, Lojistik alanında komple çözüm tedarikçisi olarak müşteriler için burada da fonksiyonel ve sürdürülebilir cevaplar sunuyordu. Ayrıca Almanya genelinde hizmet vermeye hazır servis çalışanlarının mevcut olması ve bununla bağlantılı olarak servis ve bakımda hızlı yanıt süresi ve esneklik, müşteriler için belirleyiciydi. Ve dünya çapında 80'in üzerindeki SICK merkezi etkileyiciydi – müşteri, işin genişleyerek olası başka merkezleri kapsaması durumunda, burada net maliyet avantajlarından faydalanacağını bilmelidir.

 

The renovation of the pallet conveyor systems followed a master plan for classic all-round customer service.
The renovation of the pallet conveyor systems followed a master plan for classic all-round customer service.

 

Karmaşık süreçler, kolay taşıma

Paletler için kullanılan konveyör sisteminin dönüştürülmesi, bir müşteriye verilen klasik tam kapsamlı danışmanlık için bir Master plana göre uygulandı. Birinci adımda, uygun önlemlerin türetilmesi amacıyla tesiste güncel durumun belirlenmesi ve belgelenmesi gerekiyordu. SICK'in bu konuyla ilgili uzmanları tüm sürece uygun olarak A'dan Z'ye danışmanlık hizmeti sundu. Stokun kabul edilmesinden tesisin nihai kabul ve devreye alma işlemine kadar. Bu sırada modernizasyon prosesi açık bir şekilde üç adım halinde organize edildi.

 

Başlangıçta temel güvenlik prensiplerinin uygulanması yer alıyor. Somut durumda, örneğin iki ışınlı ışık bariyerinden üç ışınlı ışık bariyerine dönüştürme, kapı şalterlerini değiştirme ve koruma çitlerini kurma işlemleri dahildi. Ardından, bu temel yenilikleri, aktüatörlere müdahale edilmesi ve güvenlik odaklı pnömatik sistemlerin kurulumu aracılığıyla modern teknolojinin ustaca uygulanması takip etti. En sonunda, tesislerin, çalışma güvenliği yönetmeliğine uygun şekilde ilk muayeneyle birlikte akredite şekilde kabul ve kontrol işlemleri gerçekleştirildi.

 

 

 

The experience of the employees involved was also a huge help in the overall process. Hardware and safety engineering both come and go hand-in-hand.
The experience of the employees involved was also a huge help in the overall process. Hardware and safety engineering both come and go hand-in-hand.

 

Tek elden münferit çözüm ve yönetim

Katkıda bulunan çalışanların deneyimi, tüm proses için de faydalıdır. Donanım ve yazılım mühendisliği el ele çalışıyor ve aynı elden çıkıyor. Bu sayede, çözüm bulma ve özel uygulamalarda da yüksek seviyede esneklik sağlanıyor. Sonuç olarak, farklı işlerin ve hizmetlerin projeye entegre edilmesi de söz konusu. Proje yönetimi, yapı yönetimi, ilgili teknik dokümantasyonun oluşturulması ve kontroller ve kabul işlemleri, yine SICK uzmanları tarafından gerçekleştirildi.

Deneyimler sayesinde zeki

İş ortağıyla işbirliği içinde sıkı bir ortak çalışma gerçekleştirildi. Dolayısıyla iş ortağının tesiste veri toplama sırasında aktif bir şekilde destek sağlaması da çok faydalı oldu. Bu, 20 yıl öncesine ait önemli dokümanlar tamamen veya kısmen eksik olduğu için özellikle değerliydi. Ve dolayısıyla bu başarılı ortaklık belirli bir dengeye dayanıyordu. Müşteri, yapabildiği noktalarda SICK'i destekledi ve diğer taraftan yeni tesiste SICK çalışanları tarafından eğitildi.

 

The SICK experts are specialized in these tasks and provided consultation from A to Z, from taking inventory to final approval and commissioning of the system.
The SICK experts are specialized in these tasks and provided consultation from A to Z, from taking inventory to final approval and commissioning of the system.

 

Güvenli verimlilik yaratmak

Genel olarak değerlendirildiğinde durum, SICK'in depo lojistiği ve kargo merkezlerindeki çözümleriyle her geçen gün daha fazla memnun müşteriler kazandığı şeklinde özetlenebilir. Burada, örneğin açıklanan palet taşıma gibi otomatik çözümlerin daha fazla verimlilik ve yüksek çıkış adedi potansiyeli sunduğu iki sektör de söz konusu. Bunun nedeni, son derece hızlı yük taşıma ve artan depo ve alan maliyetleridir. Malların A noktasından B noktasına her geçen gün daha hızlı ulaştırılması gerekiyor – üreticilerin ve tedarikçilerin üzerindeki baskı artıyor – ve bu sürecin öncelikle “güvenli” bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. SICK'in akıllı sensör çözümleriyle katkıda bulunduğu bir gelişme. Lojistik alanında üstün bir başarı.

 

 

 

Diğer katkılar:

Safety-Retrofit: Sanal 3B planlamanın doğrudan pratiğe aktarılması

2B Görüntü İşleme sensörlerini paletleme amacıyla yerleştirmek için en iyi yöntemler

Kurum içi lojistik 4.0

Özel yazılımlar ve dikey entegrasyon sayesinde otomatik mal kabulü