SICK firmasının tarihi

Hassas optik ve akıllı elektronik ile kombine çözümler için ışık, çok sayıda çözümler sunar. Bu potansiyel Dr. E.h. Erwin Sick tarafından önceden keşfedildi ve bunun üzerine 1946 yılında kendi firmasını kurdu. Bundan sonra gelen on yıllar boyunca bu girişimden, akıllı sensörler ve endüstriyel otomasyon teknolojisini dünya çapında sunan dev bir firma oluştu.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub, bir şirketteki tüm cihazların veya tesislerin Digital Twin’lerinin üreticiden bağımsız olarak yönetilmesini sağlayan dijital bir web hizmetidir.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: Dünya çapında türünün ilki: SICK, outdoorScan3 ile dış alanlar için bir güvenli lazer alan tarayıcı sunuyor.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace, yazılım ile donanımı birleştirir ve iki elemandan oluşur: programlanabilir SICK sensörleri ve sensör uygulamaları için tasarlanmış bir uygulama geliştirme kiti olan SICK AppStudio.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: Görüntü işleme 4.0 - Programlanabilir InspectorP6xx kamera.

    • microScan3
      2015

      microScan3: Yenilikçi safeHDDM® tarama teknolojisi, toz ve ortam ışığında da microScan3’e olağanüstü bir sağlamlık katar ve yüksek oranda hassas ölçüm verileri sağlar. Bu sayede, makinelerin verimliliği ve uygunluğu artar.

    • GLARE
      2014

      GLARE: GLARE parlaklık sensörleri düz nesne yüzeylerinin parlaklık derecesini belirler ve farklı parlaklık derecesine sahip nesneler arasında ayırım yapabilir.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: SICK firması merkezi olmayan entegrasyon konsepti olan Flexi Loop ile güvenlik anahtarlarının ve sensörlerin bir makinede tasarruflu bir şekilde kaskat bağlantısını sağlamaktadır.

      DeltaPac: Ambalajlama endüstrisinde daha fazla verim ve kalite için: DeltaPac MultiTask fotosel; Delta- S-Technologie®, iki yüksek çözünürlüklü alıcı elemanı, SIRIC® ve mesafe ölçümüyle bir araya getirir. Sensör, yönden bağımsız olarak maks. 20 mm kadar yarıçaplı nesne konturlarını, tıklayarak seçilebilen çalışma modları yardımıyla algılar.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: Sera gazlarını hesaplamaz, doğrudan ölçer

      FLOWSIC500: Gaz dağılımı için dünyanın ilk ultrasonik kompakt gaz sayacı.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: Dijital HIPERFACE-DSL arayüzlü yeni Motor-Feedback sistemi

      MERCEM300Z: Yenilikçi son derece hassas cıva analiz cihazı

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: Dünyanın ilk yüksek hızlı ve yüksek performansa sahip 3D Kamerası.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Yeryüzü işaretlerini baz alan navigasyon.

    • 2007

      Entegre edilmiş aydınlatmalı High-end CCD-sensörü

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      En küçük güvenli lazer alan tarayıcısı S300.

    • 2005

      IO-Link: Yenilikçi sensör / aktüatör arayüzü sayesinde kesintisiz iletişim

      RFID sistemleri, tanınacak nesne ile okuma cihazının arasında görsel kontağa ihtiyaç duymadan tanımlamayı sağlar.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Üç boyutlu kamera sensörleri.

    • 2004

      Presler için yüksek güvenlik kategorisine sahip, kamera bazlı ilk güvenlik sistemi.

    • 2003

      Yeni fotosel jenerasyonu: Sensor - Array ile yer ve zaman tetiklemesi kullanarak obje ve çevre algılama.

    • 2002

      Otomatik yönlendirmeli sistemler için dinamik alan değiştirmeli lazer alan tarayıcı.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Yüksek hızlı 2D kod okuyucusu. 

      Öğrenme kabiliyetli 2B görüntü İşleme sensörü.

    • 2000

      Minyatür silindir sensörü

      Güvenlik haberleşme sistemleri.

    • 1999

      32 x 32 piksel alanı üzerinde nesnelerin formunu ve konumunu algılamak amacıyla bir lazer hattının ışık kesimlerinin tanınması için tek ışınlı güvenlik sensörü

      Time-of-Flight teknolojisine sahip uygun fiyatlı ilk tek ışınlı güvenlik sensörü.

      Elektronik ve proses endüstrisi için teflon gövdeli ilk ışık tek ışınlı güvenlik sensörü.

      Time-of-Flight teknoloji bazında entegre edilmiş otomatik odaklamalı ilk barkod okuma cihazı.

      Dışı tam püskürtmeli en küçük manyetik sensör.

    • 1998

      Yabancı ışık kaynaklarına karşı dayanıklı ilk cisimden yansımalı sensör.

    • 1997

      SICK SMART teknolojisi (Modular Advanced Recognition Technology) hasarlı barkodların hatasız okunmasını da mümkün kılar.

      Dinamik öğretme kabiliyetli ve yüksek anahtarlama frekanslı ilk kontrast algılayıcı.
       
    • 1996

      Yüksek raflı depolarda pozisyonlama için ilk Time-of-Flight cihazı.

      Ortam ışığından etkilenmeyen ilk tek ışınlı güvenlik sensörü.

      Arka fon bastırmalı ilk minyatür fotosel

      Lazer alan tarayıcının ilk defa bir hacim ölçümü için kullanılması.

      Otomasyon tekniğinde UV-LED kullanan ilk parlaklık fotoseli

    • 1995

      İlk renk sensörü.

    • 1993

      Tehlikeli alanların güvenlik altına alınması için emniyet kategorisi 3'ü destekleyen ilk alan tarayıcı.

    • 1991

      ;Nesne koruması için alan tarayıcılarının ilk kullanımı (örn. kanallara girişte ve kanallardan çıkışta).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Pals prensibinde uçuş zamanı ölçümüne sahip lazer kaynaklı ilk mesafe sensörü.

    • 1986

      Kükürt oksit, nitrik asit, amonyak için ilk In-situ-Diode array spektrometre.

    • 1983

      Araç tünellerinde emisyonun denetimi için karbonmonoksit ölçüm cihazı.

      Lazer alan tarayıcılarla taranan baskılı kod işaretlerinin ilk kullanımı.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      Ultrasonik uçuş zamanı ölçüm prensibine sahip ilk hacimsel debi ölçüm cihazı.

    • 1978

      Kükürt dioksit ve nitrik asit için ilk In-situ-gaz ölçüm cihazı (Filtre korelatörü).

      Dört katlı alıcı element yardımıyla bir reflektörün pozisyonunu algılamak için ilk tek ışınlı güvenlik sensörü.
    • 1976

      Tehlikeli alanların güvenliğe alınması için, V şeklinde ışınlı ve güvenlik kategorisi 2 olan ilk alan tarayıcı.

    • 1975

      Tek ışınlı güvenlik sensörlerinde ve ışık algılayıcılarında verici ışınlar için yarı iletken diyodunun kullanılması.

      Eksantrik preslerde koruma kafesinin kontrolü için ilk güvenlik bariyeri.

      Ampuller üzerinde renkli halka kodlarının tanınması için ilk renk halkası kod okuyucusu.

       

    • 1973

      Yerin dar olması durumunda küçük nesnelerin algılanması için fiber optik kablo.

    • 1970

       Nesnelerdeki lüminoforların tanınması için ilk parlaklık dedektörleri.

    • 1967

       İlaç endüstrisinde iç ambalaj etiketleri, katlanır paketler, kutular, tüpler vs. için barkod tanımı.

    • 1964

      Kopyalama frezesinin kumandası için ilk eğrili kumanda cihazı, bugünkü NC frezesinin öncüsü olan bir konstrüksiyon çizimine göre.

    • 1962

      Dolum seviyesi kontrolü için ilk optik yükseklik algılayıcısı.

    • 1960

      Çok ince etkime telleri için ilk atış bobini denetleyici (tek lens prensibi)

    • optischer Zähler
      1959

      Küçük cisimlerin hızlı algılanması için ekranlı ve entegre edilmiş nominal değer ön ayarlı ilk hızlı optik sayaç.

    • 1956

      Tek lens sensör prensibine göre ve optik elektronik olarak çalışan ilk duman ölçüm cihazı

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Ayna çarkı yerine iç bükey ayna kullanarak algılama yapan statik kaza koruma ışık perdesi.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      NT1 yakın mesafe algılayıcı:

      • Paketleme endüstrisi için baskı işareti kontrol cihazı
      • Üretim makinelerinde kazaya karşı koruma için ilk ışık perdesi
       
    • Skizze
      1950
      Hassas optik ve akıllı elektronik ile kombine çözümler için ışık, çok sayıda çözümler sunar. Bu potansiyel Dr. E.h. Erwin Sick tarafından önceden keşfedildi ve bunun üzerine 1946 yılında kendi firmasını kurdu. Bundan sonra gelen on yıllar boyunca bu girişimden, akıllı sensörler ve endüstriyel otomasyon teknolojisini dünya çapında sunan dev bir firma oluştu.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Bugünkü SICK AG firmasının doğum saati:
    Erwin Sick, Amerikan Asgari Yönetiminden Münih'te bağımsız bir mühendislik bürosu için lisans alır.

    1952
    Seri üretim aşamasındaki kaza koruma ışık perdesinin Hannover şehrindeki uluslararası takım tezgah makineleri fuarında tanıtımı. Bundan sonra gelen siparişler ilk seri üretimi ve ekonomik açıdan hızla gelişmeyi mümkün kılar.
     
    1956
    25 çalışanı olan firma Waldkirch şehrine taşınır.
     
    1972
    İlk iştirakin Fransa'da kuruluşu
     
    1975
    ABD'de bir iştirakin kuruluşu ile denizaşırı ülkelere genişleme

    1988
    Erwin Sick 79 yaşında vefat etti. Gisela Sick eşinin firmasını ana şirket ortağı olarak yürütmeye devam eder
     
    1996
    Erwin Sick GmbH firmasının anonim şirkete dönüşümü
     
    1999
    Hisse senetlerinin yerli ve yabancı ülkelerde ilk dağıtımı
     
    2006
    SICK firması 60. yılını kutlar.
     
    2020
    1946 yılında kurulan firma, 50’nin üzerinde iştiraki ve öz sermaye yatırımı ve ayrıca çok sayıda temsilciliği ile dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. 2019 mali yılında SICK firmasının bütün dünyada 10.000’in üzerinde çalışanı vardır ve holdingin cirosu 1,8 Milyar Euro’dur.
     
    2022
    SICK firması endüstriyel uygulamalar için sensör bazlı aplikasyonlar konusunda dünya çapında lider bir çözüm sağlayıcıdır. 1946 yılında Doktor Mühendis Erwin Sick tarafından kurulan ve merkezi, Freiburg yakınında yer alan Breisgau’daki Waldkirch’te bulunan şirket, teknoloji ve pazar liderlerinden biri olarak kabul edilmekte ve 50’nin üzerinde iştiraki ve özsermaye yatırımı ve ayrıca çok sayıda temsilciliği ile dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. SICK firmasının dünya genelinde 12.000’in üzerinde çalışanı bulunmakta olup yıllık 2,2 milyar Euro ciro elde etmektedir.
  •  

     

    1909

    3 Kasım tarihinde Erwin Sick bir lokomotif sürücüsünün oğlu olarak Heilbronn şehrinde doğmuştur.
     
    1924 - 1928
    Optik eğitim ve kalfalık süresi
     
    1932
    Siemens & Halske, Berlin firmasında optik uzmanı olarak mesleğe başladı. Altı ay sonra hesap bürosu kapatılır. Erwin Sick laboratuvara atanır ve orada kendisine özellikle renkli film konusunda deneysel hesaplama ve konstrüktif görevler verilir.
     
    1934 - 1939
    Çalışan eleman olarak önce konstrüksiyoncu, daha sonra mühendis olarak Siemens, Bosch ve Askania firmalarında renkli film, sinema tekniği, astronomik ve fiziksel cihazlar için iddialı geliştirme projelerinde görev yapar
     
    1939 - 1945
    Optischen Werke A.C. Steinheil & Söhne, Münih firmasının yönetimi
     
    1944
    Gisela Neumann ile evlendi.
     

     

     

     

    1945

    Bağımsızlığa geçiş: Erwin Sick, eşi ile birlikte Münih şehrinin Vaterstetten kasabasında oturmuş olduğu bir kulübede optik cihazların üretimi için kendine ait geliştirmeler konusunda yılmadan çalışır. Erwin Sick, ailesinin geçimini kendi yaptığı radyo cihazlarını satarak sağlar.
     
    1946
    Daha sonra ismi SICK AG olan firmanın kuruluş günü olan 26 Eylül'de: Politik açıdan angajesi olmayan Erwin Sick'e Amerika Askeri İdaresi tarafından "mesleğini mühendis olarak yürütmesi" için izin verilir.
     
    1949
    Uzun bir aradan sonra Frankfurt şehrinde yapılan "Achema" kapsamında, kimya endüstrisi tarafından desteklenen "kimyasal cihazlar için tanıtım fuarında" ilk siparişler gelmeye başlar
     

    1951

    Haziran ayında Münih'te yapılan "Alman mucitleri ve yenilikleri fuarı" kapsamında Sick firması kendi ışık perdesinin ahşaptan yapılmış ilk modelini tanıtır ve kendisine "yaratıcı özel performansı için" bir diploma verilir. 20 Ekim tarihinde Erwin Sick tarafından icat edilen tek lens ilkesine dayanan ışık perdesinin patent başvurusu teknik bir çığırın açılması ve büyük bir cihaz programının başlatılmasının temeli anlamına gelir.
     

    1952

    Hannover'de yapılan "İkinci enternasyonel takım tezgah makineleri fuarında" Sick firması seri üretim aşamasına gelen kaza koruma ışık perdesini tanıtır. Bundan sonra gelen siparişler ilk seri üretimi mümkün kılar ve sonunda firmanın ekonomik açıdan hızla gelişmesi sağlanır.

    1954

    Erwin Sick bağımsız Bavyera eyaletinde boş yere bir geliştirme kredisi almak için uğraşır. Bu kredinin kendisine Baden-Württemberg eyaleti tarafından verilmesi üzerine Münih'ten Baden yöresindeki Oberkirch şehrine taşınır.
     

    1956

    Oberkirch şehrinde 25 çalışanı olan firmanın, Waldkirch şehrindeki August Faller KG firmasına ait, "An der Allee 7-9" adresindeki binaya taşınması. 
    Ekim ayında, daha sonra firmanın en büyük cirosunu oluşturacak ürünü olan yeni reflektörlü sensör için Sick firmasına patent verilmiştir.
     
    1960
    Endüstri için opto-elektronik cihazların geliştirilmesi amacıyla Münih şehrine "otomasyon enstitüsünün" kurulması. Bavyera eyaletinin başkentindeki yeni kuruluşu için Sick firmasının ana argümanı, Waldkirch şehrinde kalifiye mühendislerin bulunamamasıdır.
     

    1971

    Adalet Bakanı Rudolf Schieler tarafından kendisine firmanın 25. yıl jübilesi olan 26 Kasım tarihinde 1. sınıf Federal Liyakat Nişanı takdim edilir. 
     

    1976/77

    Sebastian-Kneipp-Straße adresinde yeni bir binanın yapımı. "An der Allee 7 – 9" adresindeki ev şehre geri verilir.
     
    1977
    Bugün firmanın merkezi olan Sebastian-Kneipp-Straße adresindeki yeni fabrikaya taşınma.

    1980

    19 Kasım tarihinde Münih Teknik Üniversitesinin Makine Fakültesi, Erwin Sick'e "Elektronik sinyal değerlendirmeli optik cihazların bilimsel ve konstrüktif açıdan geliştirilmesi" konusundaki çalışmaları dolayısıyla fahri doktor ünvanını verir.
     

    1982

    2 Aralık tarihinde Erwin Sick "Opto-Elektronik konusunda çok yönlü keşifleri" için Dizel Altın Madalyasını kazanmıştır.

    1988

    Erwin Sick 3 Aralık tarihinde 79 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS