Tekil süreçleri ve tek tek üretim adımlarını otomatikleştirmek artık yeterli değil. Modern üretim ve lojistik tesisleri, tesislerin tamamının dikkate alındığı, bütünsel çözümlerden gelen verimliliğe ihtiyaç duyarlar. Ve bütünsel çözümler, HIKROBOT ve SICK arasındaki gibi daha fazla işbirliği projesi gerektiriyor. Küresel bir üretici olarak HIKROBOT, çok sayıda robot türünü ve kendi geliştirdiği yazılım platformlarını kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Robotları, gıdadan tüketici elektroniğine, otomotivden eczacılığa kadar çeşitli sektörlerde çalışmaktadır. SICK'in güvenli lazer tarayıcısı nanoScan3 sayesinde, robotlar bu tür ortamların her türünde hareket edebilirlerken aynı zamanda güvenli bir çalışma sağlarlar ve çalışanları korurlar.
Güvenli lazer tarayıcı teknolojisi, mobil robotların çalışma ortamlarında güvenli şekilde hareket etmelerini sağlar
Robotlar, yüksek hassasiyetli haritalama yazılımı ile çalışma ortamında güvenli bir şekilde hareket ederler
Yeni bir ortama uyum söz konusu olduğunda, temel kavram basittir. Her yeni çalışan gibi, robotun da önce çalıştığı alana aşina olması gerekir. Robot, SLAM (Eşzamanlı Konum Belirleme ve Haritalama) yöntemini kullanarak çalışma alanı boyunca ilerler ve SICK güvenli lazer tarayıcısı nanoScan3 tarafından sağlanan bilgileri haritalama yazılımına yükler. Harita son haline getirildikten sonra robotun kontrol panosuna indirilir ve robot tarafından çalışma alanı boyunca kendisine rehberlik edecek sanal yolları oluşturmak için kullanılır. Optimum çalışmayı sağlamak için robot, alanın düzgün bir şekilde haritalandığından ve sorunsuz çalışabildiğinden emin olmak için testler gerçekleştirir.
Yüksek hassasiyetli ölçüm verileri kesintisiz çalışma ve daha düşük uygulama maliyetleri sağlar
nanoScan3, robotun gözleri olarak işlev görür ve robotu çeşitli hedeflerine yönlendirir. safeHDDM® tarama teknolojisi sayesinde ortam ışığına, toza veya kire karşı son derece dayanıklıdır ve sürekli olarak güvenilir, yüksek hassasiyetli ölçüm verileri sağlar. Bu, yoğun bir endüstriyel iş günü boyunca, robot üretimden kaynaklanan ince parçacıklarla veya sert, yüksek frekanslı aydınlatma ile karşılaştığında, robotun sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edeceği anlamına gelir. Bu, üretkenliğe büyük bir destek sağlar ve aynı zamanda çok temiz veya tozsuz çalışma ortamlarına yatırım yapma ihtiyacını azaltarak uygulama maliyetlerini düşürebilir.
nanoScan3'ün çevresel algılama yetenekleri, robotun karmaşık ortamlarla başa çıkabilmesini sağlar. Ayrıca gerçek zamanlı tarama hem robotu hem de içinde bulunduğu ortamı korur. Robot, mağaza zeminine düşen mallar veya koridorlardan geçen insanlar gibi beklenmedik durumları hemen fark edebilir ve ardından gerekeni yaparak üstesinden gelir.
İleri emniyet teknolojisi konusundaki işbirliği önümüzü açıyor
HIKROBOT ve SICK arasındaki işbirliği tam bir başarı öyküsüdür. nanoScan3'ün küçük boyutları, cihazın kompakt robotlara entegre edilmesini kolaylaştırır ve bu güvenli lazer tarayıcısının gelişmiş teknolojisi, HIKROBOT'un kullanımı kolay, uygun maliyetli çözümler üretmesini sağlar. SICK teknik ekibinin özel teknik ve satış sonrası hizmetleri sayesinde, iki şirket arasında gelecekteki çalışmalar için iyiye işaret eden çok güvenilir bir ilişki gelişti.
HIKROBOT bugüne kadar tüm dünyada 1000'den fazla müşteriye robotik çözümler ve ürünler sağlamıştır. Müşterileri arasında DHL, FAW-Volkswagen, Superdry ve A Perry gibi şirketler bulunmaktadır. Şirket, SICK ile ortak çabaları sayesinde bu başarı öyküsünü sürdürmeyi ve pazara daha da fazla değer ve olanak sunmayı hedefliyor.