Iletisim
Geri bildirim

Creating Safe Productivity. Now.

Creating Safe Productivity
Creating Safe Productivity

 

Hem makine ve tesislerinizi güvenli hale getiren hem de verimliliğinize odaklanan bir ortak mı arıyorsunuz? Öyleyse SICK’le doğru tercihi yaptınız. Çünkü üretiminiz için makine güvenliği ve insanların korunması, otomatik olarak durdurmak değildir. Tam tersine. Derinlemesine güvenlik uzmanlığı ve kapsamlı otomasyon tekniği bilgi birikimi ile verimli bir çalışma akışı garanti edilir. Sertifikalı uzmanlarımız, dünya çapında performans seviyesi a’den e’ye kadar size danışmanlık sağlar ve bu süreçte, yürürlükteki yerel normlar ve direktifler konusunda sizi en iyi şekilde bilgilendirir. Bu sayede, size her gereksinime uygun şekilde sınıfının en iyisi ürünler ve sistemlerle gelecek odaklı çözümler sunuyoruz.

 

Güvenlik projelerinin dünya çapında başarılı olması için

The world’s largest network of safety experts
The world’s largest network of safety experts

 

Güvenlik uygulamaları genelde yerel bir arka plana sahiptir ve global bir bağlamdadır. Sertifikalı güvenlik uzmanları alanında dünya çapındaki en geniş ağla kendi yerinizde de yanınızdayız ve sadece uzmanlık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yerel normlar ve direktifler konusunda da ayrıntılı bilgiler ve uluslararası bir vizyon sunuyoruz.

Yakınınızdaki doğru müşteri temsilcisini şimdi bulun


Servis hizmetleri ve bilgi transferi ile güvenli bir geleceğe

Yüksek tesis uygunluğundan faydalanarak verimliliğinizi güvence altına alın. İşletmeci olarak tesislerini düzenli olarak kontrol eden ve optimize edenler sadece çalışanları, makineleri ve çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede daha verimli şekilde çalışır.

SICK’in ürün ve sistem desteği size ürün seçimi, devreye alma ve arıza giderme konularında danışmanlık sunar ve makinelerinizin her zaman kullanılabilir durumda olmasını sağlar.


Sizi uzman yapabiliriz – SICK’in tesislerinde veya kendi yerinizde

Danışma Destek Kontrol Güçlendirme Eğitim


Güvenlik çözümlerimizin fonksiyonları hakkında bilgi edinin

İnsanların ve makinelerin güvenliğini sağlamak ve verimliliği arttırmak – bunu pratikte nasıl uygulayacağınızı size video eğitimlerimizde gösteriyoruz. Önemli cihaz verilerinin görselleştirilmesinden mobil ve sabit uygulamaların bir SICK güvenlik sistemiyle donatılmasına kadar: Güç ve verimliliğin arttırılmasını her zaman takip ediyoruz. Bunun ne kadar kolay olduğunu sadece birkaç saniyede öğrenebilirsiniz.

SICK ürün bilgisinde, bilgilendirici eğitimlerin yanı sıra, makinelerinizin ve tesislerinizin fonksiyonel güvenliğiyle ilgili başka ilginç bilgiler sunulur.

Ürün bilgisi | Optoelektronik güvenlik cihazları

Ürün bilgisi | sens:Control – güvenli kontrol çözümleri

Ürün bilgisi | Güvenlik sviçleri

Ürün bilgisi | Güvenlik sistemleri


Altı adımda güvenli makine

Dünya çapında geçerli normlar ve direktifler, makine güvenliğinin ilkelerini oluşturur. Sadece Avrupa’da değil, dünya çapındaki normları ve direktifleri de biliyoruz. Bölgesel farklar ve özellikler de gelecekteki değişiklikler gibi buna dahildir.

SICK, “Güvenli makine kılavuzu” ile tasarımcılar, üreticiler ve işletmeciler için pratik odaklı bir başvuru kaynağı sunuyor ve güvenliğin sağlandığı daha fazla verimlilik elde etme yolunda size eşlik ediyor.

 

Güvenli makine kılavuzunu indir

 

Uygulamanız için direkt olarak doğru ürünü mü arıyorsunuz? O zaman “Ürün portföyüne” tıklayın:
Yukarı