Iletisim
Geri bildirim

DP World’ün çarpışma önleyici sistemleri, konteyner terminalini emniyete alıyor

14.Şub.2014

Yılın 365 günü, günün her saatinde çalışan konteyner terminallerinde uygunluk talepleri çok yüksektir. Günlük çalışmadaki en yüksek kesinti riski, rıhtım vinçleri ile gemilerin vinç kolları arasındaki çarpışmadır. Dünyanın lider liman işletmecilerinden biri olan DP World, bunu önlemek için, Dschabal Ali limanındaki vinçlerini SICK’in çarpışma önleme sistemleriyle donatıyor.

Dschabal Ali, arka arkaya 19 yıl “Ortadoğu’nun en iyi limanı” seçildi ve DP World’ün sunduğu yüksek müşteri odaklılığı ve servis kalitesi anlamında örnek olarak gösteriliyor. Dschabal Ali’deki yeni 3 numaralı terminal, güvenli ve verimli çalışma için yeni bir kilometre taşı olacak. Günlük çalışmadaki en yüksek kesinti riski, rıhtım vinçleri ile gemilerin vinç kolları arasındaki çarpışmadır. Bu tür durumlar, STS vinçleriyle ilgili sigorta vakalarında maliyetlerin %31’ine neden oluyor ve dolayısıyla en yüksek münferit maliyet faktörünü oluşturuyor. Vinçlerin arasındaki ve vinçlerle diğer ekipmanların arasındaki çalışmalar neredeyse aynı sıklıkta gerçekleşiyor. Bu tür çarpışmalar, gemi veya yük gibi müşteriye ait olan kalemlerdeki maddi hasarlar da dahil olmak üzere doğrudan oluşan hasarların yanı sıra, vinçlerin ve limandaki diğer ekipmanların uzun süre devre dışı kalmasına da neden olabilir.

 

Limanlarda konteyner yüklemesinde DP World’den mükemmel performans

1 ve 2 numaralı terminallerdeki portal vinçler zaten SICK teknolojisiyle donatılmış durumda. Yeni terminaldeki 69 vincin tümü, vinç kolları ile gemiler arasında ve vinçlerin kendi aralarında oluşabilecek çarpışmaları önlemek üzere SICK’in yeni AOS çarpışma önleme sistemini kullanacak. Dschabal Ali’de, bunun dışında tesisin verimliliğini optimize etmek üzere araçları konumlandırmak için LMS511 2D lazer alan tarayıcıları ve tramvayları otomatik olarak yüksek hassasiyetle konumlandırmak için KH53 lineer enkoderler kullanılacak.

 

 

Konteyner terminallerinde çarpışmayı önlemek için SICK yüksek teknolojisi

AOS sistemi için LMS511 ve LMS111 lazer alan tarayıcıları kullanılacak. Bu sensörler, son derece hızlı örnekleme teknolojileri ve pals başına birden fazla ekonun değerlendirilmesi özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihazlar, maksimum ölçüm hassasiyeti ve güvenilirlik özellikleriyle, Dschabal Ali’de toz veya diğer limanlarda sis, yağmur veya kar gibi neredeyse tüm hava koşullarında günün her saatinde kullanıma uygun. LMS511 ve LMS111 birden çok alanı aynı anda değerlendirebilir. AOS sistemi; uyarı, gecikme ve dururuma için, müşteriye özel gerekliliklere kolayca uyarlanabilen önceden yapılandırılmış alanlarla birlikte teslim ediliyor.   Körlemeler, referans konturlar ve tanımlanmış piksel şablonları gibi akıllı değerlendirme fonksiyonları ve örn. girişlerin durumuna bağlı olarak alanların dinamik olarak değiştirilmesi özelliğiyle sensörler neredeyse her şeyi “görür”. AOS’de Flexi Soft ile tüm sistemin kontrolör mimarisine kolayca entegrasyon olanağı sağlayan yüksek performanslı, modüler bir güvenlik kontrolörü kullanılıyor. Güvenlik kontrolörü, lazer alan tarayıcının uygun olmasının sürekli olarak sağlandığı kapsamlı kendinden gözlemeli fonksiyonlara sahip.  

 

Dünya çapında uzman ortak olarak SICK

DP World’ün SICK’i seçmesinin tek sebebi SICK’in mükemmel teknolojisi değildi. Onlarca yıllık gelişmiş ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış proses ve çözüm uzmanlığı ve sektöre özel kapsamlı bilgi birikimi ile dünya çapında faaliyet gösteren sensör uzmanı olarak SICK, sadece münferit sensörler değil, neredeyse tüm sensör teknolojilerine sahip komple paketler de sunabilir ve sayısız ülkedeki şubeleriyle ürünlerin tüm kullanım ömrü boyunca uzmanca destek sağlayabilir. SICK’in Dubai, İsveç, Çin ve Almanya’daki uzmanları bu projede İsveçli sistem entegratörü DP World ve Çinli ve Abu Dabili sistem tedarikçileriyle birlikte çalıştı – örnek niteliğinde bir dünya çapında işbirliği. DP World UAE Bölgesi Teknik Müdürü Nabil Qayed, görüşlerini şöyle özetliyor: "7/24 uygunluk, konteynır taşımacılığında belirleyici bir başarı faktörüdür. SICK’in çarpışma önleyici çözümleri, bu uygunluğu sağlamak ve müşterilerimiz için verimlilik ve rekabet gücü anlamında yeni boyutlar üretmek için Cebel Ali’deki yeni terminalimizde merkezi bir role sahip."

Yukarı