Lastik üreticisi Continental’deki lastik ısıtma makinelerinde tehlikeli alan güvenliği için kullanılan esnek bir sistem, optimum düzeyde güvenlik, ekonomiklik ve ergonomi sağlıyor. Continental, uluslararası bir proje kapsamında SICK uzmanları ile birlikte, dünya çapında 16 merkezde kullanılmakta olan lastik ısıtma makinelerinde sağlanan güvenliği iyileştiriyor.
Continental’de bu projenin çıkış noktası, çeşitli tipik lastik ısıtma makineleri üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı bir risk değerlendirmesiydi. Elde edilen bilgiler sonuçta bir güvenlik konsepti halini aldı. Bu konseptte, presin ön tarafındaki ve aynı zamanda yanındaki, arkasındaki ve altındaki tüm mekanik tehlikeler dikkate alınıyor. Continental için, yüksek güvenlik gerekliliklerinin yanı sıra, ekonomiklik ve makine operatörleri açısından yüksek bir kabul görme oranı da belirleyici bir role sahip. Birbirine yakın makinelerin kullanılması sırasında esneklik ve mekansal koşullardan faydalanma, bu uygulama için önemli faktörlerdi. Kısa süreli kapatma süreleri ve hızlı devreye alma özelliğiyle birlikte bir makinedeki tüm güvenlik bileşenlerinin entegrasyonu da önemliydi. SICK bu gereklilikleri dikkate aldı ve Continental için o zamana kadar dünyada benzeri olmayan bir çözüm geliştirdi.
Lazer alan tarayıcı, aynı anda dört koruma alanını denetler
Çalışanların makineyi kullandığı makinenin ön tarafındaki en önemli tehlikeli alan güvenliği için SICK’in S3000 güvenli lazer alan tarayıcısı ve Flexi Soft güvenlik kontrolörü, dört adede kadar koruma alanını aynı anda denetliyor. Yani tek bir güvenli lazer alan tarayıcı, dört adede kadar koruma alanını eşzamanlı olarak kapsıyor; bu da koruma alanı geçişi olmadan ve birbirine yakın makinelerde ek tepki süreleri ve gereksiz emniyet kapatma işlemleri olmadan gerçekleştiriliyor. Bu sayede, bir makinenin ve aynı zamanda yakında bulunan tesis bileşenlerinin tehlike oluşturan dört hareket emniyete alınabiliyor. Bu sayede, yan yana çalışan makinelerin ve üretim proseslerinin kullanımında minimum donanım maliyetiyle yüksek bir esneklik sağlanıyor. Bu, S3000’ün esnekliği ve aynı zamanda SICK geliştiricilerinin deneyimi sayesinde mümkün kılındı.
SICK, dünya genelindeki lansman sırasında Continental’e eşlik ediyor
Continental’in Aachen’da çalışan Global Proje Müdürü ve Tesis Mühendislik Müdürü Timo Kuss, bu konudaki görüşlerini “Lastik ısıtma makinelerinin gerçekten de güvenilir olmasını sağlamak gerekiyor” sözleriyle ifade ediyor. “Ve bunun için, gerekli hizmetleri ve makine kabullerini dünya çapında da güvenilir bir şekilde sunabilen ve gerçekleştirebilen bir iş ortağına ihtiyaç duyuyoruz
Timo Kuss, Global Proje Müdürü ve Tesis Mühendislik Müdürü, Continental
Şu anda SICK, dünya çapında 16 ülkede güvenlik konseptinin lansmanına adım adım paralel bir şekilde eşlik ediyor. Bu, şu çalışmaları içeriyor: Yerinde başlangıç toplantıları, özel bölgesel güvenlik risklerini tespit etmek için ilgili üretim merkezlerinde risk değerlendirmeleri. Ayrıca SICK; pilot projelerin, gerekli güvenlik bileşenlerinin teslimatının ve güvenlik sisteminin devreye alınması işleminin gerçekleştirilmesi sırasında ve nihayetinde spesifikasyonlara uygun olarak güvenlik tekniği odaklı şekilde kabul işlemlerinin uygulanmasında da Continental’e eşlik ediyor. SICK’in, dünya çapında yerinde hizmet vermeye hazır, sertifikalı güvenlik uzmanları bu konuyla ilgileniyor. Hepsi bununla sınırlı değil: Güvenlik konseptinin uygulanması ve güvenilir bir şekilde işletilmesi, kapsamlı bir dokümantasyon oluşturmayı da gerekli hale getiriyor. Bu konuda SICK, lastik üreticisi firmayı enerjisi ve uzmanlığıyla destekliyor. SICK’in ilgili ekibi, Continental için lastik ısıtma preslerinin güvenlik tekniğiyle ilgili bölümü için bir kullanma kılavuzu hazırlıyor ve bakım kılavuzlarını sağlıyor. Tabii ki bunları ilgili ülkenin dilinde gerçekleştiriyor. Dünya çapında güvenli ve ekonomik; bu, Continental ve SICK’in ortak hedefi!
- Ürün bilgileri: S3000 güvenli lazer alan tarayıcı, Flexi Soft güvenlik kontrolörü
- Ürün portföyü: Güvenli lazer alan tarayıcılar, güvenlik kontrolörleri
- Müşteri bilgisi: Continental