Birçok endüstri, doğalgaz boru hatlarında, endüstriyel tesislerde ve atık gaz kanallarında akış ve debi ölçümü uygulamaları için SICK'in başarısı kanıtlanmış ultrason teknolojisinden faydalanıyor. Ultrason teknolojisi, buharın akış ölçümü için de en iyi teknoloji mi? SICK, bu soru karşısındaki tavrını şu iki cihaz modeliyle gösteriyor: FLOWSIC600 ve FLOWSIC100.
Buharla ısıtma ve kurutma işlemleri yapılır ve tüm yanma prosesleri optimize edilir. Ayrıntılı olarak bakıldığında buhar, pahalı bir üründür. Ancak kazanç için, münferit proses bölümlerine veya harici tüketicilere dağıtılan doymuş veya sıcak buhar miktarının doğru şekilde tespit edilmesiyle birlikte denkleştirme ve faturalandırma işlemlerinin doğru yapılması gerekir. Güvenilir akış ölçümü tam burada devreye girer ve aynı zamanda gelişmiş ölçüm cihazı da büyük önem taşır.
Sistem değişimi
Düşük akış miktarlarında ortaya çıkan mali kayıplar ve yüksek bakım maliyetleri, Avrupa'daki büyük bir çelik tesisinde akış ölçümü için kullanılan iki geleneksel ölçüm teknolojisinin terk edilmesine neden oldu. Türbin ve alternatif girdap akış ölçümü cihazları, dahili maliyet belirleme amacıyla buhar akışını tespit ediyordu. 100:1'lik ölçüm mesafesi aralığının karşılanması gerekiyordu. Girdap cihazında, teknolojik nedenlerden dolayı düşük akış hızlarında bile zorluklarla karşılaşılıyordu. Akış hızındaki hızlı değişim, türbin akış ölçümü cihazında da devre dışı kalma durumlarına neden oluyordu. Kanatlardaki ve yataklardaki hasarların düzenli olarak onarılması gerekiyordu. Cihaz, yılda üç kez bakıma gönderiliyordu. Bu iş için gereken devre dışı bırakma ve tekrar devreye alma işlemleri, sınırları çok aşacak şekilde maliyetleri yükseltiyordu. Ölçüm kayıplarından kaynaklanan maliyetler de bunlara ekleniyordu. Yeni bir ölçüm yöntemi, iyi bir çözüme geçmeye olanak sağlamıştı: SICK'in ultrason teknolojisi.
Sondalama sonucu
8 inç (DN200) boru çapına göre tasarlanan FLOWSIC100, çelik tesisinde mevcut boru tesisatına tam olarak uyar. FLOWSIC, fark basıncı ölçümüyle karşılaştırıldığında basınç kaybı oluşturmaz ve akış hızını ve dolayısıyla hacmi yüksek doğrulukla ölçer. Düşük debide veya basınç değerleri dalgalanırken bile ölçüm hassasiyeti yine son derece yüksektir. Ciddi bir buhar kaybı oluşmaz. Proses akışında, her an değişen koşullar ve dolayısıyla basınç dalgalanmaları veya kısa basınç darbeleri ortaya çıkabilir. Ayrıca su birikmesiyle birlikte bir basınç darbesi oluşursa, bu kuvvetler doğal olarak ölçüm tekniğini etkiler. Çıkıntı yapan veya hareketli parçalar bu nedenle zarar görebilir. FLOWSIC ölçüm cihazlarında bu "sorunlarla" karşılaşılmaz, cihazlar uzun bir kullanım süresine sahiptir ve çok sağlamdır ve basınç akış ölçümü için de idealdir.
SICK tarafından geliştirilen ultrasonik sensörler tutarlı bir şekilde yüksek performans sağlar. Bu teknolojinin temel bileşeni olan ultrasonik dönüştürücü, bir titanyum gövdenin içinde hermetik olarak korunur, kirlenmeden, nemden ve kondensat birikmesinden etkilenmez. Çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklar, yüksek basınçlar ve güçlü parazit gürültüleri ölçüm hassasiyetini etkilemez. FLOWSIC600 ve FLOWSIC100 ‒ her iki ultrasonik gaz akışı ölçüm cihazı da bu yüksek performanslı sensörlerle donatılmıştır. Kalibrasyon yükümlülüğü olan ölçümler için sertifikalı olan FLOWSIC600 ayrıca, 100:1'in üstündeki ölçüm mesafesi aralıklarında bile benzersiz bir ölçüm hassasiyetinin garantisidir. FLOWSIC100'de bu aralık 400:1'dir.
Ultrasonik ölçüm cihazları, salt ölçüm değerinin yanı sıra çok sayıda faydalı teşhis verisi de sağlar. Bu veriler, cihaz durumu ve tesis prosesindeki değişiklikler hakkında sonuç çıkarmayı sağlar. Sağlanan bu daha fazla bilgi ve kompakt tasarım, bakım çalışmalarını asgariye indirir. FLOWSIC100'ün bir kez değiştirilmesi gerekirse, bu işlem, tesis çalışmaya devam ederken hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Doğru sonuç
Çelik tesisinin çalışanları, FLOWSIC100 ile maksimum ölçüm güvenirliği ve ölçüm hassasiyeti sağlayabildikleri için son derece memnun. Ultrason teknolojisi, özellikle doymuş buhar uygulamaları için hemen her zaman cazip bir seçenektir. Satın alma maliyetleri başlangıçta nispeten yüksek olsa da, çalışma devam ederken kısa süre içinde bu maliyetler amorti edilir.
Satış gelirleriyle ilgili standartları genelde ölçüm teknolojisi belirler. Girdap, türbin ve fark basıncı tabanlı akış ölçüm cihazları, ölçüm delikleri, pitot borusuyla veya ultrason teknolojisiyle ortalama değer oluşturma fark etmez, burada önemli olan, akıllıca değerlendirme yapmaktır. Ölçüm gereksinimi ne kadar karmaşık, hangi ölçüm engellerini aşmak gerekiyor ve sonuç olarak sistemin maliyeti gerçekten ne kadar? FLOWSIC ölçüm cihazları, doğalgaz endüstrisi haricinde bazı proses otomasyonu uygulamaları için yeni olabilir. Ancak bir nokta kesindir: Bu ürünler, en farklı ölçüm yerlerindeki görevlere ve ortam koşullarına kendilerini uyarlar.
FLOWSIC: Doymuş ve sıcak buhar uygulamaları konusunda geniş bir yelpazeye yönelik çözüm
FLOWSIC100: Mevcut tesislerde ve büyük boruların kullanıldığı tesislere kurulum sırasında yüksek esneklikle birlikte maksimum güvenilirlik için
- Mevcut boru tesisatına montaj mümkündür
- Büyük ölçüm mesafesi: > 400 : 1
- Baca gazı tesislerindeki buhar enjeksiyonu uygulamasında kullanmak için de idealdir
- Basınç kaybı yok
ürünle ilgili daha fazla bilgi
FLOWSIC600: Bir hat üstü cihazın mümkün olduğunca düşük ölçüm belirsizliği sağlaması gereken yeni kurulumlarda maksimum ölçüm hassasiyeti ve maksimum güvenilirlik için
- Boru hatlarına montaj için gaz sayacı
- Büyük ölçüm mesafesi: > 100 : 1
- % 0,5'e kadar bir ölçüm hassasiyeti ile kalibre edilebilir
- Basınç kaybı yok
ürünle ilgili daha fazla bilgi