"Dynamic Safety, fonksiyonel güvenlikteki sınırlamaları aşıyor"

11 Eki 2024

Dünya değişiyor. Dijitalleştirme, toplum ve endüstrideki bu değişimi yoğunlaştırıp hızlandırıyor ve üretim dünyasındaki fonksiyonel güvenliği de değiştiriyor. Bu nedenle, SICK'in yeni bütünsel yaklaşımı olan Dynamic Safety, sektörün dikkatini çekmeye başladı. Güvenlik Sistemleri Hizmetleri İş Birimi Başkanı Benjamin Heimpel & ve Işık Işını Sistemleri İş Birimi Başkanı Patrick Vollmer, Dynamic Safety'nin önceki sınırlamaları aşacağına inanıyor. Güvenlik uzmanlarının röportajda açıkladığı gibi, bununla birlikte güvenlik, işbirliği ve aynı anda mevcut olma görevleri için gerçek bir "oyun değiştirici" hâline gelecek.

Dynamic Safety'den bahsederken, "oyun değiştirici" terimi sürekli gündeme geliyor. Bunu nasıl sınıflandırabiliriz?

Benjamin Heimpel: Klasik güvenlik konseptleri artık hızlı gelişim temposuna ayak uyduramıyor ve olası otomasyon potansiyelini sınırlıyor. Güvenlik çözümlerinde öncü olan SICK, bu engeli aşmak için, daha önce denenmemiş uygulamaları güvenli ve otomatikleştirmek istediği gerçekten yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor.

Patrick Vollmer: Ancak bu adım sadece SICK açısından değil, aynı zamanda müşteri açısından da oyunun kurallarını değiştiren bir adım. Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerden, Dynamic Safety ile elde ettikleri muazzam rekabet avantajının farkına vardıklarını biliyoruz.

 

Bunu neden yapıyorsunuz? Bunun arkasındaki vizyon nedir?

Benjamin Heimpel, Head of Business Unit - Safety Systems & Services

Heimpel: Müşterilerimize çok yakın olduğumuz için, kalifiye işgücü eksikliğinin ve devam eden küresel kriz senaryolarının verimlilikleri üzerindeki etkisini anlıyoruz. Şimdiye kadar otomatikleştirilmesi imkansız görünen alanların bile otomatikleştirilmesi için şirketler üzerindeki baskı artıyor. Çünkü ancak bu şekilde çalışanları basit, tekrarlanan görevlerden kurtarabilir ve onların daha ilginç ve zorlu görevlere odaklanmalarını sağlayabiliriz. Otomasyonda bir sonraki adımın önünde şimdiye kadarki en büyük engel, insanlar ve otomatik platformlar veya robotlar birlikte çalışırken güvenlikti. Dynamic Safety ile bu engeli aşacağız.

Patrick Vollmer, Head of Business Unit - Light Beam Systems

Vollmer: Şirketler daha esnek olmak istiyor, yani üretim prosesleri mümkün olduğunca sorunsuz ve kesintisiz işlemeli. Dynamic Safety gibi, Resilienz Management da bu hedefe ulaşmak için bütünsel bir yaklaşım benimsiyor. Alınan tüm önlemler, olası krizlere rağmen performansı korumayı ve hatta iyileştirmeyi amaçlıyor. Daha önce iş akışlarında potansiyel aksaklıklara neden olabilecek alanlar için akıllı çözümler, esnekliği teşvik ediyor. SICK, Dynamic Safety ile bu tür çözümler yaratabilir, çünkü müşterilerimizin proseslerini çok iyi biliyoruz.

Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel (solda) ve Patrick Vollmer (sağda).
Benjamin Heimpel (left) and Patrick Vollmer (right).
Benjamin Heimpel (solda) ve Patrick Vollmer (sağda).

Bunu nasıl hayal edebiliriz? Dynamic Safety ile önceki çözümler arasındaki fark nedir?

Vollmer: Artık sadece müşterinin tek bir makinesine veya tehlikeli noktasına bakmakla kalmıyor, tüm iş akışında insanların veya nesnelerin nerede bulunduğunu gerçek zamanlı olarak belirliyoruz. Yani hem insanlar hem de makineler olmak üzere oyuncuların pozisyonları hakkında veriler sağlıyor ve bu sayede dinamik bir ortamda proseslerin durumsal kontrolüne olanak sağlıyoruz. Bu sayede, daha az personelle aynı kalite ve verimi korurken verimliliği artırabiliyor ve tüm prosesi baştan sona güvenilir bir şekilde otomatikleştirebiliyoruz.

Heimpel: SICK'te, bütünsel bir çözüm sağlayıcı olarak, sadece tek bir sensör satmak istemiyor, uygulamalara bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Gerçek güvenlik konseptinden onaylama, eğitim ve yerinde proje yönetimine kadar her alanda müşterilerimizi destekliyoruz. Bu iş ekosisteminde, tüm seviyelerde faaliyet gösteriyor ve bu nedenle sınırlamaları gerçekten kaldırabiliyor ve müşteriler için gerçek katma değer yaratabiliyoruz.

 

Yani “iş ekosistemi” konusu SICK'te giderek daha önemli hâle mi geliyor?

Vollmer: Kesinlikle! Dijitalleştirmenin getirdiği dönüşüm ve personel eksikliği veya tedarik zincirlerinin dış olaylar nedeniyle kesintiye uğraması gibi çeşitli zorluklarla birlikte, şirketler organizasyonel dönüşümü tamamlamak zorunda. Bu, özellikle Dynamic Safety iş ortaklarımızla işbirliği içinde tüm ağ için yalnızca rekabet avantajları değil, aynı zamanda daha iyi, daha sürdürülebilir katma değer elde edebileceğimiz lojistik ve üretim ortamı için de geçerli.

Heimpel: Henüz otomatikleştirilmemiş uygulamaların zorluklarını birlikte sistematik olarak aşmak için müşterilerimize bize yaklaşma fırsatı sunuyoruz. Bir iş ekosistemindeki Dynamic Safety'nin, sürece dahil olan herkes için kaynak ve uzmanlık açısından muazzam bir kazanç getirdiğine inanıyoruz. Nihayetinde, bir iş ekosistemindeki ilgili sektörlerin genel pazarını da genişletebiliriz.

The various possible components of a DynamicSafety solution.
The various possible components of a DynamicSafety solution.

SICK, Dynamic Safety'nin geliştirilmesinde şu an için ne durumda?

Heimpel: Dynamic Safety vizyonumuzu hayata geçirmek için şu anda pilot müşterilerle birlikte çalışıyoruz. Küresel alanda faaliyet gösteren bir şirketle birlikte 7/24 çalışan bir hat üzerinde prototipimizi test ediyoruz ve gerçek üretim koşullarında aktif durumdayız. Yani çözüm müşteriyle birlikte geliştiriliyor. Çünkü Dynamic Safety kullanıcı merkezli bir yaklaşımı temel alıyor ve bu sayede, geliştirilen çözümün başarısını, yönetimden üretim hattındaki çalışanlara kadar uygulama ortamından gelen doğrudan geri bildirimlerle sağlıyoruz.

Vollmer: Dynamic Safety, SICK'te dahili olarak da yeni bir yaklaşım. Sensörlerin tehlike durumunda prosesi kesintiye uğrattığı oldukça katı bir güvenlik yaklaşımından dinamik bir konsepte doğru ilerlemek istiyoruz. Örneğin hız azaltma ve yol değişiklikleri artık üretim prosesini kesintiye uğratmamalı. Gelecekte, çalışanlar gerçek güvenlik uygulamasından haberdar olmak zorunda kalmadan çalışma ortamlarında kendilerini güvende hissedecek. Pilot projelerden, daha şimdiden olumlu geri dönüşler aldık.

The aim of Dynamic Safety is to ensure that sensors no longer interrupt the process immediately in the event of danger.
The aim of Dynamic Safety is to ensure that sensors no longer interrupt the process immediately in the event of danger.

SICK'in güvenlik alanında gelecekteki yönü nedir? Bize bu konuda kısa bir genel bilgi verebilir misiniz?

Heimpel: Dynamic Safety, "Güvenli Verimlilik Yaratma" stratejimizin temel konularından biridir. Güvenlik söz konusu olduğunda müşterilerin geçmişte verimlilikle ilgili zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Bununla birlikte, makinelerin ve tesislerin güvenliğinin verimlilikleriyle çelişmek zorunda olmadığına inanıyoruz. Aksine: Yeni dinamik güvenlik yaklaşımımızla sadece müşteri için güvenliği iyileştirmek ve basitleştirmek yerine, aynı zamanda verimliliği gelecekte tamamen yeni, sistemik ve daha önce bilinmeyen bir düzeye çıkartmak istiyoruz. Tamamen "Güvenli Verimlilik Yaratma” anlamında.

 

Yeni güvenlik konseptinde sizi kişisel olarak heyecanlandıran nedir?

Heimpel: Bu konsepte adını veren dinamizmin aynı zamanda kendi ufkumuzun sınırlarını genişletmesini, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ilişkin anlayışımızı derinleştirmesini ve bununla birlikte yeni çözümlerin geliştirilmesini hızlandırmasını büyüleyici buluyorum."

Vollmer: SICK'in geleceğini şekillendirmek için Dynamic Safety ile birlikte çalışıyoruz. Bu, benim için çok ilham verici ve teşvik edici.

Pace: 2023 Faaliyet Raporu Dergisi

Piyasaların son derece dinamik yapısı ve teknolojik ilerleme, çözümlerin daha hızlı bulunmasını sağlıyor. Hızlanma kuvvetlerimizi akıllıca kullanarak bir atılım yapmak ve korumak için tempomuzu sürekli olarak uyarlıyoruz.

Dergideki makaleler, hız sayesinde bir başlangıç ve zaman kazananların, bunu yeni fikirler ve sürdürülebilir kararlar için akıllıca kullanabileceğini gösteriyor.

Ayrıca 2023 Faaliyet Raporumuzdaki diğer makaleleri de okuyun

 

Diğer katkılar

Güvenli malzeme akışı – bir Muting konusu mu?

Daha fazlasını okuyun

Verimlilik ve güvenlik uyum içinde: Robot teknolojilerine yönelik bütünsel sensör çözümleriyle ilgili röportaj

Daha fazlasını okuyun

Kusursuz kurum içi lojistik için fonksiyonel güvenliğe bütünsel bakış

Daha fazlasını okuyun