En yüksek güvenlik için tasarlandı: Kompakt paletleme uygulamaları için güvenli ışık bariyerleri

21 Haz 2021

Tedarik zincirinin tamamında daha yüksek bir verimlilik, henüz üretim prosesinde başlar. Automaint Solutions Genel Müdürü Barry Staff, Avustralya'daki yerel ve hızlı büyüyen endüstri için güvenilir sensör çözümlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

'Safety is key': ongoing machine safety is consulted thoroughly.
'Safety is key': ongoing machine safety is consulted thoroughly.

Hepimiz bu deyimi biliriz: "Önce güvenlik". Covid-19 döneminde bu deyim daha da önem kazandı. Fakat üretim endüstrisine yönelik çözümler ve hizmetlerde de bu ilke merkezi bir öneme sahip. Bu nedenle çok sayıda üst düzey üretici; karmaşık yönetmeliklere uyulmasını, zorlu teknik uygulamaların hayata geçirilmesini ve makine güvenliğinin büyük bir özenle sürekli olarak korunmasını garanti etmek için dışarıdan uzmanlarla işbirliğine güveniyor. Avustralya'daki Automaint Solutions Genel Müdürü Barry Staff, üretim endüstrisine uygun şekilde çözümler sunabilmek için SICK Avustralya uzmanlarıyla devam eden ortaklığın şirket için vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

 

Otomasyonla daha fazlasını elde edin: daha yüksek verimlilik ve güvenlik

Çok sayıda Avustralyalı fikir babası, sürekli değişen bir teknoloji dünyasında küresel anlamda rekabetçi kalmak için bu dönüşümün teşvik edilmesinin ne kadar önemli olduğunu fark etti. Standard Australia'nın bir raporunda, CEO Bronwyn Evans, "Avustralya'daki imalat şirketlerinin uzun vadeli verimliliğinin ve küresel rekabet edebilirliğinin, şirketlerin dördüncü sanayi devrimine ne kadar iyi geçtiğine bağlı olduğunu anlatıyor." Staff ise, hedefe ulaşmak ve akıllı üretimde Avustralya'nın pazar lideri olmasına imkan sağlamak için akıllı otomasyonun vazgeçilmez olduğunu söylüyor. Staff, sözlerine şu şekilde devam ediyor: "Otomasyon, işimizin çekirdeğidir – hatta adımızda gizlidir. Automaint Solutions, üretim endüstrisi için hizmet tedarikinde 40 yılı aşan bir deneyime sahip".

Automaint Solutions; otomasyon, üretim, danışmanlık ve proje uygulama alanlarında müşterilerine kapsamlı deneyimini sunuyor. Barry Staff; ambalaj, ilaç ve yiyecek ve içecek endüstrisinin yanında protein imalatı ve otomotiv sektöründen lider isimlerle sıkı işbirliği yaptıklarını söylüyor.

Barry Staff, Director of Automaint Solutions
Barry Staff, Automaint Solutions Genel Müdürü
Barry Staff, Director of Automaint Solutions
Barry Staff, Automaint Solutions Genel Müdürü

 

Staff'ın nin bu konudaki sözleri: "Şirket merkezimiz, Melbourne'ün kuzey batısında ve pandeminin tepe yaptığı dönemde ayakta kalabilmekten gurur duyuyoruz. Salgınla birlikte çok daha fazla proje işi aldık ve çok sayıda sektörün karşılaştığı zorlukların üstesinden geldik". Staff ayrıca, güvenliği en yüksek öncelik olarak koruma söz konusu olduğunda şirketteki herkesin el birliğiyle çalıştığını belirtiyor.

Automaint Solutions kısa süre önce, SICK sensör çözümlerinin kullanıldığı bir paletleme uygulamasını hayata geçirdi. "Müşterilerimiz, esas olarak gündüz ve gece çalışabilen makinelere ihtiyaç duyuyor. Bu, özellikle her zaman büyük zaman baskısının söz konusu olduğu büyük dağıtım merkezleri için geçerli. Bu sırada, müşterinin, ürünlerinin her zaman gereksinimleri karşıladığından emin olabilmesi için tamamen makinelerin verimliliğine ve güvenliğine odaklanıyoruz."

Efficient automated load picking and transfer
Efficient automated load picking and transfer

 

Güvenli ve akıllı: verimli otomatik yük alma ve yük aktarma

İlaç, kozmetik, yiyecek ve içecek, ev aletleri veya hijyen fark etmeksizin ambalaj endüstrisinin tüm alanlarında güvenilir kalite, en önemli kurumsal hedeflerden biridir. Bunun dışında, modern ambalaj makineleri ve tesisleri, akıllı ve esnek bir güvenlik konsepti gerektirir.

Barry Staff: "SICK ile konseptlerimizi ve geliştirme çalışmalarımızı sensör zekası ve güvenliğe odaklanmayla tamamlayan uzun vadeli bir ortaklık sürdürüyoruz". "İşbirliğimiz sayesinde, yerel üretimi uygun maliyetli çözümlerle destekleyebiliyoruz." Staff, kısa süre önce gerçekleştirilen bir paletleme uygulamasının temel bileşeni olarak SICK'in GR18S silindirik fotosellerinin uygulanmasına atıfta bulunuyor. "Bu ürün uygulaması, otomatik yük alma ve aktarma işlemlerinin verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor. Kutular konveyör bandından araca aktarılırken, aktarma sırasında sorunlar ve engeller oluşmasını önlemek için SICK sensörleri güvenilir kontroller yapıyor."

Barry notes the implementation of SICK’s Cylindrical photoelectric sensors GR18S through a recent palletizing application as a fundamental part.
Barry notes the implementation of SICK’s Cylindrical photoelectric sensors GR18S through a recent palletizing application as a fundamental part.

 

Barry Staff, güvenlik açısından ayrıca SICK'in ReLy güvenlik rölelerinin güvenirliğini vurguluyor. Bu ürünlerle, şirketin paletleme projesi daha güvenli ve hızlı hâle getiriliyor. Barry Staf, bu konuda sözlerini şu şekilde tamamlıyor: "Sensör, kolay bağlantı ve minimum kurulum maliyeti sayesinde kompakt makinelerin hızlı tepki sürelerine güvenebiliyor ve bu sayede verimlilik artıyor". Tehlikeli alanın çevresindeki SICK deTec güvenli ışık bariyerlerinden oluşan bir koruma sistemi, insanların veya beklenmeyen nesnelerin içeri girmesini engelliyor.

Güvenli ışık bariyerleri
Tehlikeli noktaları ve erişim noktalarını akıllı şekilde koruyun
deTec
A protection system consisting of SICK deTec Safety Light Curtains around the hazardous area prevents any intrusion by a person or unexpected object.
A protection system consisting of SICK deTec Safety Light Curtains around the hazardous area prevents any intrusion by a person or unexpected object.

 

Yüksek verimlilik ve kısa durma süreleri

Barry Staff, devam eden ortaklığı değerlendirirken, ortak değerlerin ve tutkunun, hızlı ve verimli sonuç almanın anahtarı olduğunu söylüyor. Barry Staff: "SICK, son yıllarda sensörlerinin kalitesi ve uygun fiyatlarıyla pazarda gerçekten üstünlüğü ele geçirdi". Malzeme yükleme/boşaltma sırasında yüksek verimlilik ve kısa durma süreleri, başarının anahtarıdır. Barry Staff: "SICK sensörlerinin çok sayıda farklı uygulama için uygun olduğuna, uygun maliyetli bir çözüm sunduğuna ve uzun bir kullanım süresine sahip olduğuna güvenebiliriz".

 

Diğer katkılar

Muting sensör sistemi olmadan akıllı şirket içi lojistik

Daha fazlasını okuyun

Hizmet olarak güvenlik: risk değerlendirmesinden Eternit'teki doğrulamaya kadar

Daha fazlasını okuyun

Peki bir güvenli ışık bariyeri ne kadar hassas?

Daha fazlasını okuyun

Her şey yolunda mı? Kesinlikle! Palet taşıma için komple güvenlik çözümleri

Daha fazlasını okuyun

Güvenlik geliştirildi: deTec4 güvenli ışık bariyeri

Daha fazlasını okuyun