Akıllı motor Sensörleri, kullanıcılarını uzmana dönüştürür. Bundan daha yakını olamaz! SICK, akıllı motor sensörleriyle doğrudan üretimin merkezindeki bilgileri kullanıma sunar. Makinelerin ve servo motorların durumu hakkındaki bilgiler, fonksiyon hatalarının erkenden tespit edilmesine, daha hızlı giderilmesine veya tamamen önlenmesine yardımcı olur. SICK, müşterilerin bu bakış açısını kazanmasını ve bu sayede öngörülü bakım yapmasını sağlamak için yine tüm bilgisinden faydalanır.
Gerçekler, şeffaf bilgilere dönüşür
Servo motor, prosesi harekete geçirir. Motor-Feedback sistemleri, kontrol ve motorların çalışması için gereken verileri iletir ve bu sayede prosesin sorunsuz ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarlar. Ancak Motor-Feedback sistemleri bir veri sağlayıcısından daha fazlasıdır. Akıllı sensör sistemi, işletim devam ederken sadece hız, güvenli pozisyon, ivmelenme, sıcaklık ve devir gibi parametreleri kontrol etmekle kalmaz. Prosesle ilgili öngörülü bakım ve sürekli koşul izleme işlemleri, öncelikle elektronik tip etiketi, histogramlar ve kullanıcı tanımlı uyarı notları gibi ek fonksiyonlar aracılığıyla mümkündür.
Bu da SICK Motor-Feedback sistemlerini akıllı motor sensörleri haline getirir.
Neler ölçülür?

Hız

İvmelenme

Açı

Sıcaklık

Devir sayısı
Akıllı tek kablolu arayüz – HIPERFACE DSL® dijital evrim
SICK, HIPERFACE DSL® ile pazardaki servo motorlar için ilk tek kablolu arayüzü piyasaya tanıttı. Bu teknoloji, o günden itibaren dünya çapındaki motor ve tahrik üreticileri tarafından benimsendi. Bu salt dijital arayüz, geleceğe direkt olarak bağlanmak anlamına geliyor. Yenilikçi ve tamamen parazitsiz HIPERFACE DSL® protokolü, sadece motor kablosuna entegre edilmiş iki damar üzerinden iletişim kurar.
HIPERFACE DSL® konusunda daha fazla bilgi edinin
Avantajlarınız – Akıllı motor sensörleri, üretimin devamlılığını sağlar
Dünya çapında bilinen bir arayüzle birlikte akıllı sensör sistemi, yani SICK akıllı motor sensörleri.
Akıllı motor sensörleri, tahrikin merkezinden gelen bir veri kaynağından fazlasıdır. Akıllı motor sensörleri, proseste hareket olan her yerde etkili bir denetim sağlar. Dolayısıyla akıllı motor sensörleri, pek çok açıdan geleceğin “kolaylaştırıcısıdır”. Ve gelecek başladı. Akıllı motor sensörleri, HIPERFACE DSL® aracılığıyla henüz bugünden koşul izlemeye ve öngörülü bakıma olanak sağlar. Ayrıca makinede akıllı güvenlik modlarının uygulanması için güvenli hız ve pozisyon değerlerini aktarırlar (Safe Motion). İkinci bir motor erkek konnektörü ve ayrı bir enkoder kablosunun kullanılmaması, daha kompakt bir makine tasarımına olanak sağlar.
Sensör verileri
hız, pozisyon, ivmelenme, sıcaklık, devir
Kumanda
Hız ve pozisyon bilgileri, makineye güvenli bir şekilde kumanda edilmesine olanak sağlar.
Tek kablolu arayüz
HIPERFACE DSL®, sensör verileri motor kablosu üzerinden aktarıldığı için kablolama maliyetini minimuma indirir.
Endüstriler – Makine imalatı için performans artışı
Akıllı motor sensörleri tüm sektörlerde kullanılır. Bu, ilk bakışta kesinlikle görülmez, fakat farklı üreticilere ait sayısız servo motorda SICK’in akıllı sensörleri ve yenilikçi arayüzleri kullanılmaktadır. Bu, farklı sektörlerdeki üretim başarısı için önemli bir itici güç sağlar.
Taşıma ve montaj teknolojileri
Gelecek şimdi başlıyor
Endüstri 4.0’da akıllı motor sensörleri
Akıllı motor sensörleri, endüstri 4.0 uygulamalarında başarılı bir kullanım için gereken tüm ön koşulları sunar. Bunların en önemlisi, ölçüm verilerini direkt olarak servo regülatör veya Ethernet üzerinden Cloud’a gönderen HIPERFACE DSL® salt dijital arayüzdür. Bu temel üzerinde gelecekte üretim akışları, bağımsız olarak da çalışabilecekleri şekilde birbirlerine bağlanabilir.
sHub® - Bakımın ne zaman gerekli olduğunu “söyleyen” akıllı servo motorlar için sensör hu
- sHub® ’ın ek titreşim ve sıcaklık verileri, yüksek oranda hassas bir durum denetimine olanak sağlar ve servo motorların uygunluğunu arttırır
- sHub® ve EDS/EDM35, güçlü bir ekip oluşturur ve ilgili güvenlik fonksiyonlarının entegrasyonunu ve bu sayede servo sürücülerin yüksek oranda hassas ve güvenli olmasını sağlar
- Dijital HIPERFACE DSL® iletişim arayüzü ile servo motorların durum denetimi en yüksek emniyet seviyesinde gerçek zamanlı olarak realize edilebilir
sHub® – birleştirilmiş güçle daha da ileriye
Gelişim devam ediyor. Sensör Hub®’ının SICK’teki adı sHub’dır ve akıllı motor sensörlerinin genişletme kademesini oluşturur. Akıllı motor sensörlerinden ve motora takılı diğer sensörlerden gelen verileri birleştirir. Böylece gerçek bir sensör birleşimi oluşturmayı sağlar. Bunun için sHub®, akıllı motor sensörlerinin örn. güvenli pozisyon ve hız ile ilgili verilerini ve aynı zamanda diğer sensörlere ait örn. sıcaklık, darbe, titreşim ve nem gibi bilgileri de “toplar”. sHub®, bu şekilde birleştirilen veri miktarını, HIPERFACE DSL®’nin mevcut veri hattı üzerinden senkron bir şekilde sürücü denetleyicisine aktarır. Dolayısıyla akıllı motor sensörleri ve sHub®, endüstri 4.0’da akıllı fabrika oluşturma yolundaki önemli bileşenlerdir.
Sorularınız mı var?
SICK akıllı motor sensörleri, HIWIN robotlarını gelecek için güvenli ve uygun hale getirir
Göz seviyesinde işbirliği
Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin
Mobil robotlar:
Move into new dimensions
Robot teknolojileri yola koyuluyor – üretimde, lojistikte veya hizmet alanında fark etmeksizin. Tüm mobil robot çeşitleri için sensör çözümleri