Контакт

Safe Motion: безопасные процессы нон-стоп

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Безопасные движения — основа максимальной эксплуатационной готовности оборудования

Safe Motion означает надёжный контроль движений машины и управление ими. Это позволяет сократить время простоя и оптимизировать время наладки вашей машины.

Динамическая безопасность обеспечивает высокую производительность и эффективное производство. При этом функции безопасности Safe Motion предназначены для автоматической адаптации движений машины к изменяющимся защитным полям. В связи с этим особого внимания заслуживают повышенное удобство использования и наилучший доступ к процессу в случае со стационарными системами. Равно как и гибкость в проектировании машин за счёт отказа от оградительных защитных устройств для мобильных вариантов применения.

Откройте для себя области применения систем Safe Motion!

 

Безопасность движения мобильных систем

Максимальная мобильность является условием эффективного и гибкого использования автоматически управляемых транспортных систем (АУТС). Благодаря ситуативной адаптации скорости Safe Motion позволяет вашим АУТС оставаться в движении, а не стоять на месте. Оптимальная организация движения не только ведёт к повышению производительности и, следовательно, к идеальному использованию вашего парка АУТС, но и обеспечивает его безопасное использование — без каких-либо оградительных защитных устройств.

 

Надёжный контроль приводов для повышения производительности АУТС

Чтобы АУТС была и оставалась мобильной, решения Safe Motion от SICK контролируют направление движения и скорость. Защитные поля адаптируются к ситуации, поэтому ваша АУТС останавливается только тогда, когда это действительно необходимо.

Решения для надёжного контроля автоматически управляемых транспортных систем (АУТС)

 

Мониторинг движения с помощью систем обратной связи двигателей HIPERFACE®

Системы обратной связи двигателей с интерфейсом HIPERFACE® предназначены для быстрой и точной передачи сигналов от двигателя к серворегулятору. В сочетании с контроллерами безопасности они определяют направление движения и скорость, активно способствуя повышению эффективности производственных процессов.

Краткий обзор решений для мониторинга движения с помощью HIPERFACE®

Оптимизированные процессы наладки и техобслуживания в случае со стационарными системами

Система Safe Motion от SICK постоянно и надёжно контролирует такие параметры машины, как скорость и положение двигателей, преобразуя опасные движения машины в безопасные. Благодаря надёжному контролю осей и безопасным режимам работы необходимые операции, такие как замена заготовок или наладка машины, могут выполняться даже во время процесса. Это гарантирует высокую эксплуатационную готовность и эффективность процессов без ущерба для безопасности оператора. Если машину всё-таки необходимо остановить, например, из-за неисправности, то функции Safe Motion гарантируют, что процесс будет снова запущен без задержки.

 

 

Оптимизация движений на станках

С помощью функций Safe Motion частая смена заготовки на станках может осуществляться быстро и эффективно. Заготовку можно заменить, полностью не отключая станок. После этого производственный процесс сразу же возобновляется.

Решения для надёжного контроля станков

 

Эффективная наладка ножевых валиков

Защитите своих сотрудников и воспользуйтесь преимуществами экономических процессов! Благодаря надёжному и безопасному контролю вращающихся валиков функции Safe Motion обеспечивают кратчайшее время наладки даже в случае с самыми большими ножевыми валиками.

Краткий обзор решений для эффективной наладки ножевых валиков

Подходящая концепция безопасности для любой трансмиссии

Различные требования требуют разных решений. В зависимости от архитектуры автоматизации необходима либо внешняя, либо интегрированная концепция безопасности. Воспользуйтесь обширным ноу-хау экспертов по безопасности компании SICK при создании своего индивидуального решения. Будь то реализация простых или сложных концепций безопасности — в SICK вы обратились по правильному адресу.

Примерное изображение трансмиссии и архитектуры безопасности стационарной системы с функциями безопасности привода: безопасное ограничение скорости (SLS) и безопасное направление движения (SDI).

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

 

Safe Motion Tasks

В системах Safe Motion есть разные задачи, которые выполняются разными компонентами. Компания SICK предлагает подходящие изделия для каждой из этих задач. В сочетании с соответствующими услугами ни одно желание не остаётся невыполненным.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Measure: энкодеры безопасности и системы обратной связи двигателей для определения положения, угла и скорости 
  • Monitor: модули контроля движения для надёжного контроля движений машины и выполнения функций безопасности привода 
  • Control: контроллер безопасности интерпретирует входные сигналы от используемых датчиков и при необходимости управляет соответствующими функциями безопасности

 

Ваши решения в области безопасности движений от одного производителя

Для удовлетворения ваших индивидуальных требований к безопасности движений есть несколько способов.

Обращайтесь к нашим специалистам за консультацией. Свяжитесь с нами и воспользуйтесь преимуществами систем безопасности «под ключ»: Системы безопасности «под ключ» от SICK. 

Наряду с индивидуальной и узкоспециализированной консультацией вы также можете самостоятельно составить своё решение. Выберите отдельные компоненты из нашего обширного ассортимента решений по обеспечению безопасности, функции которых идеально сочетаются друг с другом. Кроме того, компания SICK предлагает уже сформированные системы безопасности для мобильного и стационарного использования.

 

Ein Mann kreuzt den Weg eines fahrerlosen Transportfahrzeugs und wird sicher erkannt.

Мобильное применение

Система Safe EFI-pro

Safe Linear Positioning

 

Наверх