Надежная точность лазерных сканеров безопасности
с технологией safeHDDM®
Лазерные сканеры безопасности microScan3, nanoScan3 и outdoorScan3 от SICK благодаря инновационной технологии сканирования safeHDDM® предлагают решающие преимущества для эксплуатационной
готовности и производительности оборудования.
safeHDDM® базируется на многократно проверенном процессе HDDM (HDDM = high definition distance measurement) и задает новый масштаб при анализе измерений времени прохождения света. Патентованная компанией SICK технология при помощи фильтров и анализа множества отдельных импульсов обеспечивает лазерному сканеру безопасности уникальный результат измерения. Таким образом safeHDDM® обладает очень высокой стойкостью к грязи, пыли и внешнему освещению. Самое важное: при этом safeHDDM® остается надежным. Лазерный сканер безопасности надежно распознает даже объект с коэффициентом диффузного отражения всего 1,8 %, например, черный втяжной шланг.
И не только это: с outdoor safeHDDM® технология сканирования была усовершенствована для применения под открытым небом. Поэтому outdoorScan3 был сертифицирован как первый лазерный сканер безопасности для использования под открытым небом.
safeHDDM®: надежный в применении, устойчивый к внешним воздействиям в ежедневной эксплуатации, точный в применении.
Так это работает

Надежное измерение дистанции по
принципу измерения времени прохождения света
При измерении времени прохождения света датчик излучает пульсирующий луч, который отражается от обнаруживаемого объекта. Анализируется время, затрачиваемое лучом для прохождения дистанции, и таким образом рассчитывается расстояние до объекта. Как правило, microScan3, nanoScan3 и outdoorScan3 выполняют цикл сканирования за 40 миллисекунд. За цикл сканирования фильтруются тысячи отдельных импульсов. Из этих тысяч отдельных импульсов лазерный сканер безопасности рассчитывает до 2750 надежных измеренных значений.
Убедитесь сами
Ваши преимущества
Надежность.
Патентованная SICK технология сканирования safeHDDM® позволяет надежно выполнять ваши задачи, обладает миниатюрным конструктивным исполнением и большим диапазоном сканирования.
Устойчивость к внешним воздействиям.
Лазерные сканеры безопасности не восприимчивы к грязи, пыли и внешнему освещению и обеспечивают высокую эксплуатационная готовность. С ними вы предотвратите простои техники.
Точность.
Даже при неблагоприятных погодных условиях под открытым небом технология сканирования outdoor safeHDDM® с продуманными фильтрами и алгоритмами обеспечивает высокую эксплуатационную готовность.
Какую выгоду извлекают наши заказчики от safeHDDM®

Безопасность без защитного забора
При помощи лазерных сканеров безопасности семейства изделий microScan3, а также контроллера безопасности Flexi Soft обеспечивается безопасная эксплуатация робота инжекторной литьевой машины. Благодаря технологии сканирования safeHDDM® на способность обнаружения и надежную защитную функцию не оказывают негативного воздействия ни частицы пыли вокруг, ни образование налета на оптической граничащей поверхности датчиков.

Всепогодная роботизированная косилка
Даже в самых сложных погодных условиях лазерный сканер безопасности outdoorScan3 работает надежно и безопасно. Запатентованная высокоточная технология сканирования outdoor safeHDDM® различает настоящие риски для безопасности и создающие помехи погодные влияния.
Краткий обзор: лазерные сканеры безопасности SICK с safeHDDM®

microScan3
Лазерный сканер безопасности microScan3 предназначен для различного применения: от стационарного до мобильного, от простого до сложного. Инновационная технология сканирования safeHDDM® наделяет microScan3 выдающейся выносливостью даже при наличии пыли и внешнего освещения, передает высокоточные данные измерений. Таким образом повышается производительность и эксплуатационная готовность машин.

nanoScan3
nanoScan3 представляет собой миниатюрный лазерный сканер безопасности от SICK. Он идеально подходит для обеспечения защиты мобильных платформ. Одновременно он поставляет точные данные измерений для навигации. Благодаря своему типоразмеру он также наилучшим образом подходит для обеспечения безопасности машин в условиях ограниченного пространства. Как и microScan3 оснащен технологией сканирования safeHDDM® со всеми ее преимуществами.

outdoorScan3
outdoorScan3 исключительно подходит для обеспечения защиты стационарных и мобильных решений под открытым небом. Для лазерного сканера безопасности запатентованная технология safeHDDM® от SICK была модернизирована с использованием специальных алгоритмов для наружного применения. Поэтому outdoorScan3 впервые объединяет в себе все преимущества бесконтактного обеспечения защиты при помощи лазерных сканеров безопасности для применения под открытым небом.