История предприятия SICK

Свет способен решить множество задач в сочетании с прецизионной оптикой и интеллектуальной электроникой. Почетный доктор Эрвин Зик давно заметил этот потенциал и в 1946 году основал собственное предприятие. В течение следующих лет его компания превратилась в крупнейшего, действующего во всем мире производителя и поставщика интеллектуальных датчиков и решений в области промышленной автоматизации.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub — это цифровой веб-сервис, с помощью которого можно управлять цифровыми двойниками любых устройств или установок предприятия независимо от их изготовителя.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: первый в мире в своём роде: компания SICK представляет outdoorScan3 — лазерный сканер безопасности для применения вне помещения.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace сочетает в себе программное и аппаратное обеспечение и состоит из двух элементов: программируемых датчиков SICK и SICK AppStudio, комплекта для разработки приложений для датчиков.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: обработка изображений 4.0 — программируемая камера InspectorP6xx.

    • microScan3
      2015

      microScan3: инновационная технология сканирования safeHDDM® обеспечивает исключительную надёжность сканера microScan3 даже при наличии пыли и внешнего освещения, а также высокую точность результатов измерений. Благодаря этому повышается производительность и эксплуатационная готовность оборудования.

    • GLARE
      2014

      GLARE: датчики блеска GLARE определяют степень блеска плоских поверхностей и могут различать объекты по степени их блеска.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: с помощью уникальной децентрализованной концепции интеграции Flexi Loop компания SICK выполнила требования по экономичному каскадному подключению безопасных переключателей и датчиков внутри машины.

      DeltaPac: для повышения эффективности и качества в упаковочной промышленности: многозадачный фотоэлектрический датчик DeltaPac объединяет в себе технологию Delta-S®, двое энергетических весов с высоким разрешением, технологию SIRIC® и устройство измерения расстояний. Благодаря наличию четырёх режимов работы, которые переключаются одним щелчком кнопки, датчик распознаёт контуры объектов с радиусом до 20 мм независимо от направления.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: парниковые газы — измерять, а не рассчитывать

      FLOWSIC500: первый в мире компактный ультразвуковой счётчик газа для распределения газа.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: новая система обратной связи для двигателей с цифровым интерфейсом HIPERFACE-DSL

      MERCEM300Z: ртутный анализатор нового типа с повышенной чувствительностью

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: самая высокоскоростная в мире трехмерная камера с высокопроизводительной цветовой обработкой.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Навигация по природным ориентирам.

    • 2007

      Датчик High-end CCD со встроенным освещением

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Самый малогабаритный лазерный сканер безопасности S300.

    • 2005

      IO-Link: непрерывная коммуникация через инновационный интерфейс датчика/пускателя.

      Системы радиочастотной идентификации (RFID) позволяют считывающему устройству идентифицировать объект без визуального контакта с ним.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Датчики с трехмерной камерой.

    • 2004

      Первая система высокой категории безопасности для прессов с применением видеокамер.

    • 2003

      Новое поколение световых барьеров: сенсорная матрица для измерения обнаруживаемого объекта, а также окружения на основе пространственного и временного разрешения.

    • 2002

      Лазерный сканер с динамичным выключением диапазона для автоматически управляемых транспортных систем.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Высокоскоростной двухмерный считыватель кодов. 

      Обучаемый видеодатчик.

    • 2000

      Миниатюрный цилиндрический датчик

      Защитные шинные системы.

    • 1999

      Первый фотоэлектрический датчик для обнаружения световых сечений лазерной линии на пиксельном поле 32 x 32 для распознавания формы и положения объектов.

      Экономичный датчик на основе времяпролетной технологии с конструкцией светового барьера.

      Первый световой барьер в тефлоновом корпусе для электронной и обрабатывающей промышленности.

      Первый считыватель штрихкодов со встроенной автофокусировкой на основе времяпролетной технологии.

      Самый малогабаритный, полностью изолированный магнитный датчик.

    • 1998

      Первый световой датчик с отражением от объекта, нечувствительный к посторонним источникам света.

    • 1997

      Современная модульная технология распознавания SICK (SICK Modular Advanced Recognition Technology, SMART) позволяет распознавать даже поврежденные штрихкоды.

      Первый датчик контрастной метки с функцией динамичного обучения и высокой частотой переключения.
       
    • 1996

      Первый прибор на основе времяпролетной технологии для позиционирования на многоярусном складе.

      Первый световой барьер с подавлением окружающего света.

      Первый миниатюрный световой барьер с подавлением заднего фона.

      Первое применение лазерного сканера для измерения объема.

      Первый люминесцентный датчик в автоматизированных системах управления с ультрафиолетовым светодиодом.

    • 1995

      Первый цветочувствительный датчик.

    • 1993

      Первый поверхностный сканер категории безопасности 3 для защиты опасных поверхностей.

    • 1991

      Первое применение поверхностного сканера для защиты объекта (например, при входе в шлюз и выходе из него).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Первое измерение расстояния лазерным лучом по времени прохождения импульса.

    • 1986

      Первый спектрометр с диодной матрицей, устанавливаемый по месту, для определения содержания оксидов серы, оксидов азота, аммиака.

    • 1983

      Измерительный прибор угарного газа для контроля эмиссии в автомобильных тоннелях.

      Первое применение печатных кодовых символов, распознаваемых лазерным сканированием.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      Первый объемный расходомер по времени прохождения ультразвука.

    • 1978

      Первый газоанализатор, устанавливаемый по месту, для определения содержания диоксидов серы и оксидов азота (фильтрующий коррелятор).

      Первый световой барьер для определения положения рефлектора с помощью четырехкратного приемного элемента.
    • 1976

      Первый сканер поверхности с V-образным вращающимся ведущим лучом и специальным рефлектором категории безопасности 2 для защиты опасных поверхностей.

    • 1975

      Внедрение полупроводниковых диодов для передающего луча в фотоэлектрических датчиках.

      Первая световая завеса безопасности для управления защитным экраном на эксцентриковых прессах.

      Первый считыватель кода для распознавания кодировки ампул цветными кольцами.

       

    • 1973

      Оптоволоконные кабели для обнаружения малых объектов в местах трудного доступа.

    • 1970

       Первый люминесцентный датчик для обнаружения люминофоров в объектах.

    • 1967

       Идентификация штрихкодов на упаковочных ярлыках, складных коробках, банках, тубах и т. д. в фармацевтической промышленности.

    • 1964

      Первый прибор управления обработкой криволинейных поверхностей на копировально-фрезерном станке по конструкторским чертежам — предшественник современных фрезерных станков с ЧПУ.

    • 1962

      Первый оптический щуп высоты для контроля уровня заполнения.

    • 1960

      Первое контрольное устройство уточных бобин для очень тонких трикотажных нитей (принцип автоколлимации).

    • optischer Zähler
      1959

      Первый быстродействующий оптический счетчик с дисплеем и встроенной функцией настройки заданного значения для быстрого обнаружения мелких предметов.

    • 1956

      Первый оптоэлектронный измерительный прибор показателя дымности, работающий по автоколлимационному принципу.

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Стационарная световая завеса для защиты от несчастных случаев с вогнутым зеркалом, без зеркального колеса.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Датчик приближения NT 1: устройство управления фотометками для упаковочной промышленности.

      Первая световая завеса для защиты от несчастных случаев на промышленном оборудовании.
       
    • Skizze
      1950
      Свет способен решить множество задач в сочетании с прецизионной оптикой и интеллектуальной электроникой. Почетный доктор Эрвин Зик давно заметил этот потенциал и в 1946 году основал собственное предприятие. В течение следующих лет его компания превратилась в крупнейшего, действующего во всем мире производителя и поставщика интеллектуальных датчиков и решений в области промышленной автоматизации.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Основные даты в истории современной компании SICK AG:
    Эрвин Зик получил от американской военной администрации в Мюнхене лицензию на создание собственного инженерного бюро.

    1952
    Представление первой готовой к запуску в серийное производство световой завесы для защиты от несчастных случаев на международной выставке обрабатывающих станков в Ганновере. Последовавшие после этого заказы позволили организовать первое серийное производство и совершить экономический прорыв.
     
    1956
    Предприятие, насчитывающее 25 сотрудников, переезжает в Вальдкирх.
     
    1972
    Основание первого дочернего общества во Франции.
     
    1975
    Расширение деятельности за океан и основание дочернего общества в США.

    1988
    Эрвин Зик умер в возрасте 79 лет. Гизела Зик продолжила руководить предприятием мужа в качестве старшего партнера.
     
    1996
    Преобразование Erwin Sick GmbH в акционерное общество.
     
    1999
    Первое распространение акций для сотрудников внутри страны и за рубежом.
     
    2006
    SICK празднует свой 60-летний юбилей.
     
    2020
    Основанное в 1946 году предприятие имеет более 50 дочерних компаний, предприятий с долевым участием и многочисленных представительств по всему миру. В 2020 финансовом году в компании SICK по всему миру работало более 10 000 сотрудников, а общий оборот концерна составил около 1,7 млрд евро.
     
    2023
    Компания SICK является одним из ведущих мировых поставщиков сенсорных решений для промышленных применений. Основанная в 1946 году доктором технических наук Эрвином Зиком и расположенная в Вальдкирхе-на-Брайсгау недалеко от Фрайбурга, компания является одним из лидеров в области технологий на рынке и представлена по всему миру 60 дочерними предприятиями и холдингами, а также многочисленными представительствами. Штат сотрудников SICK насчитывает более 12 000 человек по всему миру, а объем совокупных продаж в 2023 финансовом году составил 2,3 миллиарда евро.
  •  

     

    1909

    3 ноября в Хайльбронне в семье машиниста родился Эрвин Зик.
     
    1924–1928
    Ученик и подмастерье оптика.
     
    1932
    Начало профессиональной деятельности в фирме Siemens & Halske, Берлин, в качестве конструктора оптических устройств. Через полгода конструкторское бюро было расформировано. Эрвин Зик был переведен в лабораторию, где занялся экспериментальными, расчетными и конструкторскими задачами, в частности в области цветной пленки.
     
    1934–1939
    Сотрудничает — сначала в должности конструктора, потом инженера — с фирмами Siemens, Bosch и Askania, принимая участие в самых передовых разработках в области цветной пленки, кинотехники, астрономических и физических приборов.
     
    1939–1945
    Руководитель лаборатории оптических заводов A.C. Steinheil & Söhne, Мюнхен.
     
    1944
    Женитьба на Гизеле Нойман.
     

     

     

     

    1945

    Создание своего дела: в бараке в Фатерштеттене под Мюнхеном, где в то время Эрвин Зик жил с женой, он неустанно работает над технологией оптоэлектронных приборов. Эрвин Зик содержал семью на средства от продажи самодельных радиоприемников.
     
    1946
    26 сентября — день основания фирмы, впоследствии названной SICK AG. Политически благонадежный Эрвин Зик получает от американской военной администрации разрешение «на занятие профессией инженера».
     
    1949
    Первые заказы на выставке «Achema — форум поставщиков оборудования для химической промышленности», состоявшейся после долгого перерыва во Франкфурте.
     

    1951

    На состоявшейся в июне в Мюнхене «Выставке-ярмарке немецких изобретений и новаций» Зик представил первую модель световой завесы, изготовленную из дерева, и получил диплом «За особые творческие заслуги». Поданная 20 октября патентная заявка на изобретенную Эрвином Зиком световую завесу, работающую по принципу автоколлимации, означает технический прорыв и создание основы для целой линейки приборов.
     

    1952

    На «Второй международной выставке металлообрабатывающих станков» в Ганновере Зик представил первую световую завесу для предотвращения несчастных случаев для серийного производства. Последовавшие после этого заказы позволили организовать первое серийное производство и совершить экономический прорыв.
     

    1954

    Эрвин Зик безуспешно пытается получить кредит на создание собственного дела от земли Бавария. Поскольку кредит был предоставлен землей Баден-Вюртемберг, он переехал из Мюнхена в баденский Оберкирх.
     

    1956

    Переезд фирмы, насчитывающей 25 сотрудников, из Оберкирха в Вальдкирх в здание фирмы August Faller KG, An der Allee 7–9. 
    В октябре Зик получил патент на отражательный световой барьер нового типа, который впоследствии стал одним из самых продаваемых продуктов предприятия.
     
    1960
    Основание «Института автоматизации» в Мюнхене для разработки оптоэлектронных приборов для промышленности. Главный аргумент Зика в пользу основания нового предприятия в баварской столице — недостаток квалифицированных инженеров в Вальдкирхе.
     

    1971

    По случаю 25-летнего юбилея фирмы, отмечаемого 26 ноября, министр юстиции Рудольф Шилер вручил Эрвину Зику орден «Крест за заслуги перед Федеративной Республикой Германия» 1 -го класса. 
     

    1976/77

    Строительство нового здания на улице Sebastian-Kneipp-Straße. Здание на улице An der Allee 7–9 возвращено городу.
     
    1977
    Переезд в новое здание по улице Sebastian-Kneipp-Straße, в котором и сейчас располагается головной офис предприятия.

    1980

    19 ноября факультет машиноведения технического университета Мюнхена присвоил Эрвину Зику почетное звание доктора технических наук в знак признания его вклада «в научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность по разработке оптических приборов с электронной обработкой сигналов».
     

    1982

    2 декабря Эрвин Зик получил золотую медаль Дизеля «за многочисленные изобретения в области оптоэлектроники».

    1988

    3 декабря Эрвин Зик скончался от инфаркта в возрасте 79 лет.
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS