Безопасность вне помещений: преодоление границ


Получение высокой производительности не только в зоне внутренних помещений, но и в наружной зоне вне помещений является главным стремлением наших заказчиков. Области применения автоматизации вне помещений многочисленны и простираются от контроля опасных зон во «внешнем мире» до комплексных логистических процессов внутри и за пределами зданий.

Если сенсорная техника применяется в наружной зоне, то решающими факторами являются прочность и безотказность аппаратных средств и интеллектуальность программного обеспечения. С помощью наших решений в области безопасности мы надежно и эффективно поддерживаем Вас также при дожде, снегопаде, солнечной радиации или тумане – и это все сертифицировано.

Мы решаем Ваши проблемы даже при самых сложных условиях окружающей среды, например, при добыче полезных ископаемых открытым способом или в аграрном секторе. Тем самым, в вашем распоряжении оказывается совершенно новый потенциал для повышения производительности и освоения новых областей применения.


Откройте для себя примеры применения при решении задач вне помещений

Automated AGVR tractors safeguarded by safety laser scanner outdoorScan3 from SICK

 AGVR делает беспилотный трактор безопасным для использования на улице 

«Сначала сертифицированных сканеров безопасности для применения под открытым небом просто не было. […] Когда в один из визитов наш партнёр из SICK упомянул, что компания SICK работает в том числе и над лазерными сканерами безопасности для использования под открытым небом, мы сразу же проявили к ним интерес. И фирма SICK сдержала своё обещание. Эти уличные сканеры справляются со своей задачей».

Вим Луиендийк, управляющий директор по продажам, AGVR, Нидерланды

Лазерный сканер безопасности outdoorScan3 контролирует беспилотные тракторы в AGVR 

 

Новый уровень внутренней логистики в уличных условиях

Обладая междисциплинарной компетенцией, BASF, SICK и известные производители автоматически управляемых систем вместе работают над концепцией автономной и непрерывной логистической цепочки под открытым небом. «Мы хотим использовать уличное транспортное средство, которое может автономно работать даже в тяжёлых условиях окружающей среды без контроля со стороны человека.»

Марко Буркхарт, дизайн в области интралогистики, BASF SE, Германия

Лазерный сканер безопасности outdoorScan3 во время стресс-тестирования в BASF

Высокая готовность к эксплуатации беспилотных транспортных средств даже при неблагоприятных погодных условиях

«Для нас зона вне помещений с точки зрения безопасности вдруг стала такой же, как и зона внутри помещений.» 
Матиас Магг, руководитель группы по разработке программного обеспечения фирмы «serva transport systems», Германия

Лазерный сканер безопасности outdoorScan3 при использовании на фирме «serva transport systems»

 

 

Дальнейшая информация фирмы «SICK» по безопасности вне помещений

Первый в своем роде – высокая готовность к эксплуатации даже при неблагоприятной погоде:

лазерный сканер безопасности outdoorScan3

Эффективность на ходу – автоматизация становится мобильной: 

Интеллектуальные датчики для более мощных, мобильных рабочих машин.

➨ Вместе к безопасной автоматизации вне помещений:

решения по безопасности, готовые к сдаче «под ключ» от одного производителя

Вы как раз ищете нужное изделие для Вашего случая применения? Тогда кликните на функцию «Портфолио изделий»: