Почему это важно для SICK
Биоразнообразие — это разнообразие видов, биотопов и генетического материала. Постепенная утрата этого разнообразия — это всеобщая проблема. Для сохранения биологического разнообразия необходимы меры на глобальном, региональном, а также на местном уровне.
В эпоху климатических изменений и нехватки ресурсов компания SICK осознаёт свою роль в обществе, хочет противодействовать утрате видового разнообразия на местном уровне и служить своим сотрудникам и клиентам примером для подражания. Подражание при этом только приветствуется!
Активное продвижение биоразнообразия
В рамках деятельности, посвящённой биоразнообразию (Biodiversity), разрабатываются и реализуются идеи по сохранению и увеличению видового разнообразия на объектах компании SICK. Так, на первом этапе в 2018 году на нескольких производственных площадках компании был определён потенциал для сохранения биоразнообразия.
Цель заключалась в том, чтобы обеспечить биологическое разнообразие на озеленённых площадках компании SICK. Здесь должны были поселиться дикие пчёлы, бабочки, ящерицы, кузнечики и многие другие обитатели флоры и фауны.
С этой целью до 2022 года все открытые пространства в Германии должны быть преобразованы в естественные цветущие луга (за исключением часто посещаемых лугов и водоотводных канав). До 2025 года мы хотим превратить в естественные цветущие луга открытые пространства на международных производственных площадках компании SICK.
На отдельных предприятиях (в зависимости от степени пригодности) создаются индивидуальные среды обитания для насекомых, птиц и летучих мышей. Многие акции уже реализованы и со временем будут только расширять сферу действия. Вот несколько примеров:
- Охотничья территория для летучих мышей в Вальдкирхе: Летучие мыши являются одним из самых уязвимых млекопитающих на нашей родине. Они страдают не только от потери среды обитания, но и от нехватки пищи. На территории штаб-квартиры SICK были установлены дубовые стволы, которые представляют собой важную среду обитания для насекомых и, следовательно, основной источник питания для летучих мышей. Посадив на стволах дикую лозу и клематисы, мы можем ещё больше расширить эту среду обитания и создать для летучей мыши большой запас пищи. Поскольку летучие мыши ориентируются в пространстве главным образом с помощью эхолокации, они с удовольствием используют в качестве ориентиров линейные структуры. Поэтому расположенные в форме аллеи дубы и офисное здание SICK создают идеальные условия для охоты. Дополнительно были установлены домики для летучих мышей, где животные могут прятаться днём, выращивать своё потомство и впадать в зимнюю спячку.
- Сухие пни в Буххольце: Сухие пни возле распределительного центра SICK в Буххольце на ближайшие 20-30 лет станут прибежищем для многих видов животных, в том числе насекомых, птиц и летучих мышей, а рассыпанный на земле известковый щебень — средой обитания для других редких животных и растений, которым нужна бедная почва. Стволы были получены в рамках экологического мероприятия по благоустройству ландшафта (т. е. плановой вырубки).
- Экологическое обустройство водоотводных канав в качестве временных зон повышенной влажности: В европейском распределительном центре SICK в Буххольце также были расширены водоотводные канавы (у них было увеличено поперечное сечение) и созданы три углубления. Искусственно созданный слой глины задерживает просачивание воды. Так появилась новая экосистема:
- влажные зоны с узкоспециализированными растениями, которые могут выдерживать смену условий с сухих на влажные
- переходная зона
- зона на южном склоне с почвой, богатой питательными веществами
- Посадка леса с использованием кустарников для привлечения птиц и местных пород деревьев: Каждый год компания SICK организует в разных местах климатическую академию для детей и молодежи. В рамках акций по посадке растений, организованных совместно с организацией Plant for the Planet, в компании SICK было посажено более 150 деревьев и кустарников, в том числе редкие и экологически ценные породы, такие как рябина глоговина и рябина домашняя.