Contact
Feedback

Persmeldingen

Alles weergeven Alles verbergen
Filter de resultaten

Resultaat: 78

Resultaat 1 - 24 van 78

Waldkirch, 16 June 2020 – Executive Board member Reinhard Bösl is leaving SICK AG. After 13 years on the Board, his contract will expire on 30 June 2020 on reaching the defined age limit for... Verder lezen
Dankzij SICK’s brede portfolio met alle 2D- en 3D-visiontechnologieën krijgt u altijd het meest efficiënte antwoord op uw visionvraag.2D-visionWaneer diepte minder van belang is, vormt... Verder lezen
Met de Sensor Integration Gateway SIG200 introduceert SICK een IO-Link-Master die de toegang tot IO-Link-technologie en Industrie 4.0-toepassingen wel heel betaalbaar maakt. De gateway koppelt niet alleen... Verder lezen
Waldkirch, 29 April 2020 – SICK continued growing in a challenging market environment. Group sales by the sensor producer increased by 7 percent to EUR 1,750.7 million during the 2019 fiscal year... Verder lezen
Eerder introduceerde SICK het flexibele en efficiënte FlexChain-systeem, waarmee u tot wel zestig losse sensoren over een afstand van maximaal 40 meter in cascadeschakeling met elkaar verbindt. Voordeel... Verder lezen
Met zijn Safe Robotics Area Protection-veiligheidssystemen sBot speed & sBot stop, maakt SICK een veilige interactie tussen mens en robot mogelijk. Daarmee komen vrij toegankelijke (co-)robottoepassingen... Verder lezen
Het SICK-portfolio veiligheidslaserscanners was al uitgebreid, maar met de toevoeging van de nanoScan3 zet SICK de nieuwe standaard in compactheid. De zeer robuuste veiligheidslaser-scanner is namelijk... Verder lezen
 In havens, op rangeerterreinen, bij sluizen, op spoortrajecten en in andere outdooromgevingen kan een botsing of verstoring alles zomaar stilleggen. Daar zit niemand op te wachten, want stilstand... Verder lezen
Waldkirch, 15 January 2020 – SICK AG has expanded its Executive Board with effect from 1 January 2020. The Supervisory Board has set course for growth in the rapidly developing technology and market... Verder lezen
Klopt de barcode, 2D-code of het productnummer wel? Is de tekst correct? Staat het logo erop? Hoe staat het met de printkwaliteit? Zit het label wel op de juiste plek? Op al deze vragen is er nu één... Verder lezen
Changzhou/Waldkirch, 17 December 2019 – oke : The German sensor manufacturer will in future also produce in Changzhou (in eastern China), where it will concentrate on localized product manufacture... Verder lezen
Hoe kom je tot een sensoroplossing die 100 % past bij de uiteindelijke toepassing? Niets is meer onmogelijk met SICK’s ecosysteem AppSpace. Intelligente softwaretools, programmeerbare componenten... Verder lezen
Wat ging er mis in het productieproces? Wat triggerde de veiligheidsscanner, fotocel of PLC? Voortaan hoeft men niet meer te gissen naar het antwoord, want de EventCam zorgt voor foto’s en video... Verder lezen
Met de nieuwe AS30-serie brengt SICK arraysensoren op de markt die klaar zijn voor de Industrie 4.0-uitdagingen. Vergeleken met de Ax20-serie bieden ze tal van instelmogelijkheden, een grotere field of... Verder lezen
 SICK breidt zijn populaire 2D-LiDAR-sensorportfolio verder uit. Waar de TiM3xx-sensoren ideaal zijn voor veldanalyse en de TiM5xx-sensoren voor de uitgifte van meetgegevens, daar combineert de nieuwe... Verder lezen
Bij SICK geloven we niet in een passieve leverancier-klantrelatie. We delen graag kennis en zoeken bewust de samenwerking op. Het Test & Training Centrum (TTC) in Bilthoven is dé plek om SICK-oplossingen... Verder lezen
In tal van detectieoplossingen binnen productie- en logistieke processen worden lichtschermen toegepast. Met de introductie van verschillende formaten is de flexibiliteit van hun inzet door de jaren heen... Verder lezen
De Lector62x is de compacte cameracodelezer voor een uiterst betrouwbare detectie van 1Den2D-codes, stacked codes en tekst. De sterke DPM-decoder leest ook laser- of dot-peeningcodesfoutloos, zelfs bij... Verder lezen
Met een uitgebreid portfolio aan robotgeleidingssystemen wijst SICK robots de exacte weg naaronderdelen en objecten. Zo verlopen de productieprocessen nog efficiënter. Naast een hogebetrouwbaarheid... Verder lezen
Het beveiligen van zelfrijdende voertuigen is al sinds jaar en dag het domein van veiligheidsscanners. Door de toenemende vraag naar mobiele applicaties en de steeds complexere automatisering worden de... Verder lezen
Waldkirch, 30 April 2019 – SICK achieved above-average growth in sales again during the 2018 fiscal year, measured against the growth rate of Germany’s engineering sector. Orders received exceeded... Verder lezen
Op transportbanden en in sorteermachines kan men de detectie van polybags, plattepoststukken, geperforeerde en ongelijkmatige objecten voortaan met een gerust hart overlatenaan de nieuwe RAY10 en RAY26... Verder lezen
Zowel fabrikanten als eindgebruikers dragen de zorgplicht voor veilige machines en systemen. Aan bouwers, systeemontwerpers en veiligheidsfunctionarissen de taak om die verantwoordelijkheden om te zetten... Verder lezen
SICK biedt een groot productportfolio voor de automatisering van mobiele platforms. Met delineaire encoders MAX30 en MAX48 maakt SICK nu een contactloze, volledig geïntegreerde,absolute positiemeting... Verder lezen

Resultaat 1 - 24 van 78

Naar boven