De bedrijfsgeschiedenis van SICK

Licht vormt in combinatie met precisie-optiek en intelligente elektronica een oplossing voor veel taken. Dit potentieel onderkende dr. h.c. Erwin Sick richtte reeds vroeg in 1946 een eigen bedrijf op. In de daaropvolgende decennia ontwikkelde dit bedrijf zich tot een wereldwijd actieve onderneming voor intelligente sensoren en oplossingen voor industriële automatisering.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub is een digitale webservice, waarmee fabrikantonafhankelijk de digital twins van alle apparaten of installaties van een onderneming kunnen worden beheerd.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: 's werelds eerste van zijn soort: SICK presenteer met de outdoorScan3 een veiligheidslaserscanner voor buiten.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace verenigt software en hardware en bestaat uit twee elementen: de programmeerbare SICK-sensoren evenals de SICK AppStudio, een applicatie-ontwikkelingskit voor sensorapplicaties.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: beeldvoorverwerking 4.0 - programmeerbare InspectorP6xx-camera.

    • microScan3
      2015

      microScan3: de innovatieve scantechnologie safeHDDM® verleent de microScan3 uitstekende robuustheid, ook bij stof en vreemd licht en levert zeer nauwkeurige meetgegevens. Daardoor stijgen productiviteit en beschikbaarheid van machines.

    • GLARE
      2014

      GLARE: de glare sensoren GLARE bepalen de glanswaarde van effen objectoppervlakken en kunnen tussen objecten met uiteenlopende glanswaarden onderscheiden.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: met het unieke decentrale integratieconcept Flexi Loop voldoet SICK aan de vraag naar een kostenbesparende cascadering van veilige schakelaars en sensoren binnen een machine.

      DeltaPac: voor meer efficiëntie en kwaliteit in de verpakkingsindustrie: de MultiTask-sensor DeltaPac verenigt Delta-S-Technologie®, twee energieweegschalen met een hoge resolutie, SIRIC® en afstandsmeting. De sensor detecteert dankzij de vier bedrijfsmodi die d.m.v. een klik kunnen worden geselecteerd onafhankelijk van de richting objectcontouren met radii tot 20 mm.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: broeikasgassen meten in plaats van berekenen

      FLOWSIC500: 's werelds eerste compacte ultrasone gasmeter voor de gasverdeling.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: nieuw motorfeedbacksysteem met digitale HIPERFACE-DSL-interface

      MERCEM300Z: nieuwe kwikzilveranalysator met extreme gevoeligheid

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: eerste high-speed-3D-camera met krachtige kleurverwerking.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Navigatie op basis van natuurlijke oriëntatiepunten.

    • 2007

      High-end CCD-sensor met geïntegreerde verlichting

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Kleinste veiligheidslaserscanner S300.

    • 2005

      IO-Link: ononderbroken communicatie via innovatieve sensor-actuatorinterface.

      Met RFID-systemen is een identificatie mogelijk zonder zichtcontact tussen het te identificeren object en het

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Driedimensionale camerasensoren.

    • 2004

      Eerste op cameratechniek gebaseerd veiligheidssysteem voor hoge veiligheidscategorie voor persen.

       
    • 2003

      Nieuwe generatie sensoren: Array-sensor met meting van het object en in het bijzonder ook de omgeving los van locatie en tijd.

    • 2002

      Tastende laserscanner met dynamische bereikuitschakeling voor automatisch geleide voertuigen.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Hogesnelheids-2D-codelezer. 

      Teach-in vision sensor.

    • 2000

      Miniatuur-cilindersensor. 

      Veiligheidsbussystemen.

       
    • 1999

      Eerste sensor voor de herkenning van lichtvlakken van een laserlijn op een pixelveld van 32 x 32 voor de detectie van vorm en positie van objecten.

      Voordelige taster op basis van Time-of-Flight-technologie in sensorbehuizing.

      Eerste sensor in teflonbehuizing voor de elektronica- en procesindustrie.

      Eerste barcodelezer met geïntegreerde autofocus op basis van de Time-of-Flight-technologie.

      Kleinste magneetsensor in spuitgegoten behuizing.

    • 1998

      Eerste tegen externe lichtbronnen ongevoelige reflextaster.

       
    • 1997

      De SICK Modular Advanced Recognition Technology (SMART) maakt het mogelijk ook beschadigde barcodes foutloos te herkennen.

      Eerste contrasttaster met dynamische teach-in en hoge schakelfrequentie.
       
    • 1996

      Eerste Time-of-Flight-apparaat voor de positionering in hoogbouwmagazijn.

      Eerste sensor met onderdrukking van het omgevingslicht.

      Eerste miniatuur-sensor met achtergrondonderdrukking.

      Eerste toepassing van een tastende laserscanner voor volumemeting.

      Eerste luminescentietaster in de automatiseringstechniek met UV-LED.

    • 1995

      Eerste kleurensensor.

    • 1993

      Eerste tastende vlakscanner van de veiligheidscategorie 3 voor de beveiliging van gevaarlijke oppervlakken.

    • 1991

      Eerste toepassing van tastende vlakscanners voor objectbescherming (bijvoorbeeld bij in- en uitrijden van sluizen).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Eerste afstandsdetectie met laserlicht met pulslooptijdmethode.

       
    • 1986

      Eerste in situ-diodenarray-spectrometer voor zwaveloxide, stikstofoxide, ammoniak.

    • 1983

      Koolmonoxidemeter voor emissiebewaking in autotunnels.

      Eerste toepassing van gedrukte codetekens, die met laserscanners worden afgetast.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      First volume flow measuring device based on the ultrasound time-of-flight process.

    • 1978

      Eerste in situ-gasmeter voor zwaveldioxide en stikstofoxide (filtercorrelator).

      Eerste sensor voor de detectie van de positie van een reflector door middel van een viervoudig ontvangstelement.
       
    • 1976

      Eerste vlakscanner met V-vormige, roterende straal en speciale reflector in de veiligheidscategorie 2 voor de beveiliging van gevaarlijke oppervlakken.

       
    • 1975

      Invoering van de halfgeleiderdiode voor de zenderstraal in sensoren en tasters.

      Eerste veiligheidslichtgordijn voor veiligheidsbesturingen op excenterpersen.
      Eerste kleurenring-codelezer voor de herkenning van gekleurde ringcoderingen op ampullen.
    • 1973

      Lichtgeleider voor de detectie van kleine objecten in krappe ruimtes.

    • 1970

       Eerste luminescentietaster voor het herkennen van luminescerende stoffen in objecten.

    • 1967

      Identificatie van barcodes van bijsluiters, vouwdoosjes, potten, tubes etc. in de farmaceutische industrie.

    • 1964

      Eerste bochtbesturing voor het geleiden van een kopieerfreesmachine op basis van een constructietekening – voorloper van de huidige NC-freesmachine.

    • 1962

      Eerste optische niveausensor voor niveaucontrole.

       
    • 1960

       Eerste schietspoelbewaker voor zeer dunne weefdraden (autocollimatieprincipe)

    • optischer Zähler
      1959

      Eerste snelle optische teller met display en geïntegreerde waarde-instelling voor de snelle detectie van kleine voorwerpen.

    • 1956

      Eerste optisch-elektronisch werkende roetmeter op basis van het autocollimatieprincipe

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Statisch lichtgordijn voor ongevallenbescherming met holle spiegel, zonder spiegelwiel.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Naderingsschakelaar NT1:

      • drukmerkentaster voor de verpakkingsindustrie
      • Eerste lichtgordijn voor ongevallenbescherming aan productiemachines
       
    • Skizze
      1950
      First practice-oriented photoelectric switches based on the autocollimation principle for industrial automation.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946
    Oprichting van het huidige SICK AG:
    Erwin Sick ontvangt van de Amerikaanse militaire regering in München een licentie voor een zelfstandig ingenieursbureau.
     
    1952
    Presentatie van het eerste lichtgordijn voor ongevallenbescherming dat in serie kan worden geproduceerd tijdens de internationale beurs voor gereedschapsmachines in Hannover. Met de daarop binnenkomende bestellingen is de eerste serieproductie mogelijk. Daarmee is de economische doorbraak een feit.
     
    1956
    Het bedrijf verhuist met zijn 25 medewerkers naar Waldkirch.
     
    1972
    Oprichting van de eerste dochteronderneming in Frankrijk.
     
    1975
    Overzeese uitbreiding met oprichting van een dochteronderneming in de VS
     
    1988
    Erwin Sick overlijdt op de leeftijd van 79 jaar. Gisela Sick zet het bedrijf van haar man voort.
     
    1996
    Erwin Sick GmbH wordt een naamloze vennootschap.
     
    1999
    Eerste uitgifte van medewerkersaandelen in binnen- en buitenland.
     
    2006
    SICK viert zijn zestigjarig bedrijfsjubileum.

     

    2020
    In het boekjaar 2020 had SICK wereldwijd meer dan 10.000 medewerkers in dienst en bereikte het concern een omzet van rond de 1,7 miljard euro.

     

    2023
    SICK is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van oplossingen voor op sensors gebaseerde toepassingen voor industriële toepassingen. Opgericht in 1946 door Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick en met het hoofdkantoor in Waldkirch in Breisgau bij Freiburg, is het bedrijf een van de technologie- en marktleiders en is wereldwijd aanwezig met 60 dochterondernemingen en holdings en talloze agentschappen. SICK stelt wereldwijd meer dan 12.000 mensen tewerk en realiseerde in het boekjaar 2023 een geconsolideerde omzet van 2,3 miljard euro.

  •  

     

    1909

    Erwin Sick wordt op 3 november in Heilbronn geboren als zoon van een treinmachinist.
     
    1924 - 1928
    Opleiding als opticien en leerjaren als gezel
     
    1932
    Start loopbaan bij Siemens & Halske, Berlijn, als optische rekenkundige. Na een half jaar wordt het rekenbureau opgeheven. Erwin Sick krijgt een laboratoriumfunctie en experimentele, rekenkundige en constructieve taken toegewezen, in het bijzonder op het gebied van de kleurenfilm.
     
    1934 – 1939
    Medewerker – eerst als constructeur, later als ingenieur – bij Siemens, Bosch en Askania bij de meest ambitieuze ontwikkelprojecten voor kleurenfilm, bioscooptechniek, astronomische en natuurkundige apparaten.
     
    1939 - 1945
    Leiding van het laboratorium van Optischen Werke A.C. Steinheil & Söhne, München
     
    1944
    Treedt in het huwelijk met Gisela Neumann.

     

     

     

    1945

    Sprong naar zelfstandigheid: in een barak in Vaterstetten bij München, waar Erwin Sick met zijn vrouw woont, volgt hij volhardend zijn technologische ontwikkelingsdoelen voor de vervaardiging van optisch-elektronische apparatuur. Erwin Sick verdient het levensonderhoud voor zijn familie met zelfgemaakte radio's.
     
    1946
    Op 26 september wordt het latere SICK AG opgericht: de politiek zuivere Erwin Sick krijgt van de Amerikaanse militaire regering toestemming om zijn beroep als ingenieur uit te oefenen.
     
    1949
    Eerste acquisitie van opdrachten op de na een lange onderbreking in Frankfurt plaatsvindende Achema – door de toeleveranciers van de chemische industrie georganiseerde tentoonstelling voor chemische apparatuur.

    1951

    Tijdens de in juni in München plaatsvindende “Deutschen Erfinder- und Neuheiten-Messe” presenteert Sick het eerste van hout gemaakte model van zijn lichtgordijn en ontvangt een diploma voor uitzonderlijk creatieve prestaties. Op 20 oktober wordt het door Erwin Sick uitgevonden lichtgordijn op basis van het autocollimatieprincipe aangemeld voor octrooi. Dit is de doorbraak en basis van een volledig apparaatprogramma.

    1952

    Op de tweede internationale tentoonstelling voor gereedschapsmachines in Hannover presenteert Sick het eerste lichtgordijn dat geschikt is voor de serieproductie. Met de daarop binnenkomende bestellingen is de eerste serieproductie mogelijk. Daarmee is eindelijk de economische doorbraak van het bedrijf een feit.

    1954

    Erwin Sick probeert in de vrijstaat Beieren tevergeefs een opbouwkrediet te verkrijgen. Als Baden-Württemberg hem wel een krediet verstrekt, verhuist hij van München naar het Badische Oberkirch.

    1956

    Verhuizing van het bedrijf met zijn 25 medewerkers van Oberkirch naar Waldkirch in het gebouw van August Faller KG, An der Allee 7-9. 
    In oktober verkrijgt Sick het octrooi voor een nieuwe reflector fotocel. Met dit product behaalt het bedrijf zijn hoogste omzet.

    1960
    Oprichting van het instituut voor automatisering in München voor de ontwikkeling van opto-elektronische apparaten voor de industrie. Sicks hoofdargument voor het oprichten van een bedrijf in de Beierse hoofdstad is het gebrek aan gekwalificeerde ingenieurs in Waldkirch.
     

    1971

    Minister van Justitie Rudolf Schieler overhandigt Erwin Sick naar aanleiding van het 25-jarige bedrijfsjubileum op 26 november het Kruis van Verdienste in de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland van de eerste klas. 
     

    1976/77

    Nieuwbouw in de Sebastian-Kneipp-Straße. Het huis An der Allee 7 – 9 wordt teruggegeven aan de gemeente.
     
    1977
    Verhuizing naar de nieuwe fabriek in de Sebastian-Kneipp-Straße, waar zich tot op heden het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt.

    1980

    Op 19 november benoemt de faculteit voor machinewezen van de Technische Universiteit München Erwin Sick tot eredoctor-ingenieur als erkenning van zijn bijdrage aan de wetenschappelijke en constructieve ontwikkeling van optische apparaten met elektronische signaalevaluatie.

    1982

    Op 2 december ontvangt Erwin Sick de gouden Diesel-medaille voor zijn veelzijdige uitvindingen in de opto-elektronica.

    1988

    Op 79-jarige leeftijd overlijdt Erwin Sick op 3 december aan een hartinfarct.

70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS