Betonplotters van Thiso Industrial Automation varen op afstandsinformatie van SICK

17 jul 2024

Dertig jaar geleden ontwierp Cees van Veldhuisen van Thiso Industrial Automation zijn eerste geautomatiseerde betonplotter. Met de introductie van deze ‘grote inkjetprinter op wielen’ is het werk van medewerkers in betonfabrieken stukken makkelijker geworden. “Moesten ze vroeger handmatig meten waar de verschillende uitsparingen voor bijvoorbeeld stopcontacten kwamen, nu geven witte stippellijnen op de storttafel aan waar alles moet komen. Er komt geen rolmaat meer aan te pas.” Prominente rol is weggelegd voor een SICK-afstandmeetsysteem.

Van Veldhuisen leidt ons rond bij de fabriek van Bisofloor in Zeewolde waar twee van zijn betonplotters staan. “Het begon allemaal in 1994 dankzij de directeur van deze fabriek, Roel van der Brink. Ik had net mijn technische HBO-opleiding afgerond en moest de periode tot de militaire dienst overbruggen. Toen vroeg hij mij om na te denken over een karretje dat witte lijnen kon aanbrengen op de storttafel. Hij wilde de geleverde kwaliteit verhogen door de menselijke fout uit het meetproces te halen.”
 
Al na een paar testuitvoeringen had Van Veldhuisen een goed werkende plotter die hij door de jaren heen stap voor stap ontwikkelde. Onder de naam Concore vinden zijn betonplotters inmiddels de weg naar met name Europese klanten. Deze verkoopmaatschappij brengt tevens andere speciale machines voor producenten van betonfabrikaten op de markt, zoals stortmachines en zaagmachines.
Image 2
Image 2

Twee typen plotters

In de fabriek van Bisofloor staan de twee typen betonplotters die Van Veldhuisen heeft ontwikkeld. Hij wijst: “In dit deel van de fabriek vervaardigen ze de prefabwanden van Harton. Daarbij maken ze gebruik van onze prefab-wandenplotter. Verderop worden de kanaalplaten van Bisofloor gemaakt, waarbij onze kanaalplaatplotter assisteert.”

Enthousiast geeft Van Veldhuisen uitleg over de werking: “Op deze tafel van 5 meter breed en 100 meter lang produceren ze de prefab-wanden. Onze plotter tekent hier precies af waar bijvoorbeeld alle contourlijsten, ramen, deuren en de uitsparingen voor centraaldoosjes, elektriciteitsbuizen en waterleidingen moeten komen. De elementen hiervoor kunnen de medewerkers dan aanbrengen, waarna het beton gestort wordt.”
 
De stalenbanen voor het storten van kanaalplaten – bedoeld voor de vloeren van woningen en gebouwen – zijn 120 meter lang en 1,2 meter breed. “De stortmachine stort één lange lap beton op de baan. Vervolgens gaat onze kanaalplaatplotter erachteraan. Die tekent precies af waar de medewerkers de sparingen er moeten uithalen en waar ze de inbouwdelen moeten plaatsen. Verder worden ook de zaaglijnen afgetekend, zodat medewerkers precies weten waar ze de volgende dag de plaat op de juiste lengte moeten zagen. Tegelijkertijd brengen we met onze plotter ook een ordernummer en het Bisofloor-logo aan. Daarmee weet je precies welke plaat dit is. Bovendien heb je geen gedoe meer met losse labels op de zijkant van de platen.”
Image 3
Image 3

SICK-blauw

Voor een waterdicht proces worden de digitale plotfiles van de wanden en kanaalplaten in de pc van de betonplotter geladen. Voor een exacte positionering van de witte verfdotjes op de storttafels vertrouwt Van Veldhuisen op een laser-afstandssensor van SICK. “Dankzij de informatie van deze sensor weet de plotter precies waar hij is.” Om de veiligheid van medewerkers te garanderen zijn de plotters ook van ultrasoon-veiligheidssensoren van SICK voorzien.

Op de vraag waarom hij met SICK werkt, antwoordt Van Veldhuisen: “In 1994 waren zij de eerste met zo’n afstandmeetsysteem en de samenwerking verloopt tot nu toe nog steeds prettig. Ik heb nooit dat ze iets niet goed leveren. En als ik zelf wat verkeerd bestel, dan zijn ze ook nog makkelijk met omruilen. Ja, ik heb nog steeds schik met SICK.”

Stabiel en robuust

Met een groeiend gebruik van prefab betonelementen in de bouw is er voorlopig genoeg werk aan de winkel voor Thiso Industrial Automation. Veel grote wijzigingen hoeft hij niet meer door te voeren. “We hebben gewoon stabiele machines waarop klanten kunnen vertrouwen. En als er service nodig is, dan kunnen we dat vaak op afstand fixen. Met de SICK-sensoren zijn er welhaast nooit problemen. Die zijn al net zo robuust als mijn plotters!”

Image 4
Image 4