La limpieza de las botellas de vidrio es un reto importante en la industria de las bebidas.
Las botellas entrantes pasan a una cinta transportadora y se procesan con un programa de vidrio nuevo y vidrio usado. Se requiere un factor de accionamiento menor para el vidrio nuevo que para el usado. Si el factor de accionamiento es demasiado alto, la presión de accionamiento excesivamente alta hará saltar las botellas del sistema de alimentación y la máquina se detendrá. La selección manual del programa adecuado lleva mucho tiempo y exige un alto nivel de atención por parte de los operarios.
La solución de inspección se compone de la cámara de visión 2D InspectorP62x y la sensorApp Intelligent Inspection. Las botellas entrantes se clasifican automáticamente como vidrio nuevo o usado. Para ello, las redes neuronales se entrenan en la nube utilizando imágenes de ejemplo. A partir de esta referencia, el algoritmo inteligente evalúa las imágenes directamente en la cámara, de modo que es posible cambiar sin esfuerzo entre los programas de vidrio nuevo y vidrio usado.

La solución es práctica y asequible.
Gracias a la combinación del procesamiento industrial de imágenes convencional y Deep Learning, las complejas tareas de inspección pueden automatizarse a bajo coste. Y como la red de Deep Learning se ejecuta directamente en la cámara sin ningún hardware adicional, la solución está totalmente en manos del cliente. La menor incidencia de tiempos de parada supone un aumento de la disponibilidad de las máquinas en la planta de producción. Además, al evitar los reinicios se optimiza el consumo de agua.