SICK 기업 역사

빛은 정밀 광학 및 지능형 전자공학과 결합해 수많은 과제를 해결합니다. 명예박사 에르빈 지크는 이런 잠재력을 일찍부터 알아봤고 1946년에 직접 회사를 설립했습니다. 이후 수십 년간 산업 자동화 기술을 위한 지능형 센서 및 솔루션의 세계적인 공급사로 성장했습니다.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub은 제조사에 관계없이 모든 사내 장치 또는 설비의 트윈을 관리할 수 있는 디지털 웹 서비스입니다.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: 동종 세계 최초: SICK는 outdoorScan3를 통해 실외 영역용 안전 레이저 스캐너를 선보입니다.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace는 소프트웨어와 하드웨어를 하나로 묶어주는 것으로 두 개의 요소 즉, 프로그래밍이 가능한 SICK 센서와 센서 애플리케이션을 위한 애플리케이션 개발 키트인 SICK AppStudio로 구성됩니다.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: 이미지 처리 4.0 - 프로그래밍이 가능한 InspectorP6xx 카메라입니다.

    • microScan3
      2015

      microScan3: 혁신적인 스캔 기술인 safeHDDM® 덕분에 microScan3는 먼지나 환경광이 있는 조건에서도 안정성이 탁월하며 고정밀 측정 데이터를 제공합니다. 이로써 기계의 생산성과 가용성이 제고됩니다.

    • GLARE
      2014

      GLARE: GLARE 광택 센서는 물체의 평평한 표면의 광택도를 파악해서 광택도가 서로 다른 물체를 분간할 수 있습니다.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: SICK는 고유의 분산식 통합 콘셉트인 Flexi Loop를 통해 기계 안에 안전 스위치 및 센서를 경제적으로 캐스케이딩하려는 요구를 충족해 줍니다.

      DeltaPac: 포장 산업의 더 높은 효율성과 품질 향상을 위해: 멀티태스크 광전 센서 DeltaPac는 Delta- S-Technologie®, 두 개의 고해상도 에너지 스케일, SIRIC® 및 거리 측정을 결합합니다. 본 센서는 방향에 상관없이 클릭으로 선택할 수 있는 네 가지 동작 모드 덕분에 최대 20mm 반경의 물체 윤곽을 감지합니다.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: 온실가스 계산이 아닌 측정

      FLOWSIC500: 가스 분배를 위한 세계 최초의 소형 초음파 가스 유량계입니다.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: 디지털 HIPERFACE DSL 인터페이스를 내장한 새로운 모터 피드백 시스템

      MERCEM300Z: 감도가 매우 높은 첨단 수은 분석기

    • Color Ranger E
      2010

      컬러 Ranger E: 고성능으로 색상을 인식하는 세계 최초 고속 3D 카메라.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      자연 지형지물 기반 내비게이션.

    • 2007

      High-end CCD sensor with integrated illumination.

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Smallest safety laser scanner S300.

    • 2005

      IO-Link: 혁신적인 센서/액추에이터 인터페이스를 이용한 지속적인 통신.

      RFID 시스템을 이용해 확인할 대상과 판독기 사이 시각적 접촉 없이 식별 작업을 수행할 수 있습니다.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      3차원 카메라 센서.

    • 2004

      프레스를 위한 높은 안전 등급을 보유한 최초의 카메라 기반 안전 시스템.

    • 2003

      차세대 광전 스위치: 측정되는 물체와 특정 환경을 위치 또는 시간 분해 측정하는 센서 어레이.

    • 2002

      자동 가이드 시스템을 위한 동적 영역 스위칭 기능을 갖춘 근접 레이저 스캐너.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      고속 2D 코드 판독기.

      학습 가능한 비전 센서.

    • 2000

      초소형 실린더 센서

      안전 버스 시스템.

    • 1999

      32 x 32 픽셀 영역에서 레이저 라인의 빛 영역을 인식하여 대상의 형태 및 위치를 파악하는 최초의 광전 스위치.

      Time-of-Flight 기술 기반의 저렴한 광전 스위치

      전자 산업 및 공정 산업을 위한 테플론 하우징의 최초의 광전 스위치.

      Time-of-Flight 기술 기반의 자동 초점 기능을 내장한 최초의 바코드 리더.

      초소형 완전 오버몰딩 마그네틱 센서.

    • 1998

      주변 빛에 영향을 받지 않는 최초의 광전 센서.

    • 1997

      SICK 모듈형 선진 인식 기술(SMART)로 손상된 바코드를 오류 없이 판독할 수 있습니다.

      동적 티치인 기능 및 높은 스위칭 주파수를 보유한 최초의 콘트라스트 센서.
    • 1996

      하이랙 창고 내 포지셔닝을 위한 최초의 Time-of-Flight 장비.

      주변광을 억제하는 최초의 광전 스위치.

      배경 억제 기능을 갖춘 최초의 초소형 광전 스위치.

      부피 측정에 레이저 스캐너 최초 적용.

      자동화 기술에서 UV LED를 포함한 최초의 형광 센서.

    • 1995

      최초의 컬러 센서.

    • 1993

      위험 영역 보호를 위한 최초의 안전등급 3 영역 감지 스캐너.

    • 1991

      빌딩 보안을 위해 영역 감지 스캐너 최초 사용(예: 수문 진출입).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      펄스 이동시간 측정 방식에 따라 레이저 광을 이용해 최초로 거리 파악.

    • 1986

       First in-situ diode array spectrometer for sulfur oxide, nitrogen oxide, and ammonia.

    • 1983

      자동차 터널 내 배기가스 감시를 위한 일산화탄소 측정기.

      레이저 스캐너로 판독하는 인쇄 코드 부호를 최초로 사용.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      초음파 이동시간 측정 방식을 적용한 최초의 체적 유량계.

    • 1978

      이산화황 및 산화질소를 위한 최초의 인-사이튜 가스 측정기(필터 상관기).

      네 개의 수신부로 리플렉터 위치를 파악하는 최초의 광전 스위치.
    • 1976

      V-형태의 회전 빔 및 특수 리플렉터를 장착한 최초의 영역 감지 스캐너 - 위험 영역 보호를 위한 안전 등급 2

    • 1975

      광전 스위치의 빔 송신을 위한 반도체 다이오드 도입.

      편심 프레스의 보호 후드 제어를 위한 최초의 안전 라이트 커튼.

      앰플의 컬러 링 코드 인식을 위한 최초의 컬러 링 코드 판독기.

    • 1973

      좁은 공간에서 작은 물체를 감지하기 위한 광 화이버 케이블.

    • 1970

      프레스를 위한 높은 안전 등급을 보유한 최초의 카메라 기반 안전 시스템.

    • 1967

      제약 산업 분야의 사용설명서, 접이식 상자, 통, 튜브 등의 바코드 인식.

    • 1964

      First curve control device for guiding a duplicating milling machine according to a construction diagram – the predecessor of today's NC milling machine.

    • 1962

      레벨 제어를 위한 최초의 광학 레벨 스위치.

    • 1960

      매우 가는 뜨개실을 위한 최초의 보빈 감시기(오토콜리메이터 원리)

    • optischer Zähler
      1959

      작은 사물의 빠른 감지를 위한 표적값 사전 설정 기능과 디스플레이를 내장한 최초의 고속 광학 카운터.

    • 1956

      오토콜리메이터 원리에 따른 최초의 광전자 연도 가스 측정기

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      미러 휠 없이 할로우 미러를 포함한 정적 안전 라이트 커튼.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      NT1:

      • 포장 산업을 위한 인쇄 표시 제어 장치
      • 생산 기계에서 사고 방지를 위한 최초의 라이트 커튼
    • Skizze
      1950
      빛은 정밀 광학 및 지능형 전자공학과 결합해 수많은 과제를 해결합니다. 명예박사 에르빈 지크는 이런 잠재력을 일찍부터 알아봤고 1946년에 직접 회사를 설립했습니다. 이후 수십 년간 산업 자동화 기술을 위한 지능형 센서 및 솔루션의 세계적인 공급사로 성장했습니다.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946년

    오늘의 SICK AG 탄생 순간:
    에르빈 지크는 뮌헨의 미국 군정부로부터 독립 엔지니어 사무소를 설립하기 위한 허가를 받습니다.

    -

    -

    -

    1952년
    하노버에서 열린 국제 공작기계 박람회에서 시판 가능한 최초의 사고 방지 라이트 커튼 소개. 이후 몰려드는 주문으로 첫 양산에 돌입하여 마침내 경제적 돌파구를 찾습니다.
     

    -

    1956년
    직원 수 25명 규모의 회사는 발트키르히로 이전합니다.
     

    -

    1972년
    프랑스에 첫 자회사 설립
     

    -

    1975년
    미국에 자회사를 설립함으로써 해외로 진출

    -

    -

    -

    1988년
    에르빈 지크가 79세의 나이로 사망합니다. 기젤라 지크가 최대 주주로서 남편의 기업을 계속 이끕니다
     

    -

    1996년
    Erwin Sick GmbH가 주식회사로 전환
     

    -

    1999년
    독일 및 외국에서 직원에게 최초로 지분 배당
     

    -

    2006년
    SICK가 회사 창립 60주년을 맞습니다.
     

    -

    2020년
    1946년에 설립된 SICK는 전 세계에서 50개 이상의 자회사와 함께, 그리고 지분 투자 및 수많은 대행사를 통해 활동하고 있습니다. SICK는 2020 회계연도 기준으로 전 세계에서 10,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 그룹 전체 기준으로 약 17억 유로의 매출을 달성했습니다.
     

    -

    2023년
    SICK는 산업용 센서 기반 애플리케이션을 위한 세계 최고의 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 1946년 에르빈 식 박사가 설립하고 프라이부르크 인근 브레이스가우 발트키르히에 본사를 둔 이 회사는 기술 및 시장 선도 기업 중 하나로, 전 세계에 60개 이상의 자회사와 지주회사, 수많은 대리점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 약 12,000명의 직원을 고용하고 있으며 2023 회계연도에 약 23억 유로의 연결 매출을 기록했습니다.
  •  

     

    1909년

    에르빈 지크는 11월 3일 하일브론에서 기관사의 아들로 태어납니다.
    -
    1924년 - 1928년
    광학 전문가 견습 및 도제 기간
    -
    1932년
    베를린의 Siemens & Halske에서 광학 계산사로 경력 시작. 6개월 후 계산사무소 해체. 에르빈 지크는 연구소로 전임되어 그곳에서 특히 컬러 필름 분야의 실험, 계산, 설계 업무를 담당합니다.
    -
    1934년 - 1939년
    Siemens, Bosch, Askania에서 직원(처음에는 설계자로, 나중에는 엔지니어로)으로 근무하며 컬러 필름, 영화 기술, 천문학 및 물리학 장비에 관한 까다로운 개발 프로젝트에 참여
    -
    1939년 - 1945년
    뮌헨에 있는 A.C. Steinheil & Söhne 광학 공장의 연구소 관리자 역임
    -
    1944년
    기젤라 노이만과 결혼.

     

     

     

    1945년

    홀로서기를 위한 도약: 에르빈 지크는 뮌헨의 파터스테텐에 있는 판잣집에서 아내와 함께 살며 광전 장비를 만들기 위한 기술 개발에 끈질기게 매달립니다. 에르빈 지크는 직접 라디오를 만들어 가족의 생활을 부양합니다.
    -
    1946년
    9월 26일 SICK AG의 모태 창립: 정치적으로 결백한 에르빈 지크는 미국 군정부로부터 "엔지니어로 활동할" 허가를 받습니다.
    -
    1949년
    오랫동안 중단된 후 프랑크푸르트에서 열린 "Achema(화학 산업 공급사의 "화학 기구 전시회")에서 첫 번째 수주

    1951년

    7월에 뮌헨에서 열린 "독일 발명 박람회"에서 지크는 라이트 커튼의 첫 목재 모델을 발표하고, "특별한 창조적 업적"에 대해 표창장을 받습니다. 10월 20일 에르빈 지크가 오토콜리메이터 원리에 따라 발명한 라이트 커튼에 대한 특허가 출원됩니다. 이로써 전체 장비 프로그램의 기술적 돌파구와 토대가 마련됩니다.

    1952년

    하노버에서 열린 "제2회 공작 기계 전시회"에서 지크는 시판 가능한 최초의 사고 방지 라이트 커튼을 발표합니다. 이후 몰려드는 주문으로 첫 양산에 돌입하여 마침내 경제적 돌파구를 찾습니다.

    1954년

    에르빈 지크는 바이에른주에서 회사 창립 자금 대출을 받으려 하지만 실패합니다. 바덴뷔르템베르크주에서 대출을 허가하자 지크는 뮌헨에서 바덴의 오버키르히로 옮겨 갑니다.

    1956년

    직원 25명 규모의 이 회사가 오버키르히에서 발트키르히 7-9번가에7-9길에 있는 August Faller KG의 건물로 이전.
    10월에 지크는 새로운 광전 반사형 센서에 대한 특허를 취득합니다. 이 센서는 이후 회사의 최고 매출 제품 중 하나가 됩니다.

    1971년

    11월 26일 회사 창립 25주년을 맞아 법무부 장관 루돌프 실러는 에르빈 지크에게 1급 독일연방공로십자훈장을 수여합니다 .

    1976/77년제바스티안 크나이프 거리에 건물 신축. 7-9번가에An der Allee 7~9 건물을 시에 반환합니다.

    1977년 제바스티안 크나이프 거리의 새 공장으로 이전, 이곳은 현재 SICK의 본사입니다.

    1980년

    11월 19일 뮌헨공과대학 기계공학부는 "전기 신호 평가 광학 장치의 학문적, 설계적 발전"에 대한 공로를 인정해 에르빈 지크에게 공학박사 학위를 수여합니다.

    1982년

    12월 2일 에르빈 지크는 "다양한 광전 분야 발명"을 인정받아 Diesel 금메달을 수상합니다.

    1988

    Erwin Sick dies on December 3 after suffering a fatal heart attack at the age of 79.
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS