손쉬워진 Hermes-Standard 구현
공장 데이터 제어를 선도하는 표준화 솔루션
기계 간 통신 프로토콜 통일 및 상위 IT 시스템 수직 연결 표준화를 통해 스마트 팩토리로의 전환 속도를 높여줍니다.
Hermes-Standard(IPC-HERMES-9852)가 신형 기계 간 통신 프로토콜 실현하고, IPC-CFX(IPC-2591)는 표준화된 수직 기계 연결을 제공합니다. 두 표준 모두 규격 재단 같은 인쇄회로기판(PCB) 조립 라인에 맞도록 제작되었고, 빠른 속도로 공장에 적용되고 있습니다.
새로운 표준이라는 과제
익숙한 SMEMA 표준을 떠나 Hermes 표준으로 옮겨가는 것은 모든 이해관계자에게 어려운 과제입니다.
플랜트 제조업체가 시간 흐름에 따라 확장해온 기계 포트폴리오를 재검토하는 일이 종종 있습니다. 다양한 기계 유형, 각기 다른 제어 아키텍처와 전용 소프트웨어 버전이 공존하는 환경에서는 Hermes-Standard로의 전환이 쉽지 않습니다.
SICK는 플랜트 제조업체가 Hermes-Standard에 맞는 기계 포트폴리오를 구현하도록 돕습니다.
SMT 라인 운영자가 새로운 SMT 라인에 투자할 때 Hermes-Standard를 도입하고 그 혜택을 누릴 수 있습니다. 그러나 공장에서 궁극적 부가가치를 창출하고, 기존의 머신 파크를 Hermes-Standard로 전환하려면 영리한 솔루션이 필요합니다.
SMT 라인 운영자가 Hermes-Standard를 도입할 때 SICK의 지원을 받을 수 있습니다.
Hermes-Standard 솔루션 포트폴리오
Hermes SMEMA 연결
디지털 미래에 적합한 기계들
- SMT 라인의 SMEMA 인터페이스 기계들을 제조사와 무관하게 Hermes-Standard로 통합
- 기존 기계를 개조, 확장하는 데 적합하고 새로운 기계의 제어 개념에 통합 가능
- 기능 구성 및 사용자 정의에 관한 SICK의 전문성이 발휘된, 고객사 기계 맞춤형 솔루션
Hermes ELS 연결
현대 SMT 세계들을 연결
- SMT 라인의 SEMI-SMT-ELS 인터페이스 기계들을 제조사와 무관하게 Hermes-Standard로 통합
- 데이터 일관성을 보장하는 스마트 알고리즘
- 기존 기계 시스템 또는 SICK의 독립적 하드웨어 솔루션과의 유연한 통합
Hermes 수직 연결
상위 생산 시스템과의 상호 작용
- Hermes-Standard 기계를 통해 상위 생산 생산 시스템과 수직적으로 데이터를 통합하고, 상호 작용
- IPC-CFX로 표준화 또는 REST, MQTT, OPC UA를 통한 사용자 특화
- 독립형 솔루션 또는 Hermes Standard 솔루션의 추가 구성 요소로 사용 가능
전방위적 고객 지원
궁금한 점이 있으십니까? 또는 맞춤형 컨설팅이 필요하십니까?
SICK는 Hermes Standard 이니셔티브의 일원입니다.
Hermes Standard 더 알아보기