발트키르히의 SICK 본사에서 5분 거리, 슈바르츠발트와 보기 좋은 포도밭 사이에 지속 가능한 공동 학습을 위한 4,700m² 면적의 장소가 여러분을 기다리고 있습니다. 가스와 액체 교육을 위한 특수 공간을 포함한 당사의 트레이닝실은 최신 미디어 기술 장비를 갖췄습니다. 따라서 훌륭한 트레이너와 함께 언제든 출석, 하이브리드, 가상 형식의 행사를 진행할 수 있습니다. 1층에는 맛있는 식사를 제공하는 식당이 있습니다. 캠퍼스에 딸린 정원에서 휴식 시간에 긴장을 풀고 에너지를 충전할 수 있습니다. 창의 공간, 쇼룸, 대규모 행사장과 강당은 참가자의 다양한 요구를 충족시킵니다.
살아 있는 캠퍼스
사람들이 서로 만나면 많은 것이 생겨날 수 있습니다. 사람들은 서로에게 배우며 주고받는 경험을 하게 됩니다. SICK Sensor Intelligence Academy(SIA) 캠퍼스는 지식을 유레카 효과로, 아이디어를 혁신으로 변화시키는 이러한 교환을 위한 플랫폼을 제공합니다. SIA 캠퍼스에 오신 걸 환영합니다!
건물
근 4년의 설계 및 시공 과정 끝에 이 지역에서 전례가 없는 SICK Sensor Intelligence Academy(SIA) 캠퍼스가 탄생했습니다. 사용되지 않던 부흐홀츠 성의 광대한 공원 한가운데에 이제 고객과 직원을 위한 트레이닝 센터가 신축 건물로 들어서 있습니다. 이 영역에는 250년 된 기념 건축물로 보호를 받는 부흐홀츠 성 외에 창고와 헛간과 가옥이 있습니다. 신축 캠퍼스 건물에 들어서면 바로 로비, 접수대, 인포메이션, 전시 공간이 있습니다. 위쪽으로 공간이 트여 있어 환한 분위기가 조성됩니다.
기타 정보:
- 교육, 커뮤니케이션, Co-Creation을 위한 4,700m² 면적의 공간
- 24개의 트레이닝실
- 다락층에 있는 넉넉한 Co-Creation 구역
- 160명을 수용하는 강당
- 미디어실 및 방송실
- 식당
- 층마다 있는 미팅룸
- Sensor Intelligence Academy 팀 사무실
2년 반의 공사 기간 후에 신축 SICK 아카데미 건물이 발트키르히에 있는 부흐홀츠 성의 공원에 완공되었습니다. Sick Glaser GmbH는 SICK AG 직원 및 고객을 위한 국제 교육 센터에 약 1900만 유로(순금액)를 투자했습니다.
종합 예술로서의 학습
캠퍼스를 설계할 때 처음부터 정한 목표는 최고 수준의 교육 시설을 만드는 것이었습니다. 그 결과로 지식 전달과 지식 수용의 기술이 중심을 이루는 아주 독특한 분위기의 장소가 탄생했습니다. 이곳에서는 참가자가 이상적인 학습 환경을 누리도록 쉼 없이 모든 걸 생각하고 실행하고 테스트하고 시험합니다.
우리가 혼자서 답을 찾아야 한다고요? 현재와 미래의 질문에 답하려면 수많은 전문가의 아이디어와 관점이 필요합니다. 노하우와 실전 경험을 갖춘 참가자들이 우리의 파트너가 되어 미래의 솔루션을 탐색합니다.
당사가 제공하는 교육과 공간에 관심이 있으면 언제든 메시지를 보내십시오.