모든 종류의 이동식 로봇을 위한 센서 솔루션

로봇 시스템은 생산, 물류 또는 서비스 분야를 막론하고 사용됩니다. 특히 이동식 로봇이 점점 더 많이 투입되고 있습니다. AGV에서 이동식 코봇과 이동식 자율 주행 로봇에 이르기까지 여러 가지 이동식 로봇이 있습니다. 요컨대 이동식 자율 로봇은 미래입니다. 이로써 로봇 시스템은 모든 면에서 유연해지고 새로운 사용 분야와 사업 모델이 생겨납니다. 이동식 로봇을 안전하게 움직이고 수많은 난관을 극복하기 위해 지능적 센서 솔루션이 필요합니다.
디지털 세계에서 SICK와 협업하기

디지털화는 우리 모두의 삶을 더 간편하게 만들어 왔습니다. 그럼 비즈니스 분야에서는 어떨까요? SICK는 많은 디지털 서비스로 B2B 영역에서도 고객에게 최상의 편의를 제공합니다. 광범위한 선택 옵션과 컨피규레이터 덕분에 SICK 웹사이트에서 맞춤형 솔루션을 찾을 수 있습니다. 게다가 모든 데이터를 24시간 내내 호출할 수 있습니다. SICK 웹사이트를 이용하여 정보, 가격 또는 재고를 불러내거나 솔루션을 직접 주문하십시오. 마지막으로, SICK는 고객에게 매력적인 온라인 트레이닝을 제공합니다. SICK는 어디에서나 여러분과 함께합니다.
자세히 알아보기
스마트해지는 생산 물류

생산과 내부 물류는 서로를 보완합니다. 예전에는 서로 다른 두 분야로 여겨지던 것이 자동화와 디지털화의 진전으로 점점 더 하나가 되고 있습니다. 이때 목표는 자재 공급부터 완성 제품의 인도에 이르기까지 자재 흐름을 빈틈없이 투명하게 만드는 것입니다. 모든 게 어디에 있는지 끊임없이 항상 알아야 스마트하고 네트워크화된 생산이 가능합니다.
2D 및 3D 이미지 처리를 개별적으로 간단하게 구성 – SICK AppSpace 덕분에 가능

산업용 이미지 처리를 이용한 솔루션은 제조 공정을 더 효율적이고 더 경쟁력 있게 만들어 줍니다. 하지만 이런 솔루션이 항상 여러분의 요구사항을 정확히 충족합니까? 이제 SICK가 고객의 요구사항에 정확히 맞는 2D 및 3D 비전 센서를 제공해 드립니다.
Creating Safe Productivity. Now.

기계와 전체 설비의 높은 생산성과 고도의 유연성 및 자동화는 디지털 시대의 경쟁에서 결정적인 이점입니다. SICK와 파트너가 되어 안전 솔루션의 혜택을 누리십시오. 안전 솔루션은 원활한 공정을 보장하고 인간과 기계를 팀으로 만들며 실현 가능한 것의 한계를 넓힙니다.
Smart Fluid Power – 유압 및 공압 시스템을 위한 SICK 센서는 차이를 만듭니다.

오늘날 많은 산업 분야에서는 널리 보급된 서보 모터 외에 공압 및 유압 시스템도 투입되고 있습니다. SICK는 지능형 센서 시스템으로 늘 구동장치와 함께합니다. SICK Fluid Power 센서는 공압 및 유압 시스템에서 지능적이고 유연하며 확실하게 측정을 수행합니다.
컨베이어 벨트를 위한 효율적인 솔루션

스마트해지는 물류업계 - 공급 체인 전반에 대한 더 높은 효율성

기업들은 어떻게 효율성을 극대화할 수 있는지에 대한 큰 도전 과제에 직면했습니다. 자재 흐름 및 내부 물류 절차는 언제든 최적으로 조율되어야 합니다. 하나의 작은 변화가 전체 가치 사슬에 영향을 미치고, 궁극적으로 기업의 경쟁력에 영향을 줍니다. 지능적인 센서와 네트워크화된 시스템은 인터스트리 4.0의 틀 안에서 물류 분야의 효율적인 프로세스를 실현합니다.
더 많이 아는 내부 전문가 - Smart Motor Sensor로 핵심에 더 가까이

Smart Motor Sensor는 사용자를 내부 전문가로 만들어줍니다. 일어나고 있는 일에 이보다 더 가까이 다가갈 수는 없을 것입니다! SICK는 Smart Motor Sensor로 생산의 중심에서 직접 정보를 제공합니다. 이 기계 상태에 대한 정보들은 오작동을 조기에 인식하여 이를 보다 빨리 제거하거나 아예 발생하지 않도록 도와줍니다. SICK는 고객에게 이러한 통찰력을 제공하고 예측 유지보수 절차를 용이하게 하기 위해 보유한 모든 지식 기반을 다시 한번 적용했습니다.
에너지. 효율성. 투명성: 경쟁력 있는 SICK 솔루션.

CO2가 환경에 미치는 부정적인 영향에 대해서는 그 누구도 부정할 수 없을 것입니다. 그러나 개발도상국의 에너지 소비가 점차 늘어남에 따라 전세계적으로 에너지 소비량이 급격하게 증가하고 있습니다. 따라서 아직까지 화석 연료에 의존하고 있는 인류의 도전과제는 사용 가능한 다른 에너지원을 개발하는 것입니다. 지능형 센서 솔루션이 제공하는 투명성은 효율성 증대를 통한 에너지 절약을 가능하게 할 것입니다.
본격 주행을 시작하는 인더스트리 4.0: 이동식 플랫폼을 위한 센서 솔루션

유연성을 낳는 유연성: 이동식 플랫폼을 위한 SICK의 모듈식 솔루션 포트폴리오를 통해 궤도 가이드, 내비게이션, 포지셔닝, 주변 인식, 안전 그리고 하중 핸들링을 이제 간단하게 구현할 수 있습니다. 소형 자동 가이드 시스템 또는 AGC(Automated Guided Carts)에서부터 특화된 AGV(Automated Guided Vehicle)에 이르기까지 SICK의 센서 솔루션은 자동 가이드 차량 전 분야를 아우릅니다.
눈높이에 맞춘 협업: 로봇 시스템을 위한 센서 솔루션

인간과 로봇의 관계는 점점 더 밀접해집니다. 여기에 결정적인 역할을 하는 것이 바로 SICK 센서입니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하는데, 이는 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling, Position Feedback과 같은 로봇 시스템의 모든 도전과제 앞에서 눈높이에 맞춘 협업을 가능하게 하기 위한 전제조건입니다.
More than a vision: 식별 솔루션

RFID, 레이저 기반 바코드 스캐너 및 이미지 기반 코드 리더: 식별 과제를 정말 효율적으로 해결하려면 한 가지 기술만으로는 충분하지 않습니다. SICK에 그 해답이 있습니다. SICK는 수십 년 간 카메라 및 비전 솔루션의 선구자로 인정받아 왔으며, 산업용 코드 판독 분야 시장을 선도하면서 RFID 기술의 혁신을 이끌어 왔습니다. 개별적으로든 혹은 어플리케이션에 통합하는 것으로든 SICK는 세 가지 기술을 이용하여 고객의 식별 과제를 확실하고 효율적으로 해결합니다.
From micron to mile: 모든 사이즈로 가능한 거리 및 LiDAR 센서.

모빌리티든 인프라든 물류든 생산이든. 모든 분야에서 자동화 추세는 계속됩니다. 언제나 선봉에: SICK 거리 센서와 감지 및 레인징 솔루션. 이 센서와 솔루션은 거의 모든 어플리케이션에서 정확한 정보를 제공합니다. 어떤 거리에서든, 어떤 주변 조건에든. 첨단 기술과 다용도 인터페이스로 무장.
빈틈없는 네트워킹: 산업용 통신 및 센서 통합

복잡한 기계 환경에서는 네트워크로 연결된 생산 및 제어 공정이 산업의 미래를 결정합니다. 센서 인텔리전스는 물리적 신호를 센서 정보로 처리하는 고도로 복잡한 프로세스의 전제 조건입니다. SICK는 이미 지능적인 센서 시스템을 통해 실시간으로 최적화되는 역동적인 자기 조직적 산업 공정을 지원하고 있습니다.
물체 감지 분야의 주역: 스마트 광전 센서

스마트 광전 센서 W16 및 W26은 반짝거리거나 빛을 반사하거나 흔들거릴 때 제대로 돌아갑니다. 이 센서는 도전을 즐깁니다. 첨단 기술이 적용된 이 센서는 특히 광택이 있거나 평평하지 않은 물체 또는 구멍이 있거나 투명한 물체를 그 어느 때보다 확실하게 감지합니다. 또한 원치 않는 광 반사를 회피하지 않습니다. 물체 감지 분야를 선도할 이 센서는 빛에 방해받지 않으며, 무엇이 중요한지 잘 알고 있습니다.
The Baggage Connection: 수화물 추적을 위한 레이저, 카메라 및 RFID 기술

End-to-end-Baggage-Tracking은 수하물 처리 프로세스에서 항공사와 공항사, 지상조업사가 해결해야 할 커다란 도전과제입니다. 위탁된 수하물은 항공 여행의 시작부터 끝까지 확실하게 추적될 수 있어야 합니다. SICK는 고객과 손을 잡고 국제항공운송협회(IATA)의 결의안 753호에 부합하는 빈틈없는 수하물 추적을 구현하고자 합니다.
DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD: 센서 인텔리전스, 인더스트리 4.0의 토대

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD가 바로 우리의 모토입니다. 미래는 지금입니다. 생산과 물류에 있어 데이터를 기반으로 하고 네트워크로 연결되며 스스로를 제어하는 가치 사슬로 정의될 수 있는 4차 산업혁명은 현재 진행형입니다. 전세계적으로 말입니다. 복합적인 기계 환경에서 네트워크로 연결된 생산 및 제어 프로세스는 이제 더 이상 꿈이 아닙니다.
위치 및 움직임 측정: SICK 엔코더 및 기울기 센서

SICK 엔코더 및 기울기 센서로 정확하고 효율적인 속도 측정과 위치 결정이 가능합니다. 이 두 장치는 수신 신호를 지체 없이 데이터로 변환하여 이를 공정 제어기 또는 클라우드에 전달합니다. 제품 범위는 구동 시스템용 모터 피드백 시스템에서부터 기계 제작용 엔코더에 이르기까지 다양합니다.
효율적인 이동: 이동식 자동화 시스템

전자 기기와 센서 기술의 현재와 같은 급속한 진보는 이동식 작업 기계의 혁신 정도를 결정합니다. 농림업 기계와 건설 및 채굴 기계, 특수차량 및 공익차량의 제조사와 사용자는 지능형 센서의 잠재력을 활용할 수 있습니다.
다음 레벨로 업그레이드: 전자 산업의 자동화

전자 산업은 산업 발전의 동력입니다. 따라서 전자 산업은 언제나 매우 빠르고 확실하게 시장 변화를 감지합니다. 갈수록 제품 수명은 짧아지고 요구되는 품질 수준은 높아지고 있는 현 상황에서 산업분야가 당면해 있는 도전과제는 결코 만만치 않습니다.
Flexible Manufacturing: 유연성과 생산성의 조화

배치 사이즈 1과 개별화된 양산 제품이 바로 인더스트리 4.0 전략이 내거는 슬로건입니다. 이를 현실화하려면 기계나 설비가 다변적 제품 이송 시스템에 잘 조응하고, 다양한 포맷에 맞춰 조정될 수 있어야 합니다. 센서와 액추에이터로 이러한 조정이 가능합니다. 한 대의 기계에서 임의의 제품 크기를 유연하게 다룰 수 있습니다.
그야말로 확실하고, 그야말로 효율적인: 확연히 더 나은 품질

산업 환경에서 현실을 안전하고 확실하게 인지하려면 비전 하나로는 부족합니다. 그래서 SICK는 콤팩트하며 간단하게 통합 가능한 장치에서부터 구성 가능한 독립형 솔루션과 프로그래밍할 수 있는 최고 요건의 고속 카메라에 이르기까지 광범위한 종류의 비전 센서를 제공합니다.
The future of industrial safety: 안전과 생산성의 네트워크화

미래의 공장에서는 다시 인간과 기계의 분리 구조가 점점 더 해체될 것입니다. 즉, 인간과 로봇이 팀을 이뤄 협력하게 될 것입니다. 그러려면 다양한 상황에 매우 유연하게 대처해야 하므로 다른 유형의 안전이 필요합니다.
현지에서 가능한 글로벌 네트워킹: SICK가 제시하는 맞춤형 솔루션

SICK는 40여년 전부터 전 세계 여러 지역에서 입지를 구축하기 시작했습니다. 그 결과 현재는 전 세계 어디에서나 SICK를 만나볼 수 있으며, 이는 고객 맞춤형 솔루션 개발의 기본 조건입니다. 혁신성을 기반으로 매우 다양한 분야에서 수많은 과제가 지능적이고 효율적이며 정밀하게 해결됩니다.
네트워크화된 생산: 공급 사슬 전반에 걸친 센서 인텔리전스

산업은 생산 현장에서 기계와 포괄적 IT 시스템을 네트워크로 서로 연결해야 한다는 도전과제에 맞서 있습니다. 그 배경에는 모든 제조 및 물류 공정에서부터 발주 처리 및 고객 납품에 이르는 공급 사슬 전 과정을 한눈에 파악해야 한다는 요구가 깔려 있습니다. 이때 상품을 배치 사이즈 1까지도 유연하고 효율적으로 생산할 수 있으려면 모든 데이터가 투명해야 합니다.
검증된 안전성: 식료품 품질을 위한 센서 솔루션

식료품 기술의 발전과 무역의 세계화뿐만 아니라 우리의 변화된 식습관 또한 식료품 생산과 소비에 있어 새로운 제반 조건 형성에 일조했습니다. 식품 사슬은 갈수록 글로벌화되고 점점 더 복잡해지고 있습니다. 따라서 식료품의 원산지와 품질, 안전에 관한 정보는 소비자와 식료품 산업에 모두 중요합니다.
깨끗한 공정: 자원 효율적인 생산

산업 환경에서 깨끗하고 살기 좋은 환경을 지킬 수 있는 최상의 공정을 보장할 수 있으려면 공정 파라미터의 자동 측정 및 감시가 가능해야 합니다. 또한 공정 과정에서 고장과 장애가 발생하지 않도록 해야합니다. SICK의 분석 기술 및 공정 측정 기술 센서 그리고 세스템은 모든 공정 감시 분야에서 최상의 측정 정확도와 안전을 보장합니다.
물류의 유연성: 개별화와 생산성의 조화

고객사와 협력사는 최대한의 선택의 자유를 원하며, 개별 맞춤형 제품과 서비스 제공을 기대합니다. 뿐만 아니라 물류 프로세스에서의 투명성 향상도 요구합니다. 이러한 요구는 전체 가치 창출 사슬에 영향을 미치며, 효율성과 생산성 향상과는 모순되는 것처럼 보일 수도 있습니다.