내용
이 웹사이트의 내용과 정보는 신중하게 선택된 것이며 정기적으로 업데이트됩니다. 하지만 오류나 불완전한 사실의 게재를 완전히 막을 수는 없습니다. 따라서 SICK는 이 웹사이트에서 제공되는 정보의 현재성, 정확성, 완전성을 보증하거나 보장하지 않으며, 사전 예고 없이 변경하거나 보완할 수 있습니다.
링크
SICK는 당사 웹사이트와 링크된 다른 사이트의 콘텐츠에 대해서 그 어떤 책임도 지지 않습니다.
보상 책임
SICK는 어떤 법적 근거로든 다음 경우의 손해에 대해서만 보상 책임을 집니다.
- 고의로 인한 손해
- 회사 조직 및 책임 직원의 중대한 과실로 인한 손해
- 과실로 인한 치사, 치상, 건강 위해
- 회사가 결함을 교묘하게 은폐한 결함에 의한 손해
- 회사가 납품의 특정 상태를 보장하기로 약속한 경우
- 회사가 납품이 일정 기간 동안 특정 상태를 유지한다고 보장한 경우
- 제조물책임법에 의거해서 대인 피해 또는 사적 사용 물품의 대물 손해에 대해 책임이 있는 경우
회사는 중대한 계약 의무의 과실 위반이 발생했을 경우 책임 직원에 의하지 않았더라도 중대한 과실로 인한 것이라면 이에 책임을 집니다. 그러나 경미한 과실의 경우에는 계약에 따른, 상식적으로 예측 가능한 손해에 대해서만 책임을 집니다. 중대한 계약 의무란 구매자의 계약상 법적 지위를 보호하는 그런 의무를 말하며, 이 법적 지위에 대한 내용과 목적은 계약이 정하고 있습니다. 나아가 정상적인 계약 이행 자체가 가능하려면 충실히 다해야 하는 계약 의무, 그리고 구매자도 계약 상대가 반드시 지키리라고 믿고 또 믿어도 되는 계약 의무를 말합니다. 상기 내용을 벗어나는 손해 배상 요구는 배제됩니다.
저작권
이 웹사이트의 콘텐츠는 저작권 보호를 받으며, 모든 권리는 전적으로 SICK에 있습니다. SICK의 서면 동의 없이는 게재된 콘텐츠 및 정보, 특히 그래픽이나 사진을 복제 또는 다른 방법에 의하여 영리 목적으로 이용해서는 안 됩니다.
YouTube Videos
We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.
As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy.
Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy