품질 관리에서 아주 강력한 성능을 발휘하는 광학 문자 인식(OCR)과 산업용 이미지 처리

2025. 7. 14.

산업 자동화 분야에서 품질 관리 시스템에 산업용 이미지 처리 솔루션과 결합된 광학 문자 인식(Optical Character Recognition = OCR) 기능을 통합하면 어마어마한 도움이 됩니다. 이 강력한 조합은 Quality Inspection 툴의 정밀성과 AI 사전 트레이닝 OCR 기술의 고도로 발달된 판독 능력을 활용합니다. 이로써 효율성과 정확성 면에서 새로운 기준이 제시됩니다.

Machine vision: The essence of quality control
Machine vision: The essence of quality control

산업용 이미지 처리: 품질 관리의 핵심 

산업용 이미지 처리는 이미 오래전부터 생산 품질 관리의 핵심입니다. SICK Nova는 구성 가능한 산업용 이미지 처리를 위한 기초 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 SICK 비전 센서에서 작동하며, 제품 결함을 조사하고 치수를 측정하고 사양 준수를 확인하는 데 사용됩니다. 산업용 이미지 처리는 미세한 차이와 이상도 실시간으로 감지할 수 있으므로 높은 품질 기준을 유지하는 데 꼭 필요합니다. 

 

OCR: 판독 능력으로 산업용 이미지 처리를 최적화한다 

OCR(광학 문자 인식) 기술은 산업용 이미지 처리 솔루션에 새로운 차원을 부여합니다. OCR을 이용해 기계는 일련번호, 만료 날짜, 제품 데이터, 라벨 등 이미지상의 텍스트를 읽고 해석할 수 있습니다. 추적성과 기록이 중요한 다양한 분야에서 이 능력은 매우 큰 의미를 지닙니다. OCR의 통합 덕분에 산업용 이미지 처리 솔루션은 물리적 특성을 검사할 뿐 아니라 텍스트 정보도 검증하여 포괄적인 품질 관리를 보장할 수 있습니다.

OCR enables machines to read and interpret text of images
OCR enables machines to read and interpret text of images

AI 사전 트레이닝의 큰 이점 

OCR 툴의 AI 사전 트레이닝으로 툴 성능이 상당히 향상됩니다. “SICK Nova AI OCR Pretrained” 툴은 광범위한 데이터 세트에서 이미 트레이닝된 모델을 사용하므로 상당한 정확도와 속도로 텍스트를 인식하고 해석할 수 있습니다. 이로써 광범위한 수동 구성과 트레이닝 작업의 필요성이 감소하며 툴을 다양한 애플리케이션에 더 빨리 구현하고 맞출 수 있습니다.

OCR can verify the accuracy of labels and packaging, ensuring e.g. that the correct batch reaches the consumer or to verify the best before date
OCR can verify the accuracy of labels and packaging, ensuring e.g. that the correct batch reaches the consumer or to verify the best before date

애플리케이션 영역 및 이점 

OCR과 산업용 이미지 처리의 시너지는 수많은 실제 애플리케이션에서 명백합니다. 가령 소비재 산업에서 OCR을 탑재한 산업용 이미지 처리 솔루션은 라벨과 포장이 올바른지 검사하여 예를 들어 올바른 배치(Batch)가 소비자에게 도달하도록 보장하고 유통기한을 확인합니다. 자동차 산업에서 이 시스템은 부품의 일련번호를 읽고 검증하며, 부품 추적과 안전 기준 준수를 수월하게 만듭니다. 

SICK Nova로 저렴한 완전 솔루션을 장치에서 직접 구현할 수 있습니다. 

이 소프트웨어를 통합하면 다음과 같은 이점이 있습니다. 

  • 높은 정확도: 육안 검사와 텍스트 검증의 조합으로 품질 관리 정확도가 향상됩니다. 

  • 높은 효율성: OCR 툴 덕분에 텍스트 정보를 쉽게 해석하여 생산 처리량을 극대화할 수 있습니다.  

  • 추적성 개선: 법규 준수와 고객 만족도 보장을 위해 꼭 필요한 상세한 기록과 제품 추적을 OCR로 구현할 수 있습니다. 

 

결론: 산업용 이미지 처리와 결합된 OCR

OCR을 산업용 이미지 처리 솔루션에 통합하는 것은 품질 관리 기술에서 결정적인 진보입니다. 고성능 툴 “AI OCR Pretrained” 덕분에 검사 공정에서 비교할 수 없는 정확성과 효율성을 달성할 수 있습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 OCR과 산업용 이미지 처리의 시너지는 품질 관리의 미래에서 의심의 여지 없이 중요한 역할을 합니다.

 

기타 기사

모두를 위한 인공지능: 산업용 이미지 처리를 이용한 품질 관리 솔루션

전체 내용 읽기

빵을 올바르게 나누기: 식품 산업을 위한 3D 비전 솔루션

전체 내용 읽기

온디바이스 인공지능을 활용한 비전 솔루션 – Hailo AI의 지원

전체 내용 읽기

Interactive tool: Sensor solutions for consumer goods
Interactive tool: Sensor solutions for consumer goods
상호작용형 툴: 소비재를 위한 센서 솔루션

지금 시작하기

E-Guide: machine vision in the age of artificial intelligence
E-Guide: machine vision in the age of artificial intelligence
전자 가이드: 인공지능 시대의 산업용 이미지 처리

지금 다운로드