미래형 이동식 작업 기계를 위한 안정적인 센서 솔루션 – 신뢰할 수 있는 파트너로 고객 곁에
더 알아보기
홈 분야 분야 실외 자동화 이동식 작업 기계를 위한 센서 솔루션
이동식 작업 기계의 세계는 근본적인 변화에 직면해 있습니다. 전문 인력 부족, 까다로워지는 안전 요건, 지속 가능성을 높이라는 목소리, 자율을 향한 기술적 도약은 새로운 솔루션을 요구합니다. OEM과 시스템 통합자는 열악한 조건에서도 더 지능적이고 더 안전하며 더 성능 좋은 기계를 개발해야 합니다.
SICK의 포트폴리오는 실외의 이동식 작업 기계에서 사용하도록 특별히 개발된 정밀하고 안정적이며 지능적인 센서를 광범위하게 제공합니다. 농업, 광업, 임업 분야든 또는 공익차량이든 상관없이 SICK의 센서는 자율 기능, 안전 프로세스, 높은 기계 가용성을 위한 결정적인 데이터를 제공합니다.
먼지, 비, 안개, 직사광선 – SICK의 센서 솔루션은 까다로운 환경 조건에서도 확실한 솔루션을 자랑합니다.
최첨단 기술
적절한 인터페이스를 이용해 첨단 센서 기술을 기존 시스템과 환경에 완벽히 통합할 수 있습니다.
파트너가 되어 함께
SICK는 수십 년간 축적된 경험을 바탕으로 광범위한 상담을 제공하며 고객의 문제에 맞는 솔루션을 찾도록 도와드립니다.
전 세계의 수많은 현장에서
글로벌 SICK 전문가 팀이 현장에서 고객을 지원합니다.
FAQ
GPS, 센서, AI의 도움으로 들판에서 정밀하게 작업하는 필드 로봇과 자동 수확 시스템 등 자율적이고 고도로 자동화된 기계가 오늘날 농업 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
SICK의 센서 솔루션은 이러한 이동식 작업 기계가 거친 실외 환경에서도 안전하고 효율적으로 작업할 수 있도록 환경 인식, 포지셔닝, 충돌 방지 등을 지원합니다.
농업에서 작업 기계는 점점 더 자율적이고 정밀해지며 더 많은 센서의 지원을 받고 있습니다. 파종과 잡초 방제에서 수확에 이르기까지 점점 더 많은 과제를 필드 로봇과 자율 트랙터가 맡고 있습니다. 이러한 기계는 자원을 아끼며 높은 정밀도로 24시간 내내 작업합니다.
센서, 이미지 처리, LiDAR 및 IoT 기술의 발전으로 신뢰할 수 있는 환경 인식과 정보에 기반한 의사 결정이 가능해집니다. 이로써 자율 기계가 거친 실외 환경에서도 확실하게 작동할 수 있습니다.
지능형 농업 또는 스마트 농업은 첨단 디지털 기술을 사용하여 농업 프로세스를 보다 효율적이고 지속 가능하며 데이터 기반으로 만드는 것입니다. 여기에는 농업 의사 결정과 프로세스를 정밀하게 지원하는 센서 기술, IoT 시스템, AI, 자동화 및 네트워크화된 기계가 포함됩니다.