SICK는 고객 요구사항에 최적화된 SICK 센서 및 안전 제어기 통합을 지원하는 각종 툴을 제공합니다. 장치 설명 파일을 통한 포괄적 통합이든, 표준화된 인터페이스(TCI, FDT/DTM 등)로 이루어지는 구성 및 진단이든, 기능 블록을 통한 PLC 프로그램 내 통합이든 전혀 문제 없습니다.
기능 블록
SICK 센서는 하나같이 간단하고 빠르고 별다른 수동 맞춤 없이 다양한 PLC 시스템에 통합됩니다. 이를 위해 SICK는 모든 IO-Link 센서와 거의 모든 IP 기반 센서에 맞는 이른바 PLC 기능 블록을 다운로드 서비스로 제공하고 있습니다.
DTM(Device Type Manager)
FDT/DTM은 어떤 제조사의 장치든 단 하나의 엔지니어링 툴로 구성하고 진단할 수 있도록 지원하는 만능 컨셉입니다. 여기에서 DTM(Device Type Manager)은 하나의 장치이며 FDT(Field Device Tool) 기반 엔지니어링 툴에 통합됩니다.
궁금한 점이 있으신가요?
SICK는 SICK 센서 블로그에서 SICK가 미래로 가는 길을 기록하고 SICK의 생각과 혁신과 성공을 고객과 나누고 있습니다.