Green Packaging

SICK Green Packaging Image
SICK Green Packaging Image

SICK가 행동하는 이유

고체 쓰레기의 대부분은 포장에서 나옵니다. 예를 들어 미국에서는 포장 쓰레기가 전체 발생량의 30퍼센트를 차지하는 것으로 추정됩니다. 따라서 이 수치를 낮추는 것이 중요합니다. 대부분의 경우에 포장은 제품 수명에 비해 잠깐만 사용되기 때문입니다. 플라스틱 쓰레기를 최소화하기 위해 SICK는 재사용 가능 소재로 된 친환경 포장을 개발합니다. 책임감 있는 자원 취급은 SICK의 지속 가능성 전략을 결정합니다.

지속 가능한 포장을 위한 혁신적인 아이디어

우리는 석유 기반 플라스틱의 사용을 줄이기 위해 지속적으로 친환경 포장을 개발합니다. 이를 위해 플라스틱을 판지나 종이로 대체하거나 재활용 플라스틱을 대신 사용합니다. 여기에 더해 포장 부피와 플라스틱 및 종이 포장의 무게를 더욱 줄이는 것이 우리의 목표입니다.

이러한 조치를 통해 SICK는 미세 플라스틱으로 인한 환경 오염 문제를 해결하려 노력하고 운송 중 에너지 소비를 줄입니다. 앞으로 우리는 가급적 새 플라스틱을 쓰지 않고 재생 원료를 사용하고자 합니다. 우리는 유한한 자원을 재생 자원으로 대체합니다. 재활용 종이, 재생 원료, 지속 가능한 임업에서 나온 목재가 앞으로 점점 더 많이 사용될 것입니다.
첫 번째 프로젝트가 이미 실행된 결과 SICK는 운송용 고정 수단으로 일반적인 2액형 폼 대신에 이제 딱딱한 종이를 사용합니다. 또한 재생 원료 비율이 최소 50퍼센트인 에어캡이 안전한 운송을 보장합니다. 플라스틱 소재의 기본 포장 대신에 이제 세 가지 사이즈의 비닐 백이 사용되어 포장이 줄어듭니다. 맞춤화된 작은 포장 사이즈는 플라스틱 소비를 줄일 뿐 아니라 전체 포장 부피도 줄입니다. 이로써 포장에서 운송에 이르기까지 CO2 발자국이 감소합니다.

SICK는 “Green Packaging”을 통해 환경이 훼손되지 않게 책임을 지며, 포장 공급사들과 함께 혁신적인 친환경 포장 솔루션을 지속적으로 개발합니다.