SICK가 행동하는 이유
지속 가능성은 어디에나 있는 주제이며 누구나 날마다 이 주제와 접합니다. SICK 같은 산업체도 물론 예외가 아닙니다. 또한 지속 가능성은 필수입니다. 기후 변화를 멈추고 자원을 책임감 있게 사용하는 경우에만 지구가 살기 좋은 곳으로 유지되기 때문입니다. 경영진에서 개별 직원에 이르기까지 모든 수준에서 환경 보호가 자리를 잡아야 하며 모두가 환경 보호를 위해 적극적으로 노력해야 합니다.
“Green Mindset” – 모든 수준에서
우리가 생각하는 “Green Mindset”이란 모든 행동 수준에서 지속 가능한 측면을 고려하고 그것이 왜 중요한지를 이해하는 것입니다. SICK는 모범적인 프로젝트를 높이 평가하고 장려하며 교육을 통해 널리 알림으로써 사내 환경 의식을 고취합니다. SICK에서 지속 가능성은 회사의 모든 영역에 해당하는 전체적인 컨셉입니다. 따라서 우리 직원들은 매일매일 그것을 접할 뿐 아니라 그에 관한 모든 조치에 대해 소식을 듣습니다. 이로써 “Green Mindset”이 강화됩니다. 모든 직원이 개선 제안에 동참할 수 있으며 이러한 제안은 구체적인 지속 가능성 프로젝트에 반영됩니다.
또한 SICK는 사내 전문가 외에 외부 전문가 위원회의 도움도 받습니다. 지속 가능성 목표를 달성하기 위한 프로젝트를 함께 성찰하고 수정하고 전 세계로 확장합니다.