SICK가 행동하는 이유
생물 다양성은 종과 생활 터전과 유전질의 다양성입니다. 이러한 다양성이 조금씩 손실되는 현상은 사회 전체의 문제입니다. 생물학적 다양성을 유지하기 위해서는 글로벌 차원과 지역 차원뿐 아니라 로컬 차원에서도 조치가 필요합니다.
SICK는 기후 변화와 자원 부족의 시대에 사회에서 기업의 역할을 의식하고 있으며 로컬 차원에서 종 다양성 손실을 막고 직원들과 고객들에게 모범이 되고자 합니다. 우리의 활동을 따라하는 것은 언제든 환영입니다!
생물 다양성을 적극적으로 지원한다
SICK 사업장에서 종 다양성을 보호하고 키우기 위해 행동 영역 “Biodiversity”에서 여러 아이디어가 개발 및 실행되고 있습니다. 그리하여 첫 번째 단계로 SICK는 2018년에 여러 사업장에서 생물 다양성의 가능성을 확인했습니다.
목표는 SICK 사업장의 녹지에 생물학적 다양성을 위한 공간을 마련하는 것입니다. 야생벌, 나비, 도마뱀, 메뚜기와 그 밖의 많은 동식물이 그곳에서 보금자리를 찾을 수 있습니다.
이를 위해 독일에서는 2022년에 모든 공터를 꽃밭과 초원으로 만들 예정입니다(통행이 빈번한 풀밭과 배수로는 제외). 해외 SICK 생산 현장의 공터는 2025년까지 꽃밭과 초원으로 만들려 합니다.
적합성에 따라 각 사업장에 곤충과 새와 박쥐를 위한 개별적인 서식지가 조성됩니다. 많은 행동이 이미 실행되었으며 장기적 관점에서 평가되고 있습니다. 몇 가지 예를 여기에서 제시합니다.
- 발트키르히의 박쥐 사냥터: 박쥐는 독일에서 가장 심각한 멸종 위기 포유류 중 하나입니다. 박쥐는 생활 터전을 잃고 있을 뿐 아니라 먹이 부족을 겪고 있습니다. SICK 본사에서는 떡갈나무 줄기를 설치했습니다. 떡갈나무 줄기는 곤충의 중요한 서식처이며 따라서 박쥐의 주된 영양 공급원입니다. 우리는 나무줄기에 야생 포도와 클레마티스를 추가로 심어 이 서식처를 더 확장하고 박쥐에게 많은 식량을 공급할 수 있습니다. 박쥐는 주로 반향을 이용하여 위치와 방향을 잡기 때문에 선형 구조를 기준으로 사용하기를 좋아합니다. 가로수처럼 쭉 늘어선 떡갈나무 줄기는 SICK 사무실 건물의 배치와 조화를 이루며 사냥터의 이상적인 전제조건을 마련합니다. 또한 박쥐를 위한 인공 둥지도 설치했습니다. 이곳에서 박쥐는 낮 동안 은신하고 새끼를 키우고 겨울잠을 잘 수 있습니다.
- 부흐홀츠의 죽은 나무 그루터기: 부흐홀츠의 SICK 물류 센터에 있는 죽은 나무 그루터기는 향후 20~30년 동안 곤충, 새, 박쥐 등 많은 동물 종의 생활 터전이 될 것입니다. 또한 바닥에 뿌려진 석회석 자갈은 메마른 땅을 필요로 하는 다른 희귀 동식물에게 서식처를 제공합니다. 이 나무줄기들은 생태학적인 자연 경관 보전 조치, 즉 계획된 벌목을 통해 얻은 것입니다.
- 생태학적 관점에서 임시 습지로 만들어진 배수로: 부흐홀츠의 SICK 유럽 물류 센터에 있는 기존 배수로도 확장되었으며 여기에 세 곳의 분지가 만들어졌습니다. 점토층을 깔아 두어 물이 천천히 빠집니다. 이로써 새로운 생태계가 생겨납니다.
- 건습 변화를 견뎌내는 고도로 특화된 식물이 자라는 습윤 지대
- 중간 지대
- 옥토에 자리한 남쪽 경사 지대
- 조류의 먹이 공급원이 되는 수목과 토착종 나무의 조림: 매년 SICK는 사업장을 선정하여 그곳에서 어린이와 청소년을 위한 기후 아카데미를 개최합니다. “Plant for the Planet”과의 공동 식목 활동을 통해 토르미날리스마가목과 서비스트리 같은 생태학적 희귀종을 포함하여 지금까지 150그루 이상의 나무와 관목이 SICK에 심어졌습니다.