SICK 기업 역사
빛은 정밀 광학 및 지능형 전자공학과 결합해 수많은 과제를 해결합니다. 명예박사 에르빈 지크는 이런 잠재력을 일찍부터 알아봤고 1946년에 직접 회사를 설립했습니다. 이후 수십 년간 산업 자동화 기술을 위한 지능형 센서 및 솔루션의 세계적인 공급사로 성장했습니다.
빛은 정밀 광학 및 지능형 전자공학과 결합해 수많은 과제를 해결합니다. 명예박사 에르빈 지크는 이런 잠재력을 일찍부터 알아봤고 1946년에 직접 회사를 설립했습니다. 이후 수십 년간 산업 자동화 기술을 위한 지능형 센서 및 솔루션의 세계적인 공급사로 성장했습니다.
SICK AssetHub: SICK AssetHub은 제조사에 관계없이 모든 사내 장치 또는 설비의 트윈을 관리할 수 있는 디지털 웹 서비스입니다.
outdoorScan3: 동종 세계 최초: SICK는 outdoorScan3를 통해 실외 영역용 안전 레이저 스캐너를 선보입니다.
AppSpace: SICK AppSpace는 소프트웨어와 하드웨어를 하나로 묶어주는 것으로 두 개의 요소 즉, 프로그래밍이 가능한 SICK 센서와 센서 애플리케이션을 위한 애플리케이션 개발 키트인 SICK AppStudio로 구성됩니다.
InspectorP6x: 이미지 처리 4.0 - 프로그래밍이 가능한 InspectorP6xx 카메라입니다.
microScan3: 혁신적인 스캔 기술인 safeHDDM® 덕분에 microScan3는 먼지나 환경광이 있는 조건에서도 안정성이 탁월하며 고정밀 측정 데이터를 제공합니다. 이로써 기계의 생산성과 가용성이 제고됩니다.
GLARE: GLARE 광택 센서는 물체의 평평한 표면의 광택도를 파악해서 광택도가 서로 다른 물체를 분간할 수 있습니다.
Flexi Loop: SICK는 고유의 분산식 통합 콘셉트인 Flexi Loop를 통해 기계 안에 안전 스위치 및 센서를 경제적으로 캐스케이딩하려는 요구를 충족해 줍니다.
DeltaPac: 포장 산업의 더 높은 효율성과 품질 향상을 위해: 멀티태스크 광전 센서 DeltaPac는 Delta- S-Technologie®, 두 개의 고해상도 에너지 스케일, SIRIC® 및 거리 측정을 결합합니다. 본 센서는 방향에 상관없이 클릭으로 선택할 수 있는 네 가지 동작 모드 덕분에 최대 20mm 반경의 물체 윤곽을 감지합니다.
GHG-Control: 온실가스 계산이 아닌 측정
FLOWSIC500: 가스 분배를 위한 세계 최초의 소형 초음파 가스 유량계입니다.
EKS/EKM36: 디지털 HIPERFACE DSL 인터페이스를 내장한 새로운 모터 피드백 시스템
MERCEM300Z: 감도가 매우 높은 첨단 수은 분석기
컬러 Ranger E: 고성능으로 색상을 인식하는 세계 최초 고속 3D 카메라.
자연 지형지물 기반 내비게이션.
High-end CCD sensor with integrated illumination.
Smallest safety laser scanner S300.
IO-Link: 혁신적인 센서/액추에이터 인터페이스를 이용한 지속적인 통신.
RFID 시스템을 이용해 확인할 대상과 판독기 사이 시각적 접촉 없이 식별 작업을 수행할 수 있습니다.
3차원 카메라 센서.
프레스를 위한 높은 안전 등급을 보유한 최초의 카메라 기반 안전 시스템.
차세대 광전 스위치: 측정되는 물체와 특정 환경을 위치 또는 시간 분해 측정하는 센서 어레이.
자동 가이드 시스템을 위한 동적 영역 스위칭 기능을 갖춘 근접 레이저 스캐너.
고속 2D 코드 판독기.
학습 가능한 비전 센서.
초소형 실린더 센서
안전 버스 시스템.
32 x 32 픽셀 영역에서 레이저 라인의 빛 영역을 인식하여 대상의 형태 및 위치를 파악하는 최초의 광전 스위치.
Time-of-Flight 기술 기반의 저렴한 광전 스위치
전자 산업 및 공정 산업을 위한 테플론 하우징의 최초의 광전 스위치.
Time-of-Flight 기술 기반의 자동 초점 기능을 내장한 최초의 바코드 리더.
초소형 완전 오버몰딩 마그네틱 센서.
주변 빛에 영향을 받지 않는 최초의 광전 센서.
SICK 모듈형 선진 인식 기술(SMART)로 손상된 바코드를 오류 없이 판독할 수 있습니다.
하이랙 창고 내 포지셔닝을 위한 최초의 Time-of-Flight 장비.
주변광을 억제하는 최초의 광전 스위치.
배경 억제 기능을 갖춘 최초의 초소형 광전 스위치.
부피 측정에 레이저 스캐너 최초 적용.
자동화 기술에서 UV LED를 포함한 최초의 형광 센서.
최초의 컬러 센서.
위험 영역 보호를 위한 최초의 안전등급 3 영역 감지 스캐너.
빌딩 보안을 위해 영역 감지 스캐너 최초 사용(예: 수문 진출입).
펄스 이동시간 측정 방식에 따라 레이저 광을 이용해 최초로 거리 파악.
First in-situ diode array spectrometer for sulfur oxide, nitrogen oxide, and ammonia.
자동차 터널 내 배기가스 감시를 위한 일산화탄소 측정기.
초음파 이동시간 측정 방식을 적용한 최초의 체적 유량계.
이산화황 및 산화질소를 위한 최초의 인-사이튜 가스 측정기(필터 상관기).
V-형태의 회전 빔 및 특수 리플렉터를 장착한 최초의 영역 감지 스캐너 - 위험 영역 보호를 위한 안전 등급 2
광전 스위치의 빔 송신을 위한 반도체 다이오드 도입.
편심 프레스의 보호 후드 제어를 위한 최초의 안전 라이트 커튼.
앰플의 컬러 링 코드 인식을 위한 최초의 컬러 링 코드 판독기.
좁은 공간에서 작은 물체를 감지하기 위한 광 화이버 케이블.
프레스를 위한 높은 안전 등급을 보유한 최초의 카메라 기반 안전 시스템.
제약 산업 분야의 사용설명서, 접이식 상자, 통, 튜브 등의 바코드 인식.
First curve control device for guiding a duplicating milling machine according to a construction diagram – the predecessor of today's NC milling machine.
레벨 제어를 위한 최초의 광학 레벨 스위치.
매우 가는 뜨개실을 위한 최초의 보빈 감시기(오토콜리메이터 원리)
작은 사물의 빠른 감지를 위한 표적값 사전 설정 기능과 디스플레이를 내장한 최초의 고속 광학 카운터.
오토콜리메이터 원리에 따른 최초의 광전자 연도 가스 측정기
미러 휠 없이 할로우 미러를 포함한 정적 안전 라이트 커튼.
NT1:
1946년
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1909년
1988