연구 및 개발

SICK는 지금까지 성공적인 혁신의 역사를 일구어왔으며, 이 성공이 앞으로도 계속 이어지기를 바랍니다.

research and development
고객 중심: 성공의 결정적인 열쇠

혁신적인 제품만으로 한 기업의 성공여부가 결정되지는 않습니다. 그 혁신이 고객의 신중한 요구에 얼마나 부합하는가가 중요하며, 새로 개발한 제품의 가치는 시장에서의 성공을 통해 인정받을 수 있습니다. 우리 기업은 이러한 생각을 실제적으로 구현함으로써 성공을 이룰 수 있었고, 앞으로의 발전을 위해서도 고객 중심의 노하우를 충분히 활용하고 있습니다. 따라서 고객 여러분은 동일한 성능 수준의 콤팩트한 디자인, 센서의 향상된 내구성, 노동 과정의 단축, 프로세스 속도 향상과 같은 이점들을 누리실 수 있습니다.

SICK의 센서 인텔리전스.

우리는 고객의 요구에 부합하는 지능적인 솔루션 개발을 최우선의 과제로 삼고 있습니다. 이를 위해 우리는 센서를 단순히 장치로만 받아들이지 않으며, 프로세스를 지능적으로 통제하고 복잡한 네트워크 내에서 다른 장치들과 교류할 수 있는 새로운 기술 개발에도 꾸준히 힘쓰고 있습니다.

R&D Expenditures
연구 및 개발 비용
연구 및 개발 비용

우리는 기술과 시장에서의 선두주자 자리를 지키기 위해 연구 및 개발을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

R&D Employees
연구 및 개발 직원
연구 및 개발 직원

SICK에서의 연구 및 개발은 중앙 부서만이 아니라 지역의 팀에서도 이루어지며, 이 분야에 종사하는 직원은 전 세계적으로 1700명 가량 됩니다. 우리가 개발한 센서는 누구에게나 개방되어 있으며, 고객들이 개발 과정에서 더 많은 시너지 효과를 누릴 수 있도록 산업 파트너, 학교, 연구소와도 협력하고 있습니다.

R&D Patents
특허
특허 및 노하우

혁신은 도약을 의미하며, 우리는 이를 계속 유지해 나갈 것입니다. 이것이 바로 우리가 노하우를 위해 특허를 따내는 이유입니다. 4,000개의 특허는 그동안 직원들이 얼마나 많은 아이디어의 개발에 힘썼는가를 보여주는 증거입니다.