SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

SICKの最新のイノベーションと、センサベースのアプリケーションのための世界有数のソリューションプロバイダーとしての成功事例をご覧ください。SICK Sensor Blogでは、生産工場からプロセス、物流システムに至るまで、オートメーションの最新情報を読者の皆様にお届けしています。デジタルトランスフォーメーションの世界のベールを脱ぐときが来ました。

検索を絞り込む

61 ヒット数:

ヒット件数 1 - 24 / 61

予期せぬ状況が道筋を示すとき2025年は困難と混乱に満ちた年でした。すべてが予測可能であったわけではありません。いくつかの試練もありました。初めて遭遇するような障害も乗り越えました。そんな予期せぬ状況から、新しい、実現可能なアイデアが生まれました。不確実な瞬間が新たな展望を開いたのです。 この緊張の中、当社の真価があらためて明らかになりました。2025年に達成したすべての成果の背後には、当社が自らに課す高い基準、革新力、そして困難な状況下でも信頼性を維持するという強い決意がありました。2026年もまた、変化と新たな展開が待ち受けていることでしょう。私たちは、お客様やパートナーとともに、Sensor... もっと読む
Visionary AI-Assistが過酷な作業環境における移動式機械の衝突リスクを軽減 材料が運搬または動かされる場所では、機械、車両、または障害物の間の衝突という深刻な危険が常に存在します。このような事故は、多額なコストにつながるだけでなく、業務に深刻な支障をきたすこともあります。Visionary AI-Assistによって、SICKは物体や人物を正確かつ選択的に検出し、タイムリーに警告を発して衝突のリスクを最小限に抑える、AIベースのソリューションを開発しました。... もっと読む
ロボットによるデパレタイジングが人工知能を利用して実現   現在産業オートメーションでは、革命が公の目にほとんど触れることなく起きており、現実世界と仮想空間がリンクされています。SICKでは多数のセンサソリューションを提供して、この革命の行き先を既に定めていますが、その一例が、2年前から提供しているPALLOCです。AIベースのこのロボットガイダンスシステムは、現在はデパレタイジングに使用されていますが、将来的にはパレタイジングにも使用される予定です。... もっと読む
産業オートメーションでは、光学式文字認識 (OCR) を産業用画像処理ソリューションと組み合わせて統合することで、品質管理が飛躍的に向上します。この強力な組み合わせは、Quality Inspectionツールの精度と、AIで事前にトレーニングされたOCR技術の高度な読み取り機能を同時に活用します。これは効率と精度の面で新たな基準を打ち立てます。... もっと読む
産業用画像処理ソリューションは、機械が「見る」ことを可能にしました。マシンビジョンソリューションを使用すれば、手作業による検査をサポートしたり、あるいは完全に肩代わりすることが可能になります。この技術は、多くの産業や用途において、生産プロセスを自動化するために使用されています。 そこでよく生じる疑問があります。それは、必要なのは2Dビジョンソリューションそれとも3Dビジョンソリューションなのか、どの技術がどのような場合に効果的であるのか、といった疑問です。このブログ記事ではこれらの疑問点を取り上げ、技術を正しく使用するための手順を説明します。... もっと読む
今日のロジスティクス業界では、安全な作業環境が単なる必須条件ではなく、成功する上で決定的な要素にもなっています。作業条件が安全でないことが原因で、毎年何千件もの事故が発生し、従業員の健康だけでなく、企業にも重大な被害が及んでいます。事故が起きるたびに機械が停止し、生産性が損なわれ、サプライチェーン全体に悪影響が及び、余計なコストが発生します。従ってロジスティクス業界では、従業員の安全だけでなく企業の効率と生産性も確保するセーフティソリューションが不可欠になっています。... もっと読む
SICKは10年以上前から、要件の高いバッテリー製造業界向けの革新的なセーフティソリューションを開発しています。このインタビューでは、SICKの経験豊富なセーフティエキスパートであるクリフォード・コックスが、この業界での最も大きな課題と最新のトレンドについて、貴重な情報を提供しています。最先端のセンサと自動化技術が高度に自動化された生産工程での安全性を高めている様子について、そして事故や怪我の防止に必要な措置について、詳しく語られています。... もっと読む
電気自動車やエネルギー貯蔵システム用のバッテリーの製造プロセスでは、多くの工程でセンサが必要となります。これらのセンサは信号を発してプロセスを制御し、組立ステーションを保護し、統合された品質保証を実行します。SICKなら、プラントメーカーまたは運営者がすべてのセンサを1社から入手することができます。このことはプロセス、安全性、品質、さらにはバッテリー製造の生産性に明らかな利点をもたらします。 ... もっと読む
企業は、プロセスを効率的にし、機械をモジュール化し、メンテナンスコストを削減するという課題に直面するようになっています。ここでは、センサデータとプロセスデータをインテリジェントに活用することが、重要な鍵となります。IO-Linkマスタがこれらのデータのシームレスな取得・分析・統合を可能にすることで、持続可能な自動化ソリューションをより速く、より簡単に、そしてコスト効率よく実装することができます。このブログでは、新しいSIG300... もっと読む
段ボールと紙製梱包材の大手サプライヤーであるSmurfit Westrock社のリサイクル部門は、廃棄物貯蔵庫内の大量の古紙を正確に検出・測定するという課題に直面していました。これらのデータは、自動クレーンの動きを効率的に制御するために不可欠となるからです。この問題はLiDAR技術を使うことにより、解決されました。... もっと読む
Continental社とSICKが協力し合い、自動車部品サプライヤーのレーゲンスブルク工場に、透明な入荷エリアを実現することに成功しました。両社は、テストバージョンからスタートし、IGS (Incoming Goods Suite)を用いて、デジタル化された荷物受領システムソリューションを段階的に開発しました。これは実践を積みながら実用化に至ったものです。... もっと読む
ロジスティクスのデジタル化には、効率性、透明性、安全性を新たなレベルに引き上げる革新的なアプローチが必要です。これはティッセンクルップ・ラッセルシュタイン社で見事に達成されます:最先端のソフトウェアとセンサ技術を使用して、物流のボトルネックが高速ネットワークへと変身したのです。高精度なSICKのLiDARセンサが信頼性の高いリアルタイムデータの基盤となる一方で、IdentPro社の強力なイントラロジスティクスソフトウェアは倉庫内の商品の流れをシームレスに統合し、透明性を確保します。... もっと読む
ロジスティクス企業は、荷物をより速く、より確実に配送するという絶え間ない要求にさらされています。顧客のニーズを満たしながら、同時に優れたパフォーマンスを提供するため、DB Schenker社は、ノルウェーの5つの拠点を近代化することを決めました。それには、読取り速度とスループットを向上させ、時間のかかる手作業のステップを削減する、新しいDWSシステム(寸法/重量/スキャンシステム)の導入も含まれます。その課題は、信頼性が高く、コスト効率に優れ、各拠点ごとに異なる要件を満たすセンサソリューションを見つけることでした。SICKはHanter... もっと読む
農家にとって、長い作業日数をかけてロールベールの圧縮梱包をすることは、非常に退屈な重労働となります。そこで農業機械のトップメーカーであるニューホランドが、べーラーの自動化にチャンスを見出しました。その目的は、農作業を簡素化し、生産性とロールベールの品質を向上させることにありました。そこで使用されるのがSICKの3D-LiDARセンサMRS1000であり、これはニューホランドによるべーラー向けの新しい自動化システムであるIntelliSenseTMの心臓部を形成します。... もっと読む
現代の協働ロボットは、最近まで考えられなかったような、生産プロセスの効率的な自動化を可能にします。ロボットと人間が緊密に連携することで、柔軟で複雑な部分工程も高い生産性で実現できます。しかし、人間とロボットのインタラクションを防護するという課題を克服するには、動的なセーフティソリューションおよびコンセプトが必要となります。特に直接の人間とロボットのコラボレーション(HRC)、つまり両者が同じ作業スペースで同時に活動する場合は、安全性が最優先されます。それにはSICKの包括的なセンサポートフォリオが、Robot... もっと読む
移動ロボットは、無人搬送システム(AGV)であれ自律移動ロボット(AMR)であれ、倉庫、生産施設、配送センターの自動化と効率性を大幅に向上させるため、移動イントラロジスティクスにおいてますます重要な役割を果たしています。原則的にこれらの移動ロボットは、仕事場を他の人間と共有します。そのため、人、機械、周囲の安全を確保するには、特別な設計要件が必要となります。AGVの運用者が安全性を確保するために、どのような安全面を考慮する必要があるかについて、SICK... もっと読む
最高のアイデアは、オープンマインドで行動力のある人々が集まるときに生まれます。同僚、お客様、そしてパートナー企業との協力を通じて生み出される特別な瞬間。ひらめきが起こるのは、まさにこのような瞬間です。今年は、このようなひらめきを数多く体験することができました。 情熱、チームスピリット、そして常に新たな道を開拓し続ける意欲をもって、私たちは今年の特別な課題に取り組んできました。今後も、お客様やパートナー企業と共に、革新を生み出し、テクノロジーを善のために活用していきます。 ... もっと読む
フィンランドのJTA Connection社は、生産・物流向けのカスタマイズされた自動化ソリューションを提供するプロバイダーとして活躍しています。その中心的な役割を担うのが、物品の輸送など過酷な作業を柔軟にこなす移動ロボットです。セーフティレーザスキャナは、自律移動ロボット(AMR)の位置特定とナビゲーションだけでなく、人身の安全も確保します。... もっと読む
世界は変遷しています。デジタル化に伴って、この変遷は社会と産業界で強まり、加速しており、生産現場における機能安全にも変化をもたらしています。だからこそ、SICKの新しい総合的アプローチ、Dynamic Safetyは、業界の注目を集めています。Safety Systems & Services事業部長ベンヤミン・ハイムペルと、Light Beam Systems事業部長パトリック・フォルマーは、Dynamic... もっと読む
SICKとイタリアの自動化スペシャリストTecnoFerrari社との長年にわたる協力関係は、セーフティソリューションのパイオニアであること、そして複雑なシナリオを克服するという共通の基盤の上に成り立っています。... もっと読む
オーストリアのスタートアップ企業Baubot社は、建設分野向けの自動化ソリューションを専門としており、トンネル建設用のロボットソリューションなど、この業界の技術革新のレベルを新たな高みへと引き上げています。そこではSICKのセンサ技術が人と機械を保護しています。... もっと読む
植物が良好に育つため、園芸農家では重さ10キロもの鉢を毎日のように移動させ、配置換えする必要があります。これは汗だくの重労働です。そこに目を付けたのが、フランスInstar Robotics社のPierre Delarboulas氏とAdrien Jauffret氏です。同社の自律型ロボット「Trooper」は、これらの鉢の運搬をこなし、園芸農業の自動化に貢献します。3D LiDARセンサMRS1000は、この過酷な環境での正確なナビゲーションと環境認識を実現します。... もっと読む
産業オートメーションでは、従業員、製品、プラントの安全が最優先されます。この目的のために、さまざまな安全技術が開発されてきました。レーダ、2D LiDAR、3Dタイムオブフライト(ToF)の3つは、業界で広く使用されている技術です。それぞれの技術に長所と短所があります。それらの違いを理解して、確かな情報に基づいてどの技術を使用するかを決定することが重要です。... もっと読む
産業界ではマテリアルフローの安全性と効率性がますます重要になっています。生産の現場でしばしば相反するこの二つの要件に対する答えが、セーフティライトカーテンとオートメーションライトグリッドを組み合わせて使用することです。どちらも似たテクノロジーを基礎としています。SICKは製品開発において、最大限の安全性を確保しながら効率を高めるという2つの目標を達成することに重点を置き、目的にかなうセンサ機能とアクセサリコンセプトを開発しています。... もっと読む

ヒット件数 1 - 24 / 61