Move it
Nella logistica non è più possibile arrestare la marcia trionfale dei robot mobili. Centri logistici distribuiti nel mondo sfruttano i sistemi più disparati di piattaforme mobili: AGV, AGC o AMR. Equipaggiano nastri trasportatori, smistano, riforniscono o prelevano qualcosa dal posto giusto. Questo vale sia per i leader di mercato che per centri di distribuzione più piccoli. Ed è più che logico: già con piccole flotte senza conducente è possibile strutturare meglio i processi, ottimizzare la gestione dei materiali e, non da ultimo, ridurre i costi. Con queste soluzioni di sensori sappiamo sempre dove qualcosa si trova in quel momento. Localizzazione, monitoraggio del movimento e tracking, così il movimento subentra nella logistica.
Logistica flessibile – la nuova logica della logistica
Per la logistica, la flessibilità è la nuova logica. Non solo nella produzione è importante reagire in modo rapido e flessibile e adattarsi, ma lo è anche nella logistica. I robot mobili sostituiscono la tecnica di trasporto fissa e trasportano le merci da A a B. Inoltre i robot mobili vengono utilizzati anche nella logistica per commissionamento rapido e semplice. Si spostano liberamente nello spazio mediante soluzioni di localizzazione e si trovano sempre lì dove sono necessari.
Inventario senza lacune in un solo magazzino
Possono trasportare solo ciò che c’è. Come si presentino attualmente le tue scorte e dove si trovino le tue merci, è un’informazione sostanziale. Con la tecnica RFID ti aiutiamo a eseguire un inventario perfettamente aggiornato. Un inventario completo, senza lacune, in ogni momento.
Identificazione continua di materiale di produzioneMassima trasparenza e tracciabilità nel processo di montaggio mediante identificazione di assemblato
Robot di smistamento: sistemi flessibili sul nastro trasportatore
Nella logistica i robot di smistamento sono ormai insostituibili. E appaiono quasi “insaziabili” per quanto riguarda le loro capacità e possibilità d’impiego. In qualità di sistemi flessibili possono essere impiegati in punti diversi sul nastro trasportatore. Si fermano, dove occorre.
Misurazione volumetrica e identificazione di carico su un robot di smistamento Localizzazione e navigazione di robot di smistamento mobili in centri logistici
Trasporto da A a B: localizzazione, navigazione e mapping
Sapere sempre dove il robot mobile si trova in quel momento e come si sposta nello spazio. A tal fine deve essere localizzato con sicurezza, per mantenere attivi e regolari i processi. Ed è indispensabile per la programmazione completa dei cicli produttivi. Si tratta sempre della perfetta interazione tra le singole discipline, come mapping, localizzazione e navigazione.
Produttività, sicurezza e redditività: la safety solution adatta
Al fine di realizzare l’equilibrio ottimale tra produttività, sicurezza e redditività, per ogni robot è necessario eseguire un’analisi individuale e una valutazione dei rischi. Quanto più elevato è il rischio per uomo e infrastruttura, tanto più elevati sono i requisiti richiesti al sistema di controllo impiegato. In linea con il requisito minimo rilevato, ogni robot può essere equipaggiato con la soluzione di sensore perfetta della nostra completa gamma Safety.
Tutti in movimento: le sfide per la mobilità
Il movimento è impegnativo. Non solo perché avviene nello spazio tridimensionale, ma anche perché è necessario gestire una pluralità di influssi ambientali critici, come vibrazioni, movimenti d’urto, sporco e simili. Anche rapporti di luce variabili, condizioni ambientali e scenari che si modificano costantemente rappresentano sfide per la mobilità.
Spazio nel robot mobile
Fai spazio! Per azionare un robot mobile in modo redditizio ed efficiente, anche il suo peso e la sua dimensione rivestono naturalmente un ruolo. In modo corrispondente alla sua funzione e a seconda della sua mobilità, è necessario evitare zavorra superflua.
Massima precisione: aggancio corretto
Sia per il carico su stazioni di collegamento che anche per l’assunzione di una posizione assegnata all’interno della produzione, la precisione è importante, ad esempio nell’avvicinarsi a una rulliera. Quanto più velocemente il robot mobile arriva al suo posto, tanto più efficiente diventa il processo complessivo.
Sistemi Motorfeedback ad alta precisioneProtezione della zona di pericolo in fase di aggancio di AGV con il sistema di sicurezza Safe PortalRilevamento sicuro di posizioni target per muting di campo protettoRilevamento e determinazione della posizione per alloggiamento pallet tramite AppAggancio indipendente da superficie con sensori a ultrasuoniPosizionamento di precisione in fase di aggancio mediante sensori di distanza mid-range