Grazie a precisione, flessibilità e rapidità, la visione artificiale sta rivoluzionando la produzione in tutti i settori industriali, aumentandone efficienza e qualità. Vediamo i principali vantaggi pratici portati dall’adozione della visione artificiale alla produzione industriale.
Visione artificiale: i vantaggi per la produzione industriale
21-mar-2023
La visione artificiale, o Machine Vision, è ormai profondamente radicata nei processi produttivi di diversi settori industriali. La combinazione di sensori per l’acquisizione con rapporti costi/prestazioni sempre più vantaggiosi e l’avanzamento nelle tecnologie e nei software per l’elaborazione delle immagini hanno reso conveniente, rapido ed affidabile l’utilizzo di sistemi di visione artificiale in tutte le fasi della produzione.
Dalla linea di produzione vera e propria, con sistemi di Machine Vision che aiutano i sistemi robotizzati nella presa pezzo dai cassoni piuttosto che dai nastri trasportatori , dal controllo qualità fino al tracciamento lungo tutta la Supply Chain. La visione artificiale sta rivoluzionando la produzione industriale con una serie di vantaggi: analizziamo i principali.
Visione artificiale: produttività aumentata, costi di produzione ridotti
Con l’adozione dei sistemi di visione artificiale su tutte le fasi della produzione, è possibile identificare i semilavorati difettosi e rimuoverli subito dal processo. I prodotti non conformi non proseguono quindi nelle fasi di lavorazione successive, comportando quindi un risparmio. L’individuazione dei difetti nelle fasi iniziali della lavorazione può inoltre permettere la rilavorazione del pezzo, portando quindi ad un risparmio aggiuntivo nei costi di produzione.
Attraverso l’analisi e la correlazione tra le non-conformità ed i punti in cui queste vengono riscontrate, è possibile intervenire sul sistema di produzione per correggere il problema all’origine, con un conseguente efficientamento della produttività.
Minori costi per la (non) qualità
I sistemi di machine vision sono perfetti per i task ripetitivi, dove possono garantire un’elevata velocità ed una notevole affidabilità. Con l’adozione di sistemi di Machine Vision nella linea di controllo qualità è possibile, in molti casi, passare al controllo sul 100% della produzione.
L’individuazione pervasiva delle non-conformità migliora lo standard qualitativo della produzione, aumentando la reputazione del prodotto e riducendo resi e reclami.
L’aumento dello standard di qualità comporta un aumento sulla marginalità del prodotto che giustifica ampiamente l’investimento iniziale per l’adozione dei sistemi di supervisione nella linea di controllo qualità.
Informazioni più complete per un controllo migliore del processo produttivo
I sistemi di visione artificiale possono contribuire all’acquisizione delle informazioni sulla linea di produzione che, opportunamente elaborate, permettono di estrarre informazioni ad alto valore aggiunto sullo stato attuale della produzione. Grazie all’elaborazione decentralizzata dell’informazione (Edge Computing) ed all’interconnessione garantita e alle nuove architetture di comunicazione, i sistemi di visione forniscono un feedback a bassa latenza che consente un controllo serrato sul processo produttivo, basato su informazioni precise e costantemente aggiornate.
Tracciamento lungo tutta la catena di produzione
Le tecnologie di Machine Vision sono un importante supporto al tracciamento dei prodotti lungo tutta la catena di produzione, e spesso anche oltre. A fianco della tecnologia RFID, che permette non solo la lettura ma anche la scrittura delle informazioni sui tag che accompagnano il prodotto, le tecnologie di visione artificiale rappresentano una valida soluzione in tutti i casi in cui sia necessaria una identificazione ed un tracciamento rapido dei prodotti. In produzioni con grandi volumi, l’applicazione di una etichetta dotata di un Datamatrix od un QR Code è la soluzione più economica ed al contempo flessibile per tracciare e trasferire le informazioni sul lotto, ma anche sul singolo prodotto, lungo tutta la Supply Chain.
La visione artificiale può inoltre aiutare le aziende dotandole di un metodo efficiente ed efficace per gestire la tracciabilità dei prodotti a magazzino, associando la posizione del pallet alla posizione dell’operatore o del muletto (rilevata ad esempio tramite sistemi UWB). Nel caso di magazzini automatici la visione artificiale può essere addirittura utilizzata per la guida autonoma della flotta!
Leggi anche:
Sistemi di visione artificiale: la soluzione chiavi in mano di SICK
INTRODUZIONE ALLA VISIONE ARTIFICIALE