La sicurezza del magazzino automatico è uno dei tanti vantaggi che la tecnologia d’automazione porta nell’intralogistica.
Sicurezza magazzino automatico: 3 step per l’automazione
Oggi si parla di sicurezza del magazzino automatico. Non è più tempo infatti per l’intralogistica manuale. Il modello tradizionale di stoccaggio e movimentazione delle merci non risponde più alle esigenze del mercato contemporaneo, sempre più frenetico e globale. Per di più, spesso un’organizzazione manuale non è sicura, perché soggetta ad errori umani e incidenti, a volte persino fatali. Il magazzino automatico introduce una dimensione completamente diversa, che può cambiare in positivo il destino e il modello di business di un’impresa.
Magazzino automatico: meno rischi e maggiori opportunità
Il magazzino automatico, va detto, risponde perfettamente a tutte le esigenze di questi anni, garantendo:
- velocità;
- eliminazione degli errori umani;
- sicurezza degli operatori;
- ottimizzazione degli spazi;
- manutenzione predittiva delle apparecchiature (e conseguente risparmio economico);
- efficienza energetica;
- sicurezza informatica dei dati.
È sufficiente implementare un progetto di automazione su misura (ideato da un consulente specializzato), adottando alcune tra le più recenti tecnologie del settore, pensate proprio per garantire sicurezza e alta produttività.
Vale la pena di evidenziare un ennesimo vantaggio che si ottiene disponendo di uno smart warehouse: quando si parla di sicurezza del magazzino automatico, si è già fatto un grande passo oltre il D.Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla sicurezza. Le nuove soluzioni d’automazione, infatti, permettono di evolvere e di essere in regola rispetto anche ad altre norme, come la EN 15095, per esempio, che tratta gli aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature automatiche elettriche di stoccaggio.
Smart sensor e IoT per la sicurezza del magazzino automatico
Caroselli e ascensori di stoccaggio, rack, alte scaffalature verticali, AGV (veicolo a guida autonoma), spazi ottimizzati e ristretti corridoi di percorrenza, bracci robotizzati e big data da elaborare: la sicurezza del magazzino automatico potrebbe impensierire chiunque, se non fosse la stessa tecnologia avanzata ad assicurarla.
Tra le peculiarità dell’Industria 4.0 e dell’Internet of Things, infatti, c’è proprio il massiccio utilizzo di sensori intelligenti, dispositivi in grado di ricevere segnali provenienti dall’ambiente esterno, di rielaborarli in dati digitali e di reagire automaticamente di fronte ai pericoli.
La probabilità di incendi, schiacciamenti o investimenti, tipici rischi per gli operatori di un magazzino, quindi, è notevolmente ridotta quando si utilizzano apparecchiature automatiche di ultima generazione.
Ciò è vero per tre ragioni:
- perché sono controllate direttamente da un computer;
- perché non sono gli operatori a spostarsi verso i luoghi d stoccaggio, bensì sono le merci a raggiungere l’operatore fermo alla sua postazione;
- perché montano sistemi di localizzazione e sensoristica avanzata che permettono di intercettare ed evitare ostacoli, bloccare gli apparecchi senza contatto, prevedere rotture.
3 step per l’automazione
L’innovazione nel settore dell’intralogistica procede a passo spedito, nonostante la pandemia in corso. Secondo l’Osservatorio Contract Logistic “Gino Marchet” 2020, le priorità dei manager della logistica per il 2021 sono:
- aumentare la resilienza della logistica (62%);
- introdurre soluzioni per la digitalizzazione dei processi (50% degli intervistati);
- aumentare la sicurezza dei lavoratori (38%);
- semplificare i flussi logistici digitalizzando il sistema (27%).
Non resta che guardare con fiducia alle promesse della tecnologia. Ma per cominciare, queste sole tre azioni permettono di aumentare il grado di produttività e di sicurezza del magazzino automatico:
- definire le esigenze attraverso un’analisi dei flussi logistici e del layout del magazzino;
- esplorare le soluzioni hardware e software più attuali sul mercato;
- affidarsi a una società specializzata in automazione, dotata di competenze specifiche e capace di sviluppare una soluzione altamente personalizzata.
L’elevatissimo potenziale del magazzino automatico ripagherà appieno l’investimento sostenuto.