La filiale italiana

  • SICK S.p.A.

    SICK S.p.A, filiale italiana di SICK AG con sede a Vimodrone (MI), nasce nel 1996 e oggi, con un team di oltre 130 persone, dispone di una struttura organizzativa qualificata e competente, composta da venditori dislocati su tutto il territorio nazionale, agenzie, tecnici e specialisti di prodotto dedicati a supportare le esigenze del cliente. Una fitta rete di distributori locali e integratori di sistema è inoltre in grado di offrire servizi di valutazione, fornitura e assistenza.

  • SOCIETA' - SICK S.p.A. sostiene da anni il Comitato Maria Letizia Verga per la cura e la ricerca delle leucemie infantili.

    AMBIENTE - SICK S.p.A. utilizza carta riciclata per le sue pubblicazioni nel rispetto dell'ambiente.

  •  

     

     

     

     

     

    La nostra rete di vendita

    L'organizzazione commerciale di SICK SPA è costituita da una fitta rete di agenzie e funzionari tecnico-commerciali e da strutture verticali di vendita per linee di prodotto e da responsabili clienti direzionali. Presente in tutta Italia questa rete di vendita ha lo scopo di fornire il miglior servizio possibile al cliente finale. 
    Elenco contatti/Rete di vendita

     

    Sicurezza certificata e impianti "chiavi in mano".  

    Data la recente entrata in vigore della nuova normativa in materia di sicurezza industriale, il problema della protezione di uomini e macchine è diventato ancora più importante e urgente. E' pertanto fondamentale il ripetto delle normative vigenti e la certezza di operare in un ambiente di assoluta sicurezza.  In quest'ottica abbiamo stipulato accordi con integratori di sistema qualificati ed esperti.
    Per offrire un servizio ancora più completo, SICK collabora con Partners qualificati, in grado di mettere in sicurezza i vostri impianti con la relativa certificazione!

     

  • SICK S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

    Cliccando sul seguente link è possibile scaricare la Parte Generale del Modello

    Modello Organizzativo SICK S.p.A.

    Il Consiglio di Amministrazione di SICK S.p.A. ha affidato a un organo collegiale denominato Organismo di Vigilanza il compito di verificare il funzionamento del Modello, l'osservanza dello stesso e di occuparsi del suo periodico aggiornamento.

    E' possibile rivolgersi ai membri dell'Organismo di Vigilanza tramite il seguente indirizzo mail: odv@sick.it

  • SICK S.p.A. ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità al fine di concretizzare il proprio impegno al miglioramento continuo di tutte le proprie attività.

    La Politica della Qualità evidenzia i principi cardine del Sistema di Gestione dell’organizzazione.

    Politica per la Qualità di SICK S.p.A.

Contatto

SICK S.p.A.
Via Cadorna, 71
20055 Vimodrone - MI
+39 02 27.434.1
+39 02 27.40.90.87

 

SICK S.p.A. è certificata ISO 9001:2015

Certificato ISO9001:2015