Sempre di più la tecnologia a radiofrequenza si sta consolidando come elemento vincente in applicazioni di automazione industriale. L’elevata robustezza raggiunta, ha permesso una massiccia diffusione negli ultimi anni anche in ambito robotico. Qui, dove il riconoscimento degli oggetti rimane tutt’ora uno dei punti più critici, si hanno appunto le maggior possibilità e sviluppi applicativi.
L’RFID sta infatti diventando un punto fermo industriale che ben si sposa con i classici obbiettivi di risparmio energetico. Risparmio che da un punto di vista pratico si ottiene da una riduzione dei cablaggi, dei pesi e dei costi sostenuti dai costruttori di macchine.
Anche in caso revamping di linee già esistenti, le soluzioni RFID rimangono tra le soluzioni meno invasive da integrare, ottimizzando così l’impatto sui cicli produttivi.
In occasione della sesta edizione del Forum Meccatronica, che si terrà il 5 novembre 2019 presso la Stazione Leopolda di Firenze, l’ing. Mirko Dibenedetto, Head of ID & Vision Solution Integration, illustrerà come l’RFID sia già una realtà consolidata nelle applicazioni robotiche e quali saranno gli sviluppi futuri.
Ti aspettiamo!