Sensori wireless: quali sono, come funzionano e dove si usano nell’industria

19 dic 2025

L’evoluzione della sensoristica industriale sta ridefinendo il modo in cui le fabbriche acquisiscono, elaborano e sfruttano i dati. Storicamente, la misura è avvenuta tramite sensori cablati collegati a sistemi centralizzati; oggi, l’adozione di dispositivi intelligenti e connessi consente di superare vincoli fisici, aumentare la flessibilità e abilitare il paradigma dell’IIoT (Industrial Internet of Things). La definizione di “wireless” assume in questo contesto un significato strategico: non si tratta solo dell’assenza di cavi, ma della libertà di installazione, della mobilità dei dispositivi e dell’accesso continuo ai dati in tempo reale, integrati nei sistemi di controllo e analisi.

Il mercato globale dei sensori IoT è stimato circa 23,9 miliardi USD nel 2025, con una proiezione verso oltre 99 miliardi USD entro il 2030 (CAGR 36,1 %) secondo Global Market Insights. Questa crescita è trainata dalla diffusione di dispositivi connessi, dall’espansione dell’automazione industriale e dalla richiesta sempre maggiore di visibilità e analisi dei processi produttivi.

In tale contesto, i sensori wireless rappresentano l’anello di congiunzione tra mondo fisico e mondo digitale: trasformano grandezze misurate in segnali digitali, li rendono disponibili senza vincoli e li integrano in architetture IT/OT aperte e scalabili. Per le imprese manifatturiere, sono più che componenti: sono leve strategiche per visibilità, controllo e competitività.

Cosa si intende per sensore wireless

Nel contesto industriale, un sensore wireless non è semplicemente un dispositivo privo di cavi, ma un’unità intelligente capace di rilevare una grandezza fisica, convertirla in un segnale digitale e trasmetterlo senza connessioni cablate verso un ricevitore o un’infrastruttura di rete. La comunicazione può avvenire, a seconda dell’architettura, verso gateway, controller, sistemi SCADA/MES o piattaforme IIoT, utilizzando tecnologie come Bluetooth, Wi-Fi o reti industriali 5G.

Alla base del funzionamento vi sono due fasi:

  • la rilevazione, in cui il sensore misura una grandezza fisica (temperatura, vibrazioni, pressione, posizione, movimento, ecc.);
  • la conversione, in cui tale grandezza viene trasformata in un segnale elettronico utilizzabile dal sistema di controllo.

Oggi, dal momento che l’acquisizione dati non è più sufficiente all’industria 4.0, i sensori non si limitano più a fornire il dato grezzo ma una sua elaborazione e aggregazione intelligente nel sensore stesso o nelle prime fasi dell’integrazione, in maniera decentralizzata. Gli smart sensor, infatti, integrano funzioni di pre-elaborazione, diagnostica e valutazione della qualità del segnale, garantendo la creazione di valore e benefici per il cliente finale, attraverso la trasformazione dei dati in informazione. Il dato diventa così più affidabile e immediatamente utilizzabile. La trasmissione wireless, oltre a eliminare i cablaggi, consente inoltre installazioni più flessibili, retrofit rapidi e accesso al dato anche in punti difficilmente raggiungibili da reti cablate. In questo modo, il sensore wireless diventa un nodo dinamico della rete industriale, che abilita mobilità, efficienza e continuità informativa lungo l’intero processo produttivo.

 

Tipologie di sensori nell’industria moderna

Nel contesto industriale, i sensori rappresentano il punto di origine del dato e si differenziano in base alla grandezza rilevata (meccanica, elettrica, termica, chimica) o al principio di funzionamento (induttivo, magnetico, capacitivo, fotoelettrico, ultrasonico, laser, radar). Nei sistemi di produzione intelligenti possono essere ricondotti a cinque categorie funzionali.

  1. Sensori di rilevamento: misurano presenza, posizione, colore o stato di un oggetto tramite tecnologie ottiche, induttive, magnetiche o capacitive. Includono fotoelettrici, barriere, sensori di prossimità e soluzioni avanzate come i dispositivi di Condition Monitoring (es. Multi Physics Box) che analizzano vibrazioni, urti e temperatura per identificare anomalie e supportare la manutenzione predittiva. 
  2. Sensori di distanza: determinano spostamenti e posizioni con tecnologie laser o a ultrasuoni. I laser garantiscono precisione a lungo raggio; gli ultrasuoni operano in condizioni ambientali difficili (polvere, nebbia), rendendo questi sensori adatti a logistica, movimentazione materiali e processi di automazione.
  3. Sensori di sicurezza: sono progettati per la protezione uomo–macchina: laser scanner, barriere fotoelettriche, encoder e sensori 2D/3D che rilevano accessi non autorizzati, prevenendo collisioni e supportando applicazioni mobili (AGV, AMR). Nella prevenzione del rischio, permettono di raggiungere i livelli di performance richiesti (PLr) secondo ISO 13849-1.
  4. Sensori avanzati LiDAR, radar e visione: i radar offrono robustezza in ambienti estremi e rilevano oggetti fermi o in movimento. I sensori LiDAR 2D/3D generano mappe dell’ambiente per navigazione autonoma, anticollisione e ottimizzazione dei flussi. I sistemi di visione e identificazione (2D/3D, codici, RFID) supportano tracciabilità, controllo qualità e automazione dei processi.
  5. Sensori di motion control e di processo: encoder e sistemi di feedback misurano velocità e posizione nei controlli di movimento; i sensori di processo monitorano pressione, temperatura, livello e portata, garantendo efficienza nello stoccaggio e nella gestione di fluidi e materiali sfusi.

 

Come funzionano: dall’acquisizione del dato al cloud industriale

Nella catena che porta il dato dal campo ai sistemi IT, il protocollo di comunicazione è decisivo: determina come l’informazione viene trasmessa, a quale sistema e con quale sicurezza. Dopo la conversione analogico-digitale, il sensore deve infatti inoltrare il dato a PLC, piattaforme SCADA/MES o ambienti cloud.

I sensori avanzati comunicano direttamente con i livelli IT tramite protocolli di alto livello come Ethernet REST, OPC UA o MQTT, offrendo un’alternativa alla connessione tradizionale sensore → PLC → sistema gestionale e garantendo integrazione immediata nelle applicazioni di fabbrica.

Gli smart sensor utilizzano invece IO-Link (IEC 61131-9), lo standard industriale per comunicazioni digitali e bidirezionali. Attraverso un IO-Link Wireless Master, i dati vengono raccolti, parametrizzati e inviati ai livelli superiori tramite OPC UA o TCP/IP, integrandosi con i bus di campo della macchina. Il master esegue anche la mappatura automatica dei dispositivi, semplificando configurazione e diagnostica, con visualizzazione centralizzata su dashboard. 

Nei sistemi IIoT, le informazioni provenienti da protocolli IT o IO-Link vengono infine orchestrate dalla SICK IIoT Platform e dai Digital Services, che le trasformano in analisi predittive e strumenti di monitoraggio avanzato. 

Il risultato è una comunicazione wireless continua e sicura tra sensore, controllo e cloud, che rende il dato immediatamente utilizzabile per decisioni operative.

 

Dove si usano: applicazioni e benefici industriali

L’impiego dei sensori wireless trova applicazione in tutti i principali settori industriali, offrendo soluzioni concrete a esigenze di efficienza, controllo e flessibilità.

Nel manifatturiero, la sensoristica SICK consente la tracciabilità continua di componenti e semilavorati lungo la linea produttiva. Sistemi di identificazione ottica e RFID, integrati con sensori di prossimità e visione, permettono di monitorare ogni fase di assemblaggio, rilevando in tempo reale deviazioni o errori di posizionamento e alimentando i sistemi MES con dati accurati e sincronizzati.

Nella logistica e intralogistica, la tecnologia SICK abilita il monitoraggio dei flussi di materiali, mobile robots e AGV e magazzini automatizzati. Sensori di movimento, scanner laser e stereocamere forniscono informazioni sulla posizione, la velocità e l’ambiente circostante, garantendo movimentazioni sicure e ottimizzate anche in spazi condivisi tra persone e robot.

Nell’industria di processo, i sensori wireless e i sistemi remoti di misura SICK consentono il monitoraggio continuo di asset distribuiti – come serbatoi, silos o pipeline – riducendo la necessità di cablaggi complessi e abilitando un controllo efficiente anche in aree difficilmente accessibili.

In tutti i contesti, i vantaggi sono evidenti: installazione rapida, retrofit intelligente, riduzione dei costi di cablaggio, manutenzione predittiva e analisi in tempo reale.

SICK si conferma così un partner tecnologico in grado di supportare la trasformazione digitale dei processi industriali, traducendo la misurazione di campo in valore operativo.

 

La connettività come leva per l’industria adattiva

Nel paradigma dell’industria connessa, il sensore wireless non è più soltanto uno strumento di misura, ma un generatore di conoscenza. Ogni dato raccolto diventa un elemento attivo della catena decisionale, contribuendo a rendere i processi più flessibili, prevedibili e sostenibili.

Attraverso un ecosistema che integra sensori intelligenti, piattaforme IIoT e servizi digitali, SICK abilita fabbriche capaci di adattarsi in tempo reale alle condizioni operative e alle esigenze del mercato.

La connettività diventa così un fattore abilitante di efficienza e sicurezza, ma anche di collaborazione tra persone, macchine e infrastrutture digitali. Le tecnologie SICK trasformano la misura in valore, la connessione in controllo e il dato in intelligenza.

 

Leggi anche:

localizzazione asset tramite sensori
Localizzazione asset tramite sensori per migliorare i flussi

Continua a leggere

Produzione di batterie e sensori: quali sono i più adatti e come integrarli

Continua a leggere