Sicurezza e produttività nell'industria della carta: esigenze e soluzioni per le imprese
Le imprese dell'industria della carta, specialmente quelle focalizzate sulla produzione di scatole, affrontano esigenze critiche di sicurezza e produttività per mantenere competitività e sostenibilità.
La sicurezza sul lavoro è prioritaria: le operazioni coinvolgono macchinari pesanti e taglienti che richiedono protocolli rigorosi di sicurezza per prevenire infortuni. Questo include formazione continua del personale, manutenzione preventiva delle attrezzature e implementazione di sistemi di monitoraggio in tempo reale per rilevare e risolvere immediatamente eventuali problemi.
Sul fronte della produttività, le aziende devono ottimizzare l'efficienza operativa attraverso l'automazione e la digitalizzazione dei processi. L'adozione di tecnologie avanzate come l'Internet of Things (IoT) e l'intelligenza artificiale (AI) può migliorare la gestione delle risorse e la qualità del prodotto. La sfida, per le aziende, è quella di scegliere soluzioni in grado di rispondere a questi bisogni garantendo, al tempo stesso, massima flessibilità di applicazione.
Sicurezza e produttività per le macchine per l'imballaggio con la soluzione di SICK
Il
sistema di sicurezza modulare Safeguard Detector di SICK risponde perfettamente a queste esigenze. Composto da due sensori fotoelettrici energetici MultiPulse e una centralina di sicurezza Flexi Soft o l'unità di controllo UE410-SD, il Safeguard Detector incrementa sia la sicurezza che la produttività delle macchine per l'imballaggio.
I sensori ad alta disponibilità assicurano un rilevamento affidabile di oggetti con un coefficiente di remissione dal 6% al 90%.
Safeguard Detector rileva se un dispositivo di protezione mobile si trova nella posizione predefinita, come il materiale di imballaggio nel caricatore dei cartoni. Quando il caricatore è sufficientemente riempito, l'accesso alla zona di pericolo della macchina in funzione è impedito, garantendo così la sicurezza degli operatori.
Safeguard Detector, una soluzione efficiente e compatta per la sicurezza degli operatori
Uno dei principali vantaggi del Safeguard Detector è la capacità di risparmiare tempo e costi grazie alla sua certificazione di sicurezza per l'alimentazione di materiale. Non è necessaria una valutazione di sicurezza supplementare, né complesse protezioni meccaniche, il che riduce notevolmente i tempi di messa in servizio e documentazione.
Inoltre, il sistema è progettato per essere implementato con il minimo ingombro, grazie alla custodia compatta del sensore. Questo consente di ottimizzare l'uso dello spazio all'interno dell'area di produzione e rende Safeguard Detector una soluzione ideale per ambienti di produzione dove lo spazio è limitato.
La soluzione versatile per ogni esigenza di sicurezza
Safeguard Detector offre una flessibilità elevata, indipendentemente che l’applicazione sia rivolta a macchine nuove che al retrofit di macchine esistenti.
La sua struttura modulare e la disponibilità in diverse varianti consentono di scegliere la soluzione più adatta alle specifiche esigenze di protezione. La variante "Flexi Soft" include software, sensori fotoelettrici energetici MultiPulse e la centralina di sicurezza Flexi Soft, che si distingue per la sua configurazione e diagnostica semplici. Questo permette un'integrazione rapida di ulteriori componenti di sicurezza, garantendo efficienza e flessibilità elevate.
La variante "Box" è ideale se nella macchina è già installata una centralina di sicurezza. Questa variante include sensori fotoelettrici energetici MultiPulse e l'unità di controllo UE410-SD, che si integra facilmente con blocchi funzione preconfigurati, aumentando così la sicurezza. Infine, la variante "Software" consente di sfruttare la centralina di sicurezza Flexi Soft già presente nella macchina, facilitando il retrofit e migliorando la produttività in modo sicuro.
Safeguard Detector: produttività elevata a fronte di sicurezza illimitata
In un settore competitivo come quello dell'industria della carta, garantire la sicurezza e la produttività è essenziale per la competitività e resilienza delle aziende. Le soluzioni modulari e versatili come il Safeguard Detector di SICK offrono uno strumento ideale alla safety degli operatori, senza rinunciare all’efficienza dei processi produttivi.
Grazie alla sua struttura modulare e alla capacità di integrare diverse varianti di sistema, il Safeguard Detector risponde alle esigenze delle imprese, garantendo una facile implementazione e un'efficienza operativa elevata.