Contatto
Feedback

Safe Motion Control:
processi sicuri e senza interruzione

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Con Safe Motion Control di SICK, il movimento della macchina può essere sorvegliato in qualunque momento. Possono essere infatti riuniti tutti i segnali dei sensori di sicurezza nonché degli attuatori. Se ne originano informazioni da cui è possibile dedurre se l’operatore di una macchina è realmente in pericolo all’ingresso o all’accesso nella zona di pericolo. Se invece non sussiste alcun pericolo, l’accesso alla macchina può essere consentito anche con processo in corso e il processo non viene interrotto. Se ne originano meno tempi di fermo e malfunzionamenti. Di contro, aumentano la disponibilità delle macchine e degli impianti.

 

Applicazioni mobili

La soluzione per sistemi di trasporto senza conducente in cui è possibile che le persone sostino nella zona di pericolo. I campi di protezione dei laser scanner di sicurezza vengono attivati in funzione della velocità misurata tramite encoder. Possono essere monitorate rampe di decelerazione e velocità. Queste funzioni consentono uno sfruttamento più efficace dello spazio disponibile.

Applicazioni stazionarie

Safe Motion Control riconosce il fermo macchina e consente di intervenire immediatamente su di essa. Ciò consente di cambiare più rapidamente pezzi e utensili delle macchine, che vengono protetti con una porta, un frontalino o dispositivi di sicurezza analoghi. Il monitoraggio della velocità rende possibile uno svolgimento più sicuro e più efficiente delle operazioni di manutenzione.


Le nostre soluzioni per la vostra applicazione Safe Motion Control

Avete domande?

Contattare gli esperti

Torna su