I sistemi di safe motion control di SICK possono soddisfare qualsiasi specifica esigenza aziendale.
Safe motion control: esperienza e consulenza di SICK
Il monitoraggio e il controllo dei movimenti di una macchina sono una condizione irrinunciabile affinché si possa lavorare in maniera efficiente, efficace e sicura. Sì, perché è solo con il cosiddetto safe motion control che si possono prevenire i problemi e, al contempo, ridurre ai minimi termini i tempi di fermo macchina: grazie alle informazioni di posizione e velocità, la gestione in sicurezza degli organi in movimento di una macchina permettono di limitare le fermate di emergenza, introducendo solo un rallentamento sicuro tutto a vantaggio della produttività.
L’offerta SICK per il safe motion control include una gamma di diversi prodotti – tra i quali encoder di sicurezza e controllori di sicurezza – grazie ai quale è facile impostare attività di service capaci di incrementare sicurezza e produttività nelle macchine in uso. Ad esempio, a livello di manutenzione è possibile intervenire senza dover necessariamente spegnere la macchina, mantenendo controllato il livello di sicurezza durante l'intervento.
I settori industriali “si muovono”
Prima di entrare nel merito del servizio di safe motion control offerto da SICK, una premessa di scenario è doverosa: complice anche l’emergenza sanitaria, l’automazione, totale e parziale, si sta diffondendo, nella logistica come nella produzione, a un ritmo fino a qualche tempo fa inimmaginabile. E, pertanto, in qualche modo riguarda tutti i settori industriali.
Ecco perché è importante che si diffonda, lungo la catena di produzione del valore, un discorso di consapevolezza: l’automazione, capace di fare la differenza in termini di efficienza produttiva, riesce a esprimere il meglio di sé solo se gestita in sicurezza. Il rischio è infatti che diventi un boomerang: sistemi di automazione potenzialmente insicuri, perché non periodicamente controllati, possono mettere in crisi la produttività. Da qui discende l’importanza del safe motion control.
L’esempio degli AGV
Per rendere concreto quanto detto fino ad ora, si pensi agli AGV, oggi sempre più diffusi sia nei magazzini sia nella produzione, dove risultano un ottimo alleato per esempio nel fine linea. E se si parla di AGV, la massima mobilità è un presupposto irrinunciabile affinché il loro impiego risulti efficace e flessibile. Il safe motion consente all’AGV di rimanere in movimento, invece di arrestarsi, adattando la velocità alla situazione. La configurazione ottimale del movimento di marcia non porta solo a una maggiore produttività e quindi al massimo sfruttamento della flotta, ma ne garantisce anche l’impiego sicuro.
E’ chiaro che affinché un AGV sia e rimanga mobile, le soluzioni safe motion di SICK monitorano la direzione di marcia e la velocità: gli AGV si arrestano soltanto quando è davvero necessario. Con precise procedure di messa a punto e di manutenzione, i sistemi di safe motion control di SICK monitorano in modo costante e affidabile i parametri macchina come velocità e posizione dei motori, trasformandone così i movimenti pericolosi in movimenti privi di rischi. Nel caso in cui, a causa di un’emergenza, si rendesse comunque necessario arrestare la macchina, le funzioni safe motion assicurano che il processo riprenda senza ritardi.
Safe motion control: le soluzioni su misura di SICK
SICK, con un approccio altamente personalizzato, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza specifica.
La grande esperienza dell’azienda permette di avvalersi di un servizio di consulenza individuale, nell’ambito della quale il cliente potrà identificare la migliore soluzione disponibile e richiedere una progettazione in base alle sue esigenze, aspettative e problematiche, scegliendo nell’ampia gamma di prodotti per la sicurezza di cui dispone. Ma sono anche proposti sistemi di sicurezza preconfezionati, pronti all’uso, sia per applicazioni mobili sia per applicazioni fisse.
Un’opzione non è migliore dell’altra: ogni organizzazione deve poter scegliere quale sia il safe motion control che meglio si adegua al proprio contesto.