Processi trasparenti ed efficienti nel trasferimento e ricevimento delle merci

9-feb-2024

 Vimodrone, febbraio 2024 - La ricezione della merce è stata confermata, ma nessuno riesce a trovare il pacco: questo scenario comporta sempre uno spreco di tempo ed energia nella ricerca, un'interruzione dei flussi di lavoro, costi aggiuntivi e stress. La nostra risposta: trasparenza completa e in tempo reale nella ricezione delle merci, resa possibile dalla soluzione all-in-one di SICK per la ricezione automatizzata delle merci. Basata su una piattaforma digitale per la raccolta, l'elaborazione e la preparazione dei dati relativi ai colli, utilizza tecnologie all'avanguardia per gestire in modo affidabile anche il traffico di spedizioni più intenso. La soluzione è personalizzabile, dalla registrazione manuale a quella completamente automatizzata dei colli, facilmente integrabile nei sistemi di movimentazione e smistamento dei clienti.

Le informazioni valide su tutte le spedizioni sono la base per la trasparenza e l'ottimizzazione dei processi di ricezione delle merci. Maggiore è il traffico, maggiore è la quantità di dati da raccogliere, elaborare e preparare in modo affidabile ed efficiente. Per soddisfare le esigenze individuali dei clienti in materia di identificazione e smistamento dei colli, le soluzioni di sistema per il ricevimento merci automatizzato sono disponibili in gradi di automazione scalabili.
 
Registrazione manuale dei colli con sistemi di scansione ad alte prestazioni
 
Carichi di lavoro pesanti, pochi dipendenti e nessuna visione d'insieme delle merci ricevute: tutte queste sfide sono argomenti a favore dell'utilizzo di dati anagrafici digitalizzati, anche quando il traffico di spedizioni è relativamente basso. Quando la merce viene scaricata dal veicolo di consegna sulle unità di carico dell'azienda, i dipendenti scansionano ogni pacchetto, assicurandosi che venga registrato nel sistema di ricezione delle merci. In questo modo, chi è in attesa di spedizioni urgenti viene informato il prima possibile. Le spedizioni non pagate possono essere smistate per il trattamento doganale subito dopo la scansione, in modo da non doverle recuperare dal magazzino in un secondo momento. Lo stesso vale per i resi e le riparazioni, che possono essere registrati e resi disponibili in modo rapido e semplice. Se necessario, la soluzione può essere combinata con il sistema di localizzazione indoor di SICK, che offre agli utenti dati di posizionamento precisi e consente di convalidare le posizioni di stoccaggio. La soluzione digitale per il ricevimento merci automatizzato gestisce tutti i dati rilevanti per la spedizione e il processo, garantendo trasparenza ed efficienza nei processi di ricevimento merci manuali.
 
Ricevimento merci automatizzato: Meno personale, più dati anagrafici
 
Una soluzione completamente automatizzata e all-in-one per il ricevimento merci può avere un buon ritorno dell’investimento a partire da livelli di traffico compresi tra 150 e 300 colli. Si tratta di un sistema di rampe e nastri trasportatori nell'area di ricevimento merci, di un portale scanner come sistema di identificazione fisso, che registra automaticamente tutte le spedizioni in arrivo, e di una linea di smistamento. In questo flusso di lavoro, di norma è l'autista delle consegne a mettere i colli sul nastro trasportatore, consentendo di utilizzare il proprio personale in modo più efficiente. Inoltre, alla linea possono essere aggiunte delle stazioni per la misurazione del peso e del volume dei colli, attività che, in caso di registrazione manuale dei colli, comporterebbero un maggior lavoro per i dipendenti. Questi dati aggiuntivi non solo migliorano la trasparenza sul numero di spedizioni effettivamente arrivate al ricevimento merci, ma offrono anche informazioni preziose come base, ad esempio, per le trattative contrattuali con i fornitori di servizi di spedizione, per le discrepanze relative a singole spedizioni, per garantire che le spedizioni siano consegnate nella loro interezza e per la liquidazione dei reclami.
 
Visualizzazione dei dati della piattaforma digitale tramite dashboard
 
Indipendentemente dal fatto che si scelga una delle soluzioni all-in-one manuali o completamente automatizzate di SICK per la ricezione delle merci, i dati vengono visualizzati sul cruscotto della piattaforma digitale. È possibile utilizzare la piattaforma per trovare un pacco o richiamare informazioni su singoli pacchi. Quale servizio pacchi ha consegnato e quali, con quale numero di spedizione, e come i pacchi possono essere suddivisi in categorie, come "espresso", "non pagato", "reso" o "riparazione": tutto viene visualizzato in tempo reale. 
La soluzione all-in-one di SICK per la ricezione delle merci offre un notevole potenziale per il futuro: è possibile un'integrazione più profonda nei sistemi OT e IT esistenti dei clienti, in modo da combinarli con i sistemi ERP e offrire ulteriori servizi digitali a valore aggiunto.
 

IMMAGINE

 

La soluzione all-in-one di SICK per la ricezione automatica delle merci offre una trasparenza completa e in tempo reale nella ricezione delle merci, per qualsiasi livello di traffico di spedizioni.