Sicurezza sul lavoro, il contributo delle tecnologie avanzate
L'integrazione di tecnologie avanzate rappresenta infatti un'opportunità cruciale per rafforzare la sicurezza negli ambienti di lavoro industriali. Sensori intelligenti, radar, scanner 2D e camere 3D offrono capacità di monitoraggio in tempo reale e rilevamento precoce di situazioni potenzialmente pericolose.
I radar e gli scanner 2D/3D, ad esempio, sono in grado di rilevare la presenza di personale in aree a rischio o di monitorare il corretto funzionamento e il posizionamento di macchinari mobili, prevenendo collisioni e infortuni legati alla movimentazione.
Al di là delle tecnologie, è altrettanto importante che i processi aziendali siano supportati da una cultura matura dal punto di vista della sicurezza, con un occhio attento alle criticità e necessità del contesto applicativo e al rispetto delle best practice.
Le tecnologie di SICK a servizio della sicurezza sul lavoro
Ecco perché è importante affidarsi ad esperti in ambito di sicurezza industriale e di tecnologie avanzate. In questo ambito SICK si propone come partner completo per le aziende, grazie a un portafoglio ampio di prodotti destinati ad applicazioni di safety (sia indoor che outdoor), che include barriere fotoelettriche di sicurezza, sensori radar, sistemi di sicurezza, scanner 2D, camere 3D, pulsanti, switch e nuove soluzioni di muting.
Tra i prodotti di punta dell’azienda vi è la camera
safeVisionary2, certificata PLC per la sicurezza industriale. Sfruttando la tecnologia 3D Time-of-Flight, safeVisionary2 offre un rilevamento ambiente tridimensionale sicuro e preciso, aprendo nuove frontiere per la sicurezza e l'efficienza nelle applicazioni industriali.
Il catalogo SICK include anche prodotti ottimizzati per applicazioni outdoor come il laser scanner di sicurezza outdoorScan3 o il radar di sicurezza SafeRS3. Tutti i prodotti sono progettati per adattarsi ai diversi contesti applicativi, fornendo una rilevazione precisa e sicura anche in ambienti difficili.
Un partner a 360° per la sicurezza industriale
L’approccio di SICK alla sicurezza industriale va oltre la fornitura di prodotti e soluzioni di safety. L’azienda, infatti, mira a mettere la sua conoscenza in ambito di sicurezza e tecnologie innovative a servizio dei suoi clienti e proporsi come partner a 360 gradi.
L’offerta di prodotti si completa, infatti, con il portafoglio di servizi consulenziali dedicati alla sicurezza. I consulenti di SICK sfruttano l’ampio know-how sia sui temi di sicurezza delle macchine industriali che sulle tecnologie di ultima generazione per offrire un servizio completo (chiavi in mano): dall'analisi preliminare dei rischi alla progettazione delle soluzioni tecniche, fino alla validazione e alla verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi.
Uno dei punti di forza del servizio è l’approccio “agnostico” alla tecnologia: l’obiettivo dei consulenti di SICK è infatti quello di individuare la soluzione di sicurezza più adeguata al contesto applicativo, indipendentemente che sia di SICK o di terze parti.
I servizi di consulenza SICK per la sicurezza sul lavoro sono rivolti ad utilizzatori finali e costruttori di macchine, con l’obiettivo di innalzare concretamente il livello di protezione per gli operatori e a promuovere una cultura della sicurezza proattiva e continua.