Manutenzione predittiva: guida a tipi, tecnologie e vantaggi per l’industria

25-nov-2025

Negli ultimi anni, la manutenzione predittiva si è affermata come uno degli approcci più efficaci per garantire la continuità operativa e l’efficienza degli impianti industriali. Come noto, si tratta di un insieme di tecniche e tecnologie che permettono di prevedere quando una macchina o un componente rischia di guastarsi, così da intervenire in tempo utile, evitando fermi non programmati e costi imprevisti.

La sua importanza nell’industria moderna è legata a diversi fattori. Da un lato, gli impianti produttivi sono sempre più complessi e interconnessi, e ogni fermo macchina può generare perdite ingenti, sia economiche sia in termini di reputazione. Dall’altro, le aziende puntano a massimizzare la produttività e ridurre i costi operativi, spingendo verso strategie di manutenzione più intelligenti rispetto ai tradizionali interventi a calendario o a guasto.

Non è un caso che il mercato globale della manutenzione predittiva sia in rapida crescita. Secondo Markets and Markets, la sua dimensione è prevista crescere da 10,6 miliardi di USD nel 2024 a 47,8 miliardi di USD entro il 2029, con un CAGR del 35,1 %.

Questo trend riflette la crescente diffusione di tecnologie come sensori avanzati, Industrial IoT, Machine Learning e digital twin, strumenti che rendono possibile non solo raccogliere dati in tempo reale, ma anche trasformarli in informazioni preziose per la salute degli asset industriali.In questo scenario, la sensoristica gioca un ruolo chiave, perché è proprio grazie ai sensori che è possibile monitorare parametri critici – vibrazioni, temperatura, pressione, correnti elettriche e molti altri – e alimentare sistemi di analisi predittiva sempre più sofisticati. 

Definizione e principi di manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva è una strategia avanzata che mira a prevenire i guasti degli impianti industriali intervenendo solo quando i dati indicano che un componente sta iniziando a degradarsi. In altre parole, anziché attendere che qualcosa si rompa o sostituire parti a intervalli prestabiliti, si agisce sulla base di informazioni concrete, raccolte in tempo reale sullo stato di salute delle macchine.

Per capire il valore della manutenzione predittiva, è utile distinguere le tre principali strategie adottate in ambito industriale:

  • Manutenzione correttiva: si interviene solo dopo il guasto, con conseguenti fermi imprevisti e costi elevati;
  • Manutenzione preventiva: si eseguono interventi programmati a intervalli regolari, indipendentemente dal reale stato delle macchine. Pur riducendo la probabilità di guasti improvvisi, questa strategia ha un limite importante: non tiene conto del reale stato di usura delle apparecchiature, con il rischio di sostituzioni premature o interventi tardivi;
  • Manutenzione predittiva: è un approccio basato sul monitoraggio costante di grandezze fisiche – come vibrazioni, temperatura, pressioni, correnti elettriche – tramite sensori avanzati. I dati raccolti vengono analizzati per identificare segnali di degrado o anomalie rispetto normale al comportamento delle macchine. Grazie a tecniche di diagnostica e prognostica, oggi supportate anche da algoritmi di Intelligenza Artificiale o Machine Learning, è possibile stimare con buona precisione il tempo di vita residuo (Remaining Useful Life, RUL) dei componenti, programmando così gli interventi di manutenzione nel momento ottimale. 
     

Il paradigma “predict and prevent”

Alla base della manutenzione predittiva c’è il principio “predict and prevent”, ovvero prevedere per prevenire. Passando ad un modello in cui i dati e la loro analisi guidano ogni decisione, il flusso prevede:

  1. Raccolta dei dati tramite sensori installati sugli impianti;
  2. Trasferimento e archiviazione dei dati su sistemi edge o cloud;
  3. Analisi e identificazione di pattern anomali attraverso algoritmi e modelli statistici;
  4. Prognostica, cioè il calcolo del tempo residuo prima che il componente raggiunga una condizione critica.

Questo approccio consente alle aziende di evitare guasti improvvisi, mantenere la continuità produttiva e ridurre in modo significativo i costi legati alla manutenzione non programmata. La manutenzione predittiva punta quindi a evitare fermi imprevisti, ottimizzare i costi intervenendo solo quando necessario e prolungare la vita utile degli impianti attraverso azioni mirate basate sui dati. In questo modo, la manutenzione predittiva diventa una funzione strategica e data-driven, capace di migliorare la competitività aziendale riducendo rischi e sprechi.

 

Tipi di manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva non è un unico metodo, ma un insieme di approcci e tecnologie, che differiscono per livello di complessità, precisione e capacità di previsione. I tre principali filoni tecnologici sono Condition-Based Monitoring (CBM), Prognostics & Health Management (PHM) e le applicazioni basate su Intelligenza Artificiale e Machine Learning (AI/ML).

Condition-Based Monitoring (CBM)

Il Condition-Based Monitoring (CBM) rappresenta la forma più diffusa e consolidata di manutenzione predittiva, basata sul monitoraggio continuo o periodico delle condizioni operative degli impianti attraverso una rete di sensori intelligenti (smart sensor).

Il CBM si concentra sull’osservazione di grandezze fisiche o chimiche che rappresentano lo stato reale dei componenti. In ambito industriale, vengono comunemente monitorati parametri come vibrazioni, per rilevare squilibri, disallineamenti o usura meccanica, temperatura, per identificare surriscaldamenti anomali, pressione, per controllare condizioni operative di fluidi o gas, corrente elettrica assorbita da motori e azionamenti, rumore e ultrasuoni, utili a rilevare fenomeni anomali in cuscinetti o meccanismi in movimento, oppure flussi o livelli di fluidi.

In applicazioni industriali complesse, vengono impiegati sensori multifisici di nuova generazione in grado di monitorare simultaneamente parametri come vibrazioni, urti e temperatura. Questi dispositivi integrano funzionalità diagnostiche avanzate che consentono di riconoscere condizioni di stress meccanico o termico anomalo e di inviare segnali di allerta in tempo reale ai sistemi di controllo. Grazie a interfacce di comunicazione standard, come IO-Link, possono essere facilmente integrati in architetture IIoT, favorendo una manutenzione predittiva più efficiente e tempestiva. Compatti, robusti e progettati per resistere in ambienti industriali gravosi, rappresentano una soluzione evoluta per ridurre i fermi macchina non programmati, migliorare la disponibilità degli impianti e aumentare la sicurezza operativa complessiva.

Questa  nuova generazione di sensori multifisici segna di fatto  l’era degli smart sensor, dispositivi che uniscono capacità di misura avanzata e intelligenza integrata per fornire informazioni non solo sull’ambiente di processo, ma anche sul proprio stato operativo. 

Un aspetto sempre più rilevante nel CBM è, infatti, rappresentato proprio dagli smart sensor, dotati di funzioni innovative di diagnostica integrata che consentono di:

  • localizzare con precisione eventuali anomalie, sia esterne sia interne al sensore stesso;
  • rilevare derive di prestazione rispetto ai parametri nominali;
  • fornire una base dati che consente di evitare tempi di fermo macchina imprevisti e di ridurre efficacemente i costi. 

Queste capacità permettono di pianificare la manutenzione non solo sugli impianti, ma anche sui dispositivi di misura stessi. Il risultato è una sensibile riduzione dei tempi di fermo macchina e una diminuzione complessiva dei costi di manutenzione. In sostanza, la sensor intelligence sviluppata da SICK rappresenta una doppia garanzia: monitorare le condizioni degli asset produttivi e preservare la propria affidabilità operativa, elemento essenziale in qualsiasi strategia di manutenzione predittiva.

Prognostics & Health Management (PHM)

Il passo successivo rispetto al CBM è rappresentato dal Prognostics & Health Management (PHM), mediante il quale non ci si limita più a monitorare le condizioni correnti, ma si punta a prevedere in modo quantitativo il tempo residuo di funzionamento utile (Remaining Useful Life, RUL) dei componenti.

Grazie a modelli matematici e algoritmi di prognostica, il PHM riesce a stimare quando un componente raggiungerà il livello di degrado critico, consentendo alle aziende di pianificare con maggiore precisione la manutenzione e ridurre drasticamente i fermi imprevisti.

PHM è spesso adottato in settori dove la disponibilità dell’impianto è mission-critical, come quelli aerospaziale, per il monitoraggio motori aeronautici, ferroviario per prevedere l’usura di ruote e binari, dell’automotive per batterie e componenti elettronici e dell’energia per le turbine eoliche e i generatori.

 

AI/ML-based Predictive Maintenance

La frontiera più avanzata della manutenzione predittiva è rappresentata dalle soluzioni basate su Intelligenza Artificiale e Machine Learning. In questo approccio, i dati raccolti dai sensori vengono elaborati da algoritmi capaci di riconoscere pattern complessi, distinguere segnali reali di guasto da semplici variazioni di processo e apprendere continuamente dai dati storici e in tempo reale.

Modelli predittivi come reti neurali, regressioni avanzate o algoritmi ensemble (che combinano le previsioni di più modelli, ad esempio Random Forest) vengono addestrati su grandi volumi di dati per individuare correlazioni tra specifici segnali anomali e guasti effettivi. Questo consente di anticipare con elevata precisione quando un componente rischia di raggiungere uno stato critico, permettendo interventi mirati e minimizzando i fermi non programmati.

Un esempio concreto di questo approccio è l’analisi predittiva applicata a linee produttive complesse, dove gli algoritmi di machine learning possono prevedere guasti imminenti su robot industriali o macchinari di processo, contribuendo a ridurre downtime e costi operativi.

SICK sta integrando l’Intelligenza Artificiale all’interno delle proprie soluzioni di sensoristica e automazione. L’AI viene utilizzata per analizzare e interpretare i segnali provenienti dai sensori, riconoscere schemi di degrado o comportamenti anomali e generare insight predittivi mirati. Ciò consente di trasformare i dati grezzi in informazioni utili per ottimizzare la manutenzione predittiva, migliorare l’efficienza produttiva e aumentare la sicurezza operativa. L’integrazione dell’AI nei sensori e nei sistemi di SICK rappresenta quindi un passo fondamentale per rendere la manutenzione predittiva sempre più precisa, adattiva e intelligente.

 

Tecnologie e strumenti per la manutenzione predittiva

Oltre ai sensori intelligenti, la manutenzione predittiva si basa su un insieme di tecnologie che trasformano i dati in informazioni utili per prevenire i guasti:

  • Sistemi di acquisizione dati (DAQ): raccolgono e digitalizzano i segnali provenienti dai sensori, garantendo precisione e sincronizzazione, anche in ambienti industriali complessi;
  • Edge computing e IoT gateways: elaborano i dati vicino alla macchina, riducendo la latenza e il volume di dati da inviare al cloud, rendendo il sistema più rapido ed efficiente;
  • Piattaforme IIoT e cloud analytics: archiviano grandi quantità di dati, li analizzano e presentano risultati attraverso dashboard e indicatori predittivi, spesso integrando algoritmi di AI e machine learning;
  • Software di analisi predittiva: permettono di effettuare analisi avanzate, come FFT o calcolo di indicatori di condizione, stimare la vita residua degli asset (RUL) e identificare guasti imminenti;
  • Digital Twin: replica digitale degli asset fisici, consente simulazioni e previsioni precise sul comportamento delle macchine, supportando decisioni proattive sulla manutenzione.

Insieme, questi strumenti costituiscono l’ecosistema tecnologico su cui si basa il paradigma “predict and prevent”, fondamentale per garantire continuità operativa e riduzione dei costi nell’industria.

 

Vantaggi concreti per le aziende

Adottare la manutenzione predittiva offre alle aziende numerosi vantaggi concreti, che si traducono in efficienza operativa e competitività. In primo luogo, consente di ridurre significativamente i costi di manutenzione, perché gli interventi vengono eseguiti solo quando davvero necessari, evitando sostituzioni premature o riparazioni d’urgenza. Il monitoraggio continuo degli impianti permette di prevenire guasti improvvisi, riducendo i tempi di fermo e garantendo maggiore continuità produttiva. Ne consegue una maggiore affidabilità degli impianti, con macchine che operano in condizioni ottimali e un minor rischio di rotture improvvise. Inoltre, la manutenzione predittiva offre alle aziende la possibilità di pianificare meglio le proprie risorse, organizzando personale, ricambi e interventi in modo più efficiente, con ricadute positive anche sulla gestione del magazzino. Non meno importante è l’impatto sulla sicurezza e sulla compliance normativa: il controllo costante degli asset riduce il rischio di incidenti e facilita il rispetto di standard ambientali e di sicurezza sempre più rigorosi. In definitiva, la manutenzione predittiva trasforma i dati in uno strumento strategico per ottimizzare costi, affidabilità e sostenibilità dei processi industriali.

In questo modo, la manutenzione predittiva diventa una funzione strategica e data-driven, capace di migliorare la competitività aziendale riducendo rischi e sprechi.

 

Leggi anche:

Interconnessione dei macchinari: il nuovo paradigma per l'industria dei beni di consumo

Continua a leggere

Il Condition Based Monitoring e il suo ruolo nell'efficienza produttiva

Continua a leggere