Logistica e spedizioni, le soluzioni di automazione più evolute

26-mag-2023

I sensori sono l’elemento che abilita l’innovazione nella logistica. Una panoramica sui sensori SICK di identificazione, rilevamento e controllo

La logistica è uno dei settori che ha registrato la crescita maggiore nel corso degli ultimi anni. Sono numerosi i fattori che hanno contribuito a questo trend, a cominciare dall’e-commerce. Basti pensare che le vendite online a livello globale raggiungeranno gli 8,1 trilioni di dollari nel 2026.

La crescita porta con sé la necessità di implementare nuovi sistemi di automazione in grado di gestire un flusso di merci in continua ascesa. La competitività di una piattaforma logistica si basa, quindi, sulla sua capacità di gestire i flussi di merce nel modo più accurato ed efficiente possibile.

L’automazione logistica è oggi più importante che mai. Secondo le statistiche, il mercato logistico raggiungerà i 30 miliardi di dollari nel 2026.

Quando si parla di automazione logistica, è importante ricordare che i processi riguardano sia i flussi di prodotti in entrata e uscita sia i flussi di prodotto interni al magazzino. In questa prospettiva, l’efficienza dei processi di intralogistica è sempre più fondamentale.

SICK lavora da sempre insieme ai player della logistica sviluppando soluzioni basate su tre paradigmi: sensori, software e sicurezza. Sono elementi interconnessi, che danno vita a una visione olistica in grado di generare un ritorno virtuoso quando si parla di identificazione, rilevamento e controllo.

Identificazione

I sistemi di identificazione automatica sono oggi un elemento fondamentale di ogni piattaforma di logistica. L’identificazione dei codici sugli oggetti - lettere, pacchetti, buste e confezioni - viene effettuata con sistemi basati su tecnologie laser, a camera matriciale o lineare, RFID e ibridi. Questi sistemi sono in grado di fornire dati affidabili anche in caso di velocità di trasporto molto elevate nelle aree di ricevimento e uscita merci.

Un esempio in questa direzione sono i sistemi track and trace SICK ICR Identifitcation System. Si caratterizzano per un efficiente smistamento di oggetti su linee con larghezze fino a 1.600 millimetri, portata superiore a 18.000 oggetti all’ora e velocità di trasporto massime fino a 4,5 metri al secondo. La soluzione offre lettura codici e visione artificiale integrate senza la necessità di device supplementari. Ulteriori caratteristiche sono la qualità di immagine ad alta risoluzione, il riconoscimento ottico dei caratteri e la codifica video.

Rilevamento

Uno degli elementi chiave per la logistica è la rilevazione affidabile degli oggetti, a partire dal loro posizionamento fino ad arrivare ad uno degli aspetti più sfidanti, cioè la variabilità degli oggetti per quanto riguarda forma e colore. 

SICK ha sviluppato numerose soluzioni dedicate, come la soluzione VMS4x00 e 5x00 utilizzata all’interno dei sistemi Track & Trace. Tali soluzioni offrono una misurazione affidabile anche ad elevate velocità, garantendo ai clienti un throughput elevato.

Controllo

Il controllo è una fase fondamentale dell’intralogistica. Flussi e processi devono essere correlati con reciprocità e in modo ottimale in ogni punto della catena. Tutto questo può essere abilitato da sensori intelligenti interconnessi tra di loro all’interno di un sistema complesso.

Un sistema di controllo è fortemente basato sui dati. I sensori rilevano e comunicano elevate quantità di dati, che devono essere interpretati per ottenere informazioni utili al miglioramento dei processi.  

Il software Package Analytics di SICK permette un controllo efficace grazie a una piattaforma ottimizzata di visualizzazione del funzionamento dell’impianto. Offre funzionalità di identificazione dei trend per il miglioramento delle prestazioni e l’accesso sicuro multi-device - smartphone, tablet, desktop - che assicurano il controllo costante.

 

Leggi anche:

 Logistica del magazzino, le novità del 2023 per l'industria 4.0

Continua a leggere

 Hub logistico: le soluzioni custom di SICK per ogni magazzino

Continua a leggere

automazione-logistica

Automazione logistica, dove conviene investire secondo SICK

Continua a leggere