Logistica dei trasporti: qual è il ruolo dei dati

7-set-2021

La grande quantità di dati raccolti dai sensori lungo la catena logistica dei trasporti aiuta a prendere decisioni a favore della produttività

logistica trasporti
logistica trasporti

Solo con una catena logistica dei trasporti intelligente i processi legati al trasporto delle merci diventano trasparenti e consentono di ottenere la visibilità necessaria. Per realizzarla, oltre alle merci viaggiano anche i dati, accompagnando i beni fisici lungo il loro cammino con una ricca quantità di informazioni, che servono sia per tracciare i processi in tempo reale sia per eseguire a posteriori analisi utili all’ottimizzazione dei processi logistici dei trasporti.

 

I sensori sono la fonte di dati della logistica dei trasporti

I dati che accompagnano le merci e che viaggiano in una catena logistica intelligente non sono solamente quelli fondamentali per identificare il bene, il suo mittente e il suo destinatario. Questi sono i dati statici, che non variano lungo il percorso e che costituiscono la ‘carta d’identità’ di una qualunque spedizione.

Lungo il suo cammino verso la destinazione finale, sono prodotti anche una serie di dati dinamici, che vengono creati, ad esempio, in corrispondenza di ogni cambiamento di stato del bene (partenza, passaggio da un mezzo di trasporto ad un altro, etc).

Tutti i dati dinamici vengono generati da sensori posizionati sia sul/nell’involucro in cui è posizionato il bene o presso il mezzo di trasporto su cui viaggia. La tempestività, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti durante lo spostamento sono di grande valore, che può essere sfruttato per rendere la logistica dei trasporti sempre più intelligente.

Le tipologie di sensori oggi disponibili per tracciare le merci sono molteplici. Si va dai lettori fissi di codice a barre 1D alle telecamere capaci di rilevare svariate tipologie di codici 1D/2D e le dimensioni dei colli. A questi si aggiungono poi sistemi di localizzazione dei mezzi sono a rilevatori di ostacoli per garantirne la sicurezza.

 

Il flusso di dati dei sensori smart

Oggi assumono un ruolo sempre maggiore nella logistica dei trasporti gli smart sensors, ossia quei sensori che  hanno la capacità di integrare al loro interno delle piattaforme avanzate per l’elaborazione dei segnali e la comunicazione dei dati verso altri sistemi informatici.

I sensori intelligenti registrano stati operativi reali che si manifestano nei magazzini e durante il viaggio della merce, li trasformano in informazioni strategiche, e li condividono automaticamente con il sistema di gestione della logistica dei trasporti tramite una rete di comunicazione.

I sensori smart possono essere presenti nell’ambiente circostante le merci. Per fare qualche esempio concreto, spesso vengono utilizzati per informare e sincronizzare la stazione successiva del processo logistico affinchè si prepari a riceve la merce  nel modo più opportuno ed  aiutando a prevenire eventuali collisioni o interferenze con altri mezzi, persone o merci

 

Dai dati raccolti all’ottimizzazione dei trasporti

Nelle catene di distribuzione delle merci di ogni genere, i sensori rilevano e comunicano quotidianamente elevate quantità di dati logistici. La vera sfida sta tuttavia nel rilevare e interpretare tutti questi dati.

Attraverso l’analisi intelligente dei dati storici, ad esempio, è possibile identificare qual è il miglior trasportatore per una certa tratta oppure come organizzare il magazzino per far fronte alla domanda di uno specifico periodo dell’anno (es. derivante dalla stagionalità o da eventi particolari)

Per farlo, servono pacchetti software capaci di consolidare in modo ragionato tutti i dati raccolti dai sensori presenti nella catena logistica dei trasporti per visualizzarli in modo chiaro ed efficace. I dati raccolti dai sensori intelligenti contengono informazioni assolutamente preziose per la logistica dei trasporti. 

Tuttavia, è importante ricordare che i dati possono essere sfruttati in modo ottimale esclusivamente mediante un’analisi di alta qualità e una presentazione di tipo intuitivo e accessibile anche da figure meno specializzate. I moderni sistemi di analisi dedicati alla logistica dei trasporti aiutano a strutturare questi preziosi dati e a renderli fruibili, affinché si possano prendere decisioni che aumentino produttività ed efficienza.

 

Leggi anche:

gestione magazzino automatico
Gestione magazzino automatico: usare i sensori per migliorare la sicurezza

Continua a leggere

movimentazione magazzino
Uomini e tecnologia: come migliorare la movimentazione magazzino

Continua a leggere

smart sensor
I 4 pilastri degli smart sensor nell'industria 4.0

Continua a leggere